アプリケーションノート
キーサイトの自己放電測定(SDM)ソリューションは、リチウムイオン電池の自己放電性能の測定/特性評価に使用できます。セルの配列を対象に、自己放電電流を記録します。一般的な測定はわずか数分で完了します。一般的に用いられている別の方法であるオープン回路電圧測定が1~2週間かかるのに比べると、優位は明らかです。
実際には、SDMデータは大きなノイズを示し、解釈を複雑にしています。ここでは、このノイズの大部分を効果的に除去する一連のアルゴリズムを紹介します。これにより、電池セル分類の信頼性が大幅に向上します。
まずは、SDMデータが理想化された設定でどのように見えるか、そしてノイズによってどのように歪むかについて見ていきましょう。次に、ノイズ除去の代替アプローチ、その 長所と短所についてお話しします。ノイズ抑制がどのように分類を向上させるかをお見 せし、最後に実用的なアプリケーションについてのおすすめについてお話ししします。
何をお探しですか?