ホワイトペーパー
集積フォトニクスと新しい規格によって推進される次世代DCI
大量かつ高速なデータアクセスに対する需要が伸び続けています。クラウドベースサービス、ビデオストリーミング、モノのインターネット(IoT)デバイス、5Gコネクティビティーなどにより、通信ネットワークにさらに過大な負担がかかります。ネットワークインフラ、特にデータ・センター・インターコネクト(DCI)は、これらの需要に対応できるように進化し、変化する必要があります。今日のDCIは、より高い帯域幅の伝送速度を提供して、エネルギー効率を確保する必要があります。コヒーレント光テクノロジーは、長距離電気通信ネットワークで広く使用されていますが、コストが非常にかかるため、DCIのような短距離での使用には実用的ではありませんでした。集積フォトニクステクノロジーと400ZRのような規格の開発により、DCIは新たな速度クラスに到達できるようになります。コヒーレント光テクノロジーを使用すれば、DCIは1本のファイバーラインでテラビット規模の情報を伝送でき、増え続けるデータ需要に対応する柔軟性を実現できます。
コヒーレント光のデータ・センター・インターコネクトへの流用
分散型データセンターは相互に通信して、データの共有、作業負荷の調整、バックアップの提供、および必要に応じたデータセンター容量の拡張を行う必要があります。DCI接続の距離は、通常、80km未満です。オン-オフキーイング(OOK)変調を用いた光信号データ伝送の従来の平均値は、最大100Gb/sの速度で十分でした。今日、大学構内や大都市圏にある多くの分散型データセンターでは、インターコネクト容量をかなり増強する必要があります。これにより、さらに高速かつ効率的なDCIトランスポートに対する需要が増加しています。コヒーレント光伝送テクノロジーは、非常に高速かつ効率的なDCIトランスポートを提供します。従来、コヒーレント光テクノロジーは、長距離電気通信ネットワーク向けに特化していました。ビット当たりのコストが長距離伝送では許容できたからです。集積フォトニクスおよび400ZR規格の新しい開発により、コヒーレント光は、高速DCIにも魅力的なソリューションになっています。
何をお探しですか?