ホワイトペーパー
電子機器の設計が完了したら、市場へ投入準備ができたことになるでしょうか。厳密には違います。一般的な製品開発と同様、まず設計中のデバイスをテストして、期待通りに動作することを検証する必要があります。すべての電子デバイスが最終的に合格しなくてはならない重要なテストの一つが、EMI(電磁波障害)コンプライアンステストです。EMIテストに合格するということは、デバイスの電磁放射が、デバイスをテストする際に用いた各規制機関の規格で規定する許容レベルにあることの証明されたということです。
EMI、つまり電磁波障害は電磁環境適合性を表す包括的な用語「EMC」の範疇に含まれます。プリコンプライアンステストを実行する際は、デバイスから発生する実際の現象(すなわち、エミッション)であるEMIのテストに注目しています。
しかし、EMIコンプライアンステストの認証を取得するのには相当の費用がかかります。そして、合格の見込みが低いと、デザインのやり直しが必要なだけでなく、製品開発のスケジュールが遅れ、多額の費用がかかります。
自らEMIテストを行うことができれば、認定を受けるために試験機関にデバイスを送ると、確実に最短で合格できるようになります。
EMIプリコンプライアンスの基本
EMCテストは、電気機器と電磁環境との相互作用、および他の機器との相互作用を指します。すべての電子デバイスは電磁波を放射する可能性があるため、デバイスが適切なレベルで放射しているかどうかを判別することが重要です。コンプライアンステストは、電子デバイスが適切な基準を満たしていることを確認するテストの最終段階になります。プリコンプライアンステストは、コンプライアンステストの本番の衣装を着たリハーサルと考えることができます。プリコンプライアンステストのすべての項目にパスすれば、デバイスがコンプライアンステスト、つまり認定試験機関でのEMCテストの最終段階での合格を確かなものにします。これらの試験機関と同じ基準でデバイスをテストすることができ、しかも自らの施設で行える便利さがあります。
何をお探しですか?