アプリケーションノート
レーダーシリーズ
このシリーズの第1部で導出されたように、レーダー距離方程式は、指定されたレーダーシステムが対象物を検出できる最大距離を定義する最も重要な変数をキャプチャします。変数はシステムブロック図の主要なセクションに直接関連しているため、全てのレーダーの実際のパフォーマンスを理解、特性評価、検証するための基本的なプロセスに強力なフレームワークを提供します。
第2部と第3部では、パルスドレーダー信号を定義し、これらの信号の電力を測定する方法を説明し、パルスド信号の周波数、タイミング、電力ならびにスペクトラムを測定するための簡単な方法を提示しました。第4部では、今日のますます複雑化するレーダー信号の周波数や位相などを測定するために、広帯域シグナル・アナライザとオシロスコープを利用したベクトル信号解析(VSA)の使用について調べました。
第5部では、レーダーコンポーネントとサブアセンブリのテスト、解析、および最適化の詳細を説明しました。第6部ではアンテナとアンテナアレイをテストするための最善の方法に焦点を当て、ベクトル・ネットワーク・アナライザとマルチチャネルデジタイザベースのシステムで実行可能な狭帯域および広帯域の測定を調査しました。第7部では、レーダーシステムの性能を評価および改善するための3つの方法、雑音指数、時間サイドローブレベル、および位相雑音に焦点を当てて、実践的なテスト方法についての議論を続けました。
シリーズの締めくくりとして、レーダーと電子戦(EW)システムのマルチエミッターテストを確認していきます。これらのシステムの現実的なテストには、複数の方向から来る、毎秒数千のエミッターと数百万のパルスで構成されるマルチエミッター環境を正確にシミュレートする信号を生成する必要があります。従来、これには大規模で複雑なシステムの使用が必要で、研究開発エンジニアに利用可能なものではありませんでした。市販(COTS)の「アジャイル信号発生器」に内蔵された新技術は、エンジニアのテストベンチに適合する統合された低コストのソリューションを提供します。この技術により開発者は現実により近いますます複雑なシミュレーションを生成し、最終的にはEWシステムの性能における信頼性を高めることが可能になります。
このアプリケーションノートは、第8部で、レーダーシステムとそれに関連する測定の課題とソリューションを掘り下げるシリーズの最後の掲載です。シリーズ全編にわたる目標は不朽の基礎と新しいアイデアの組み合わせを提供することです。
各アプリケーションノートでは、多くの補足記事が、レーダーシステムの継続的な進化をトラッキングできる、将来に備えた機能を含むソリューションであるハードウェアとソフトウェアを紹介しています。
シリーズのノートのうちの1部、何部か、またはすべて、いずれをお読みになった場合でも、新しいデザインやシステムのアップグレードなど、時代を超越したものでもタイムリーなものでも、日常業務にお役立てください。
キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!
何をお探しですか?