アプリケーションノート
無線システムの開発は、厳しい制約が課され、多数のトレードオフがあって複雑なため、非常に大変な作業です。市場での成功は、性能、コスト、製品化までの時間を常に向上できるかどうかにかかっています。コンポーネント、サブシステム、または無線機全体など、テスト対象が何かに関わらず、RFテストでは厳しい課題に直面します。このアプリケーションノートでは、以下の主な5つの課題の克服に役立つソリューションについて説明します。
複雑な規格や規制への準拠
モバイルデータや音声サービスには、常にチャネル容量の増加が求められています。無線LANについてもほぼ同じ状態です。開発者はさまざまな技法を用いて、このようなニーズに対応していますが、それぞれの技法によってトランスミッターテストはより難しいものになっています。このような技法の例には、複雑な変調タイプ、フレーム構造、多重化方式などがあります。それに加えて、MIMOやキャリアアグリゲーションなどのマルチキャリア方式やマルチチャネル方式がさらに複雑さを増しています。
このような技法に適用される規格や規制はそれ以上に複雑であるため、このような規格や規制に準拠した測定に必要なアナライザをセットアップすることも課題となっています。多くの場合、特定のタイプの信号解析を手動でセットアップすることは非現実的です。復調の測定や規格に準拠した測定を行うときには、特にそれが当てはまります。
キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!
何をお探しですか?