アプリケーションノート
無線システムの開発は、厳しい制約と多数のトレードオフを伴う困難な作業です。性能、コスト、市場投入までの期間を常に改善することが求められます。対象がコンポーネントでも、サブシステムでも、あるいは無線機全体でも、RFテストにはさまざまな困難が伴います。このアプリケーションノートでは、無線レシーバーの開発段階での次の5つの基本的課題に対処するために役立つソリューションを紹介します。
レシーバーのすべてのステージでの雑音指数の管理
ノイズ、特にS/N比は、無線レシーバーの基本的問題の1つです。ノイズレベルが高いと、システム容量やカバレージ範囲が制限され、システムの運用者やエンドユーザーにとって重要なさまざまな関連特性に影響が及びます。場合によっては、送信出力を上げることでS/N比を改善できることもありますが、通常は規制や消費電力の問題によりこの方法には限界があります。ほとんどの場合、デザイン段階では、コスト、利用可能な電力、スペースの制約の下に、レシーバーのS/N比を注意深く管理することが必要です。
そのためには、各ブロックの性能目標あるいは「バジェット」を使用して、ブロック図の各セクション内のS/N比を管理することで、無線システムの雑音特性を最適化する方法が多く用いられます。ブロックの実効雑音特性は、ブロックの利得とそこで追加されるノイズの比に依存するので、各ブロックの入力と出力の間のS/N比の差が適切な指標となります。2つのS/N比の間の比を対数形式で表したものが、雑音指数です。
したがって、性能最適化には、コンポーネントやサブシステムの雑音指数の正確な測定がいつでもできることが必要です。この測定は、レシーバーデザインの過程で頻繁に実行できるように、容易に行えることが望ましいといえます。
何をお探しですか?