アプリケーションノート
デジタル変調をトラブルシューティングする際の主な注意事項と合否判定テストを超えて可能なこと
無線システム、サブシステム、コンポーネントすべてをテストするプロセスは非常に複雑です。時間効率が良く、対費用効果の高い方法で、無線規格コンプライアンスに基づいて、デザインの最適化、トラブルシューティング、検証に及ぶテストを成功させるには複雑なテストアプローチが必要になります。
最も有効なアプローチは、迅速で簡単な規格準拠テストとより徹底した解析やトラブルシューティングを組み合わせたものでなければなりません。規格が求める要件よりも包括的で厳格であり、エンジニアが製造のマージンと歩留まりを管理できるように、問題が原因に直接リンクできることも必要です。このアプリケーション概要では、包括的で高性能な変調解析を使った、無線デザインの問題の特定と最適化について説明します。また、単に合否判定テストにとどまらず、さらに掘り下げたトラブルシューティングについても解説します。この種のテストが実行できる測定ツールの選択に関する注意事項についても記載します。
EVM(エラーベクトル振幅)を使った無線システムのトラブルシューティングと最適化
合否判定テストの制限
トラブルシューティングと最適化のデザイン環境で以下のことが求められる場合に、合否判定テストでできることは非常に限られています。
EVMを異なる要素に分割する利点
エラー信号をコンポーネントに分割する利点を明確にするために、時間ドメインと周波数ドメインでOFDM(直交周波数分割多重)の信号のエラーを特定する2つの例を検討します。これにより、直感的でわかりやすい情報が得られます。
何をお探しですか?