IoT – 大きな可能性と大きな課題 | キーサイト

アプリケーションノート

IoTデバイスのデザイナーや開発者が直面する課題は、コンポーネント、回路、システムのすべてのレベルで困難さを増しています。

どのようなツールやソリューションが利用できるでしょうか?

テストの時間とコストを節約するために何を考慮すればよいでしょうか?

今、大きな変化が目前に迫っています。それはモノのインターネット(IoT)の爆発的な普及です1。ここで「モノ」というのは、IoTの構成要素であるスマートオブジェクトのことです。あらゆる場所に存在し、常時接続されているこのようなオブジェクトの数は、300億個以上に達すると予想されています。IoTアプリケーションは、スマートホームやヘルスケアと同様に、すでに消費市場で受け入れられつつあります。IoTを可能にするテクノロジーの進化に伴って、民生、産業向け問わず、想像を超える新しいアプリケーションが次々と登場しています。同時に、ソフトウェアとサービス、ハードウェアと接続機能も急速に進化しています。このような進歩を最大限に活用するためには、複雑な設計と統合の課題に対処するためのツールやソリューションを活用して、IoTデバイスの迅速な設計、開発を成功させる必要があります。

1. はじめに

「Internet of Things-モノのインターネット」という言葉は、1999年にKevin AshtonがRFIDタグの用途について論じたときに初めて使用したものです。当初はRFIDオブジェクトの単純な追跡やカウントから始まったIoTは、マシンツーマシン(M2M)、ビッグデータ、機械学習によってその可能性を開花させ、スマートビルディング、スマートグリッド、インテリジェント輸送システムなどのアプリケーションを実現してきました。