測定ツールによる車載用シリアルバスの迅速なデバッグ

アプリケーションノート

オシロスコープは、CAN(Controller Area Network)、CAN FD、LIN(Local Interconnect Network)などの車載用シリアルバスのアナログ品質の特性評価によく使われています。その主な理由は、オシロスコープ本来の機能でこのような信号のアナログ品質を評価できるからです。オシロスコープによるアナログ特性評価は「物理層」測定と呼ばれ ます。

物理層を解析する際、オシロスコープは最高速度で動作する必要があり、これにより、重大な不具合を引き起こす 可能性のある発生頻度の低いバス上のエラーを発見することができます。このような発生頻度の低いエラーは、オシロスコープがハードウェアでシリアルデコードを行っている場合にのみ確認できます。ソフトウェアデコードでは、オシロスコープの動作が非常に遅くなり、稀にしか発生しないエラーを捕捉することができません。

今日、さまざまなメーカーから市販されている多くのオシロスコープで、車載用アプリケーション専用のオプションが用意されています。Keysight InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープでは、車載用シリアルバスの物理層をデバッグ/特性評価するための独自のハードウェアベースの測定機能を備えています。