ベンチでのIC/電子部品のクイック評価 | キーサイト

アプリケーションノート

Keysight B2900Aシリーズ プレシジョン・ソース/メジャー・ユニットを使用すれば、光カップラなどの光電子部品のDC測定の効率が向上します。

光電子IC/部品のDC測定

光電子IC/部品は通常、発光デバイス(LEDなど)とフォトディテクタ(PD)から構成されています。このような構成では、両方のデバイスのDCを同時に測定する必要があります。

- LEDとPDの両方のDC測定を柔軟に行うには、ソース/メジャー・ユニット(SMU)をペアで使用するのが理想的です。

- これを説明するために、本書では、既製の光カップラの2つの測定例について概説します。

測定例

- 例1 : LEDの順方向電圧これは、最も基本的な光電子デバイスの測定です。LEDへの電源供給と測定には、SMUを1台だけ使用します。B2900Aのグラフィカル・ディスプレイに、IV曲線を直接表示できます。

- 例2 : 入力フォトダイオードの電流伝達比光カップラについては、LEDからPDに

どれだけ効率的に光が伝達されるかを測定することが極めて重要です。この例では、LEDへの順方向電流の供給にSMU1を使用し、PD1への逆バイアス電圧により発生した電流をSMU2でモニタします。

キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!