より正確な光波形測定の手法について | キーサイト

アプリケーションノート

はじめに

様々なインターネット・サービスの出現や、拡張を続ける企業間通信にけん引され、デジタル伝送の高速化の要求が尽きる事はなく、結果としてサービス・プロバイダはより広帯域な通信を、既存の通信設備を利用して実現しようと試みます。この場合、高速化あるいは多重化の技術開発は必須となります。つい先日まで10Gb/sの信号が最先端でありましたが、現在では4レーンで25Gb/sをシングル・モード・ファイバに伝送する100Gb/sの技術開発に直面しております。

一方で、ファイバ・チャネルのようなマルチ・モード・ファイバ上で高速伝送を実現しようとする先端技術の1つでは、フォト・ディテクタが大口径となり接合容量が増え、帯域幅を制限します。トランシーバが少ないマージンでより長距離を伝送しなくてはならない環境下でも、きれいなアイ・ダイアグラムとなっている事を確認するためには、引き続きリファレンス・レシーバが要求されます。

データ・レートが上がるにつれてシステム・マージンを稼ぐ事は難しくなってきます。新たな伝送レートに対応しようとしますと革新的な設計が必要になりますが、同時に作られた製品を特性付けする方法も模索する必要が出てきます。つまり新たな測定設備が開発の早い段階で必要になり、より洗練された測定技術と高い測定確度が要求されます。

一方、製造工程に入りますと、製造コストや歩留まりの改善が強く望まれます。早く、正確で、簡単に測定が行え、設計や評価段階で得られた測定結果と一貫性が保たれた測定設備を模索する必要が出てきます。特に測定設備が歩留まりに影響するような場合には、それを検証する必要がありますが測定器の差による違いを検証する事は容易ではありません。

上記2つを克服するために、System Impulse Response Correction(SIRC)という技術を開発しました。これは設計及び製造段階で以下の利点をもたらします。

  • 新たに出現したデータ・レートに開発の早い段階で対応できます。
  • より正確な測定を実現できます。
  • 設計、評価、製造の間の測定結果により高い一貫性を持たせます。またこれは測定設備の差も吸収します。
  •  セットアップがすぐに行え、直感的な操作で実行できます。

キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!