Cómo verificar la transmisión mínima de datos de eCall

Solución para pruebas de conformidad de eCall
+ Solución para pruebas de conformidad de eCall

Comprobar la transferencia de datos de emergencia

La verificación de la transmisión del Conjunto Mínimo de Datos (MSD) requiere un sistema a bordo del vehículo, coordenadas controladas del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), una red móvil emulada y un Centro de Respuesta de Seguridad Pública (PSAP). Los datos del GNSS proporcionan la información de posición que utiliza el sistema a bordo para compilar el MSD, mientras que la red emulada y el PSAP crean la ruta de llamada de emergencia necesaria para transferirlo. El material de referencia de Keysight identifica la identificación del vehículo, la ubicación y la marca de tiempo entre la información que contiene el MSD, y describe la verificación del MSD sin procesar correcto como una parte fundamental del flujo de trabajo de pruebas de eCall y ERA-GLONASS.

Los ingenieros activan la llamada de emergencia y observan si el sistema a bordo envía los datos MSD sin procesar previstos al PSAP antes de que se establezca la parte de voz de la sesión. La configuración controlada permite repetir la misma secuencia de transferencia de datos sin depender de una red móvil activa y con coordenadas GNSS estáticas o dinámicas. La documentación de apoyo sobre eCall también requiere registros de resultados, acuses de recibo, acuses de recibo negativos y temporizadores para facilitar la resolución de problemas, y señala la compatibilidad con las extensiones de contenido MSD y la transferencia de MSD basada en SMS en los flujos de trabajo aplicables. Al repetir la secuencia con datos de posición conocidos, los ingenieros pueden comparar los datos de emergencia transferidos y el comportamiento de la llamada con los requisitos de conformidad pertinentes.

Solución de transmisión de datos eCall

Realice la prueba introduciendo coordenadas GNSS conocidas en el sistema del vehículo, activando la llamada de emergencia y supervisando la transferencia de datos MSD sin procesar al PSAP emulado. La solución combina la simulación GNSS, la emulación de la red móvil, el software del PSAP y la ejecución automatizada de pruebas, de modo que el intercambio de datos pueda repetirse sin necesidad de una red móvil activa. Los ingenieros pueden verificar que se activa la llamada de emergencia y que el MSD sin procesar correcto llega al destinatario, mientras que los registros, los acuses de recibo, los acuses de recibo negativos y los temporizadores facilitan la resolución de problemas. Las entradas GNSS estáticas y dinámicas permiten una variación controlada de la información de posición utilizada para compilar el MSD.

Ver el diagrama de bloques de la solución de transmisión de datos eCall

Cómo verificar la transmisión mínima de datos de eCall

Descubre los productos de nuestra solución de transmisión de datos eCall

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?