Cómo reproducir fallos intermitentes de los sensores

Generador de funciones y formas de onda Essential
+ Generador de funciones y formas de onda Essential

Introducir condiciones de fallo repetibles

Los fallos intermitentes de los sensores son difíciles de depurar, ya que pueden aparecer solo brevemente, producirse a intervalos irregulares o depender de condiciones temporales que resultan difíciles de reproducir con un sensor en funcionamiento. La generación de formas de onda arbitrarias se utiliza para crear caídas de señal, perturbaciones, cambios de nivel y transiciones anómalas repetibles que imitan esos comportamientos no ideales de la señal.

Un generador de formas de onda aplica la señal con fallo inyectado al dispositivo sometido a prueba, mientras que un osciloscopio, un analizador lógico u otro instrumento de medición observa la respuesta resultante. El funcionamiento en dos canales permite alinear eventos relacionados, añadir una condición de disparo o comparar la sincronización del fallo con otra señal de control o de referencia.

Solución para reproducir un fallo del sensor

Para reproducir fallos intermitentes de los sensores se necesita una fuente de estímulos controlable capaz de introducir breves perturbaciones, segmentos omitidos, transiciones anómalas y alteraciones de sincronización en una señal que, por lo demás, es normal. Los generadores de formas de onda y funciones Essential de Keysight facilitan este flujo de trabajo al generar formas de onda arbitrarias que se pueden editar, reproducir y ajustar para que se adapten a las condiciones de la señal que se está analizando. Estos generadores de formas de onda y funciones ofrecen salida de doble canal para patrones de estímulo o de referencia sincronizados, además de la capacidad de generar formas de onda arbitrarias para una depuración repetible en el banco de pruebas. Esto ayuda a los ingenieros a observar la respuesta de los sistemas embebidos, comparar el comportamiento en ejecuciones repetidas y aislar los problemas de gestión de fallos en condiciones de señal controladas.

Véase el diagrama de bloques de la solución para reproducir el fallo del sensor

Diagrama de bloques de la solución para la reproducción de fallos en sensores

Descubre los productos de nuestra solución para la reproducción de fallos en sensores

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para la reproducción de fallos en los sensores

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?