Cómo medir la velocidad de respuesta de un amplificador

Generador de funciones y formas de onda de Advanced
+ Generador de funciones y formas de onda Advanced

Separar los límites del estímulo de la respuesta del amplificador

Cuando un amplificador recibe un pulso de tensión rápido de señal grande, es posible que su salida no siga inmediatamente el flanco de la entrada. En su lugar, la salida puede variar con una pendiente máxima casi constante, determinada por el límite de velocidad de respuesta del amplificador. El reto de la medición consiste en distinguir este comportamiento de señal grande de las limitaciones de velocidad de flanco, la carga, los efectos de la sonda o un ancho de banda insuficiente del osciloscopio en la configuración de prueba.

La prueba requiere una fuente de onda cuadrada con una transición más rápida que la respuesta prevista del amplificador, un osciloscopio suficientemente rápido y sondas de baja capacitancia en la entrada y la salida. Una frecuencia de repetición baja permite que cada transición se estabilice antes del siguiente flanco. La velocidad de respuesta se calcula a partir de la parte lineal de cada transición de salida como la variación de tensión dividida por la variación de tiempo, evaluándose por separado los flancos ascendentes y descendentes.

Solución para la medición de la velocidad de respuesta de un amplificador

Realice la prueba alimentando el amplificador con una onda cuadrada de baja frecuencia cuya transición de entrada medida sea más rápida que la transición de salida esperada, mientras un osciloscopio captura la entrada y la salida simultáneamente. Los generadores de funciones y formas de onda de sobremesa de la serie « Advanced » proporcionan una fuente de estímulo repetible de dos canales a 30 MHz con generación de formas de onda arbitrarias punto por punto. Configure la amplitud, el desplazamiento, la terminación de la fuente y la frecuencia de repetición para situar el amplificador en su región de funcionamiento prevista para señales grandes y permitir una estabilización completa entre los flancos. Mida la parte lineal de cada transición de salida, calcule la velocidad de respuesta positiva y negativa como ΔV/Δt, y compruebe que el flanco de la fuente, las sondas y el ancho de banda del osciloscopio no limiten el resultado.

Véase el diagrama de bloques de la solución para la medición de la velocidad de respuesta del amplificador

Diagrama de bloques del generador de funciones y formas de ond Advanced

Descubre los productos de nuestra solución para la medición de la velocidad de respuesta de los amplificadores

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?