Cómo integrar las mediciones de potencia de RF en los sistemas de pruebas automatizados

Sensores de potencia USB
+ Sensores de alimentación USB

Integrar las mediciones de potencia en las pruebas automatizadas

La integración de mediciones de potencia de radiofrecuencia (RF) en un sistema de pruebas automatizado requiere coordinar la configuración de la medición, la sincronización de la adquisición de datos, la comunicación entre instrumentos y el tratamiento de los resultados dentro de la secuencia de pruebas. Un sensor de potencia USB proporciona una interfaz digital directa entre el punto de medición de radiofrecuencia y el controlador del sistema de pruebas, sin necesidad de un medidor de potencia independiente. Los ingenieros pueden incorporar mediciones de potencia media en las operaciones de prueba automatizadas, al tiempo que mantienen el control programático de los ajustes de medición y la adquisición de datos. Esta arquitectura resulta útil cuando la verificación de la potencia forma parte de una secuencia de pruebas funcionales, de validación o de fabricación, en lugar de ser una medición aislada en banco de pruebas.

La configuración de medición suele incluir el dispositivo sometido a prueba, un sensor de potencia USB, un ordenador central o un controlador del sistema de pruebas, y cualquier instrumento adicional que requiera la prueba automatizada. Los ingenieros establecen la conexión de radiofrecuencia, realizan la puesta a cero según sea necesario, configuran los parámetros de adquisición y coordinan las mediciones utilizando disparadores internos o externos cuando es necesario sincronizar los tiempos con otros eventos de la prueba. Se pueden utilizar los comandos estándar para instrumentos programables (SCPI) para controlar el sensor, iniciar mediciones, recuperar resultados e incorporar las lecturas de potencia en la lógica automatizada de «aprobado/rechazado», el almacenamiento de datos o las operaciones de prueba posteriores.

Solución automatizada para la medición de potencia de radiofrecuencia

La integración de pruebas automatizadas utiliza el sensor de potencia USB como un recurso de medición programable dentro de la arquitectura general del sistema de pruebas. La conectividad USB directa permite que el controlador anfitrión se comunique con el sensor sin necesidad de añadir un medidor de potencia independiente, lo que reduce el número de interfaces de hardware y simplifica el control por software. Los ingenieros pueden utilizar los «Comandos estándar para instrumentos programables» para configurar mediciones, iniciar adquisiciones, recuperar lecturas y coordinar las mediciones de potencia con otros instrumentos en la secuencia de pruebas. Los disparadores internos y externos proporcionan un control adicional cuando la adquisición debe producirse en un punto definido del ciclo de prueba del dispositivo, mientras que la puesta a cero interna permite establecer la línea de base de la medición sin tener que desconectar repetidamente la entrada de radiofrecuencia. Los resultados de las mediciones pueden transferirse directamente a la aplicación anfitriona para la comprobación de límites, el almacenamiento, la elaboración de informes o su uso en pasos de prueba posteriores. Este enfoque permite que la verificación de la potencia de radiofrecuencia funcione como un elemento integrado de las pruebas funcionales y de fabricación automatizadas, en lugar de como una medición manual independiente, lo que facilita una ejecución repetible en todos los dispositivos y estaciones de prueba.

Consulte el diagrama de bloques de la solución automatizada de medición de potencia de RF

Diagrama de bloques de una solución automatizada para la medición de potencia de RF

Descubre los productos de nuestra solución automatizada de medición de potencia de RF

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?