Seminario

High-Speed Digital Design - Layer by Layer

October 4, 2023

Fecha

10:00 - 12:30 PT

Tiempo

2 horas

Duración

Virtual

Ubicación

Regístrese ahora

Acerca de este acto

Cómo eliminar la incertidumbre en el diseño digital de alta velocidad: capa a capa

 

Cuando una conexión de alta velocidad no funciona correctamente, ¿cómo se determina si el problema radica en el transmisor, el receptor, el canal, la configuración de medición o el margen de funcionamiento disponible?

A medida que aumentan las velocidades de transmisión de datos, identificar la verdadera causa de las limitaciones de rendimiento resulta cada vez más complicado. Las alteraciones en la integridad de la señal, los efectos del canal, las limitaciones de la configuración de medición y la reducción del margen de diseño pueden contribuir a un comportamiento inesperado. Ya sea que estés analizando diagramas de ojo, separando componentes de fluctuación, caracterizando canales, correlacionando mediciones o solucionando fallos intermitentes en el enlace, el reto suele ser el mismo: distinguir los síntomas de las causas fundamentales.

 

Este mes de octubre, traemos a Múnich a los expertos en tecnología digital de Keysight para impartir un seminario práctico en el que se analizarán métodos contrastados para el análisis de causas raíz, la caracterización de canales, la correlación de mediciones y el análisis de márgenes en aplicaciones PCIe, Ethernet y SerDes para el sector de la automoción. A través de ejemplos reales, descubre cómo los ingenieros obtienen una visión más profunda del comportamiento de los sistemas y aumentan la confianza en las decisiones relacionadas con el diseño, la validación y la depuración.

 

Tanto si estás desarrollando sistemas PCIe de última generación, validando enlaces SerDes para el sector de la automoción o resolviendo problemas complejos de integridad de señal, este seminario te proporcionará conocimientos prácticos que podrás aplicar de inmediato. Haz clic aquí para obtener más detalles sobre las sesiones individuales, así como para registrarte y conseguir tu entrada gratuita para este evento de un día de duración. Además de las presentaciones, durante los descansos y al final de la sesión tendrás la oportunidad de hablar directamente con los expertos de Keysight sobre tus propios retos en materia de diseño, validación y resolución de problemas.

¿Quién debe asistir a este acto?


Ingenieros que se dedican al diseño, la validación, las pruebas y la resolución de problemas de sistemas digitales de alta velocidad, entre los que se incluyen ingenieros de integridad de señal, diseñadores de hardware, ingenieros de validación y pruebas, arquitectos de sistemas e ingenieros de conformidad que trabajan con PCIe, Ethernet, SerDes para automoción, PAM4, NRZ y otras interfaces seriales de alta velocidad.

October 4, 2023

Fecha

10:00 H PT

Tiempo

90

Duración

Virtual

Ubicación

Regístrese ahora