Keysight オシロスコープ用語集
ビット・エラー・レート・テスター(BERT)技術解説
はじめに
デジタルデータは、約束をする。
「1」は「1」として、「0」は「0」として届けるという、送信者と受信者の間で交わされる無言の約束。ビット・エラー・レート・テスター(BERT)は、その約束が正確に守られているかを検証する、最も信頼できる証人です。この記事では、デジタル世界の誠実さを支えるBERTのすべてを解き明かし、貴社の設計・評価に確かな自信をもたらします。
ビット・エラー・レート・テスター(BERT)とは、デジタル回路におけるデータ伝送が、エラーなく正確に行われているかをテストするための電子計測デバイスです。
BERTとは、デジタル伝送における『健康診断書』。完璧な通信は存在しないからこそ、その不完全さを正確に把握する技術が不可欠。
BERTは、擬似的なデータパターンを生成してデジタルシステムに送信し、返ってきた信号を比較することで、そのシステムのBER(ビット・エラー・レート)を評価します。この評価は、通信システムの開発においてビット・エラー・レートの傾向を把握する上で、きわめて重要な意味を持ちます。
1990年代半ばにTelcordia Technologiesによって開発されて以来、BERTは、シリアル通信リンクをテストするための最も重要なツールの一つとして定着しました。その本質は、デジタル回路の動作をエミュレートし、エラーレートを精密に測定することにあります。BERTにより、エンジニアは対象となる伝送チャネルの信頼性を定量的に解析できるのです。
この記事では、ビット・エラー・レート・テストについて、その目的、使用方法、そして重要性など、あなたが知っておくべき技術情報を体系的に解説します。
BERTはデジタル通信の品質を保証するための「ものさし」です。既知のデータを送り、返ってきたデータとの差異(エラー)を測定することで、通信路の信頼性を数値化します。
オシロスコープを特別価格で購入
BERTの主なアプリケーション
BERTは主に、デジタル通信リンクのテストを通じて、デバイス間のエンドツーエンド性能を評価するために用いられます。BERTの利点の一つとして、短時間で容易にセットアップできる点にあります。伝送チャネルの両端に接続するだけで、すぐにテストを開始できます。これにより、高価な専用機器を用いることなく、チャネルのデータ伝送における信頼性を迅速に評価することが可能です。使いやすさと迅速な結果表示から、BERTは、高速シリアルリンクのテストはもちろんのこと、
以下のレガシーな物理インタフェースのテストにも最適なツールです。
BERTを使用すれば、データ伝送を行うさまざまな電子デバイスに対して、ビット・エラー・レート・テストを実行できます。最も一般的な用途は、以下のような高速デジタルリンクの測定です。
- 衛星モデム
- セルラーモデム
- ルーター/スイッチ
- サーバー、ワークステーション、またはマルチポートリピーターに搭載されるネットワークカード
まとめ:BERTの活躍の場は、最新の高速通信からレガシーなインタフェースまで、きわめて広範囲にわたります。あなたの目の前にあるそのデバイスも、BERTによる厳格なテストを経て、その性能が保証されているのかもしれません。ご自身の設計の信頼性を確固たるものにするため、KeysightのBERTソリューションをご検討ください。
ビット・エラー・レート・テスターの利点
エラーマッピングは、あらゆる通信システムおよびアプリケーションにおいて、品質を保証するための重要な要素です。ビット・エラー・レート・テスター(BERT)がもたらす利点は多岐にわたります。
- エンドツーエンド性能の評価:さまざまなアプリケーションにおいて、信号伝送のエンドツーエンドの総合的な性能をテストします。
- エラーの特定と訂正:データ信号に含まれるエラーを正確に特定し、その後の訂正作業に不可欠なデータを提供します。
- 通信品質の担保:デジタル信号の伝送を利用するあらゆる組織にとって、通信が常に正常に動作していることを確認するための、信頼性の高いツールとなります。
- トラブルシューティング:通信の問題が発生した際のトラブルシューティングや、信号伝送のパフォーマンスを最適化するためにも利用されます。
- 詳細なエラー分析:Keysight M8020Aのような高性能なテストセットを用いたBERTテストでは、単に最小フレーム・エラー・レートを知るだけでなく、エラーが「いつ」発生したか?という時間情報まで取得できます。
単にエラーの有無を知るだけでは、プロフェッショナルとはいえません。エラーの「質」と「傾向」までを深く洞察すること。それが次世代の製品開発をリードする鍵です。Keysightの高性能BERTは、そのための最もパワフルなツールとなります。
ビット・エラー・レート・テスターの主なタイプ
市場には、それぞれが独自の機能セットを備えた、多様なビット・エラー・レート・テスターが存在します。BERテスターの一般的なタイプとしては、以下のような信号を対象とするものがあります。
- デジタル光信号用
- 無線信号用
- 有線データ伝送用
- ケーブル信号用
BERTの使用方法とセットアップ
BERTの典型的な使用方法は、「被試験ライン(DUT)の両端にプローブを接続し、複数の測定を実行する」というものです。ラインの両側をBERTに接続した後、実際のデータ、あるいは「1」と「0」で構成される既知のテストパターンを使用してラインをテストします。
一定期間にわたる測定結果を観測することで、このデータ送信中に重大なエラーが発生したかどうかを判断できます。さらに結果をプロット(グラフ化)すれば、対象回路のビット・エラー・レート性能が時間と共にどう変化したかを視覚的に把握することも可能です。
BERTの制限事項
もちろん、BERTにもいくつかの制限はあります。その代表的な例を以下に示します。
- 一度にテストできるデジタル回路は1つに限られます。
- 接続されたデバイスで構成されるネットワーク全体の性能を一度にテストするには不便です。
- 測定結果を正しく活用し解釈するには、専門知識が求められます。
- シリアルデータ伝送を使用するデジタルリンクのテスト専用として設計されています。
まとめ:BERTの操作は比較的シンプルですが、その結果から真に価値あるインサイトを引き出すには、通信プロトコルや物理層への深い理解が求められます。ツールを使いこなすことと、結果を解釈することは、似て非なるスキルなのです。
ビット・エラー・レート(BER)性能指標
ビット・エラー・レート(BER)性能指標とは、特定の期間内におけるデータ伝送の精度を表す測定値です。
定義: 具体的には、発生したビットエラーの総数を、伝送されたビットの総数で割った値です。
BER = 総伝送ビット数 / エラービット数
BERの測定方法には、主に2つのアプローチがあります。
- 累積測定:全伝送期間にわたって、正しくないビットの総数をカウントし、全伝送ビット数に対する割合として算出します。
- シーケンシャル測定:特定の測定間隔ごとに、正しくないビットの総数を計算・記録します。
BERの「正常」と「異常」の判定
- 異常なBER:エラーの数が許容範囲を超えて多いデータ伝送を指します。重要なのは、BERTが測定するのはビット値(0または1)が誤っているビットの数だけであり、フレーミングエラーやパリティエラーといった、より複雑なエラーは直接測定しない点です。これらのエラーをテストするためには、専用のプロトコルアナライザなど、別のツールが必要となります。
- 正常なBER:エラーの数が十分に少ないデータ伝送を指します。一般的な目安として、エラー数が100,000ビットあたり1個以下の場合が挙げられます。しかし、BERに影響を与える要因(使用するラインコード、プロトコル、伝送路のコンディションなど)は無数に存在します。このため、あらゆる状況に適用できる「正常なBER」の値を画一的に定義することは、実のところ非常に困難なのです。
無線通信におけるビット・エラー・レート
無線通信の分野において、BERはデータパケット内で発生する伝送エラーの数を表す重要な用語です。BERは通常、特定の期間で計算され、その時間的な変化を示すためにグラフにプロットされます。
BERTを使用する最も簡単な方法は、機器のエンドツーエンド・テストです。デジタル回路の2つの端点(例えば送信機と受信機)は、数メートル程度離れている場合があります。
テスト手順はいたってシンプルです。
- BERTをデジタル回路の両端に接続します。
- 数秒から数分間テストを実行し、エラーレートをチェックします。
- BERTが意味のあるエラー数(統計的に有効な数)を表示するまで、テスト時間を徐々に延ばしていきます。 エラーレートが急激に増加し始めるポイントが、そのシステムの性能限界、つまり正常な信号と異常な信号の分岐点であると判断できます。
BERTソフトウェアの役割
BERTは、専用のハードウェアユニットとして提供されるのが一般的です。これらは通常、片側にD-Subコネクタ、反対側にDB-9やRJ45ソケットを備えたボックス状の機器です。
しかし、BERTはハードウェア単体で完結するものではなく、多くの場合BERTソフトウェアと組み合わせて使用されます。
- 機能:この種のソフトウェアは、モデムとルーター間など、2つの機器間のシリアルインタフェースをテストするために使用されます。既知のデータパターンを被試験デバイスに送り、両側でエラーを解析することで動作します。BERが事前に定義されたしきい値を超えた場合、そのデータリンクは不適合と見なされます。
- 形態:BERTは、PCやハンドヘルドデバイス上で動作するソフトウェアプログラムとして、あるいはシステムに内蔵された機能として提供されることもあります。これらのソフトウェアベースのBERTは通常、定期的にデータパケットを生成して被試験機器に送り、ビット・エラー・レートを測定します。
BERとS/N比の関係性
BERは通信の『結果』、S/N比はその原因を探るための『手がかり』
BERとS/N比(信号対雑音比)は、どちらも通信品質を示す重要な指標ですが、その性質は異なります。
- BER (ビット・エラー・レート):ある期間内の受信総ビット数に対するビットエラー数の比率。これは時間と共に変動する値であり、エラーがなければ非常に小さく、多ければ大きくなります。
- S/N比 (信号対雑音比):特定の時点における信号レベルとバックグラウンドノイズレベルの比。理論上、S/N比は一定の値を示します。
IEEE 802.3イーサネット規格を例にとると、2ペアUTPケーブルで10 Mbpsの伝送速度の場合、許容される最大BERは 10−5* です。この規格が意味するのは、S/N比が30 dBより大きい場合、エラーの数は100,000ビットあたり1ビットを超えてはならない、ということです。
正常なS/N比とは何か?
S/N比は、対象となる信号のレベルと、背景に存在するノイズのレベルの比率です。通常、正のdB値(例: 30 dB, 60 dB)で表され、この値が大きいほど、信号がノイズよりも強く、結果として伝送エラーが少なくなることを意味します。
S/N比は、対象のアプリケーションで要求される最小値を上回っている必要があります。
- 例1:多くのEthernetアプリケーションでは、信号レベルが -40 dBm以上であることが要求されます。
- 例2:多くのデジタル電話システムでは、-28 dBm以上が要求されます。
まとめ:高いS/N比は、良好なBERを達成するための前提条件の一つです。しかし、S/N比が良好でも他の要因(ジッタ、クロストーク等)でBERが悪化することもあります。両方の指標を監視することが、包括的な品質評価には欠かせません。
フレームドBERTとアンフレームドBERT
| フレームド (Framed) | アンフレームド (Unframed) |
|---|---|
| トランスミッターが送信するデータパケットは、特定のフレーミングフォーマットに制約される。 | トランスミッターが送信するデータパケットは、フレーミングフォーマットに制約されない。 |
| SONET/SDHなど、標準のフレーミングフォーマットを使用する機器の性能評価に適する。 | カスタムプロトコルなど、標準外のフレーミングフォーマットを使用しない機器の性能評価に適する。 |
オシロスコープ関連のその他の用語に関する詳細については、Keysightオシロスコープ用語集をご参照ください。
パケット損失(Packet Loss)
これは、DUT(被試験デバイス)が受信しなかったパケットの数を表す指標です。エラーのない理想的な接続では、パケット損失は非常に少ないか、ゼロでなければなりません。BERテストは、パケット損失の観点からも、システムの正常な動作を検証するのに役立ちます。
パケット・エラー・レート(PER)の公式は次の通りです。
PER = (エラーがあった受信パケット数+パケット内のビットエラー数) / 全送信パケット数
計算例: 100個のパケットが送信され、そのうち10個にそれぞれ1個のビットエラーがあった場合、PERは (10+10)/100 = 0.2 となります。(※訳注:原文の例は計算が合わないため、一般的な解釈に基づき修正しています。PERの定義は規格により異なる場合があります。)
BERTを使用したイーサネットのテスト
イーサネットのBERテストは、イーサネットネットワーク内における信号伝送のエンドツーエンド性能をテストするプロセスです。この種のテストは、多くの一般的な問題のトラブルシューティングに利用できます。
- ケーブル接続の障害
- ネットワークカードの故障
- ソフトウェアのエラー
イーサネットBERテストの仕組み
BERテストを実行するには、いくつかの方法があります。最も一般的な方法は、ネットワークを通じてテストパケットを送信し、その結果を既知のサンプル(期待値)と比較することです。このプロセスは、専用のソフトウェアを使用して自動化することも、BERTを使用して手動で行うことも可能です。
特別価格のオシロスコープを見る
Select up to 3 instruments to compare
ご相談をご希望の方へ — お問い合わせ方法のご案内
当社のプレミアム再生品オシロスコープをご覧ください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
0120-421-345
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祝日を除く)
または、お客様窓口までお問い合わせください。
価格アラートや限定ウェイトリストを利用するには、アカウントを作成してください
ご要件は担当アカウントマネージャーまでお気軽にご相談ください
Glossary
| レイテンシー (Latency) | 信号があるポイントから別のポイントへ伝搬するのに要する時間。 |
|---|---|
| ジッタ (Jitter) | パケットまたはビットのタイミングの変動。レイテンシーの変化として現れる。 |
| パターンジェネレーター(Pattern Generator) | ビット・エラー・レート・テスター用のテストパターンを生成するために使用される回路。 |
| パターンディテクター (Pattern Detector) | デジタル信号から特定のビットパターンを抽出する回路。 |
| ビット・パターン・ジェネレーター (Bit Pattern Generator) | 伝送チャネルのビット・エラー・レートをテストするために用いられる機能または装置。 |
| エラー・データ・セット (Error Data Set) | トランスミッターとレシーバーで発生したビットエラーの集合データ。 |
| 擬似ランダムパターン (PRBS) | 一見ランダムに見えるが、実際には決定論的なアルゴリズムによって生成されるビット列。 |
| ビット・エラー・レート測定 (Bit Error Rate Measurement) | 通信やデータ伝送において、単位時間あたりのビットエラー数を測定するために使用される手法。 |
Keysightのプレミアム再生品の詳細については、Keysightの製品一覧をご覧ください。最大70%の値引きが得られます。Keysightのオシロスコープの詳細とその使用法については、オシロスコープの基本を参照してください。
* BERが10-5という記述は、一般的に「100,000伝送ビットあたり1ビットのエラーが発生する確率」を意味します。
よくあるご質問
なぜ高機能なオシロスコープがあるのに、専用のBERTが必要なのですか?
すばらしい着眼点です。オシロスコープは信号波形を観測する「目」として非常に強力ですが、その役割は基本的に受動的な「観測」です。一方、BERTは能動的にストレス(ジッタなど)が印加されたテストパターンを生成し、レシーバー(受信側)がどれだけ劣悪な条件下でも正しくビットを判定できるかという「真の耐性」をテストします。レシーバーテストの規格コンプライアンスにおいては、BERTが不可欠な役割を担います
Keysightの再生品BERTは、最新規格のテストにも対応できますか?また品質は信頼できますか?
ご安心ください。Keysightの公式再生品は、単なる中古品とは一線を画します。新品と同じ厳格な基準でテストと校正が行われ、最新のファームウェアにアップデートされます。これにより、現行の規格に対応可能なモデルも多数ご用意しています。性能に妥協することなく、優れたコストパフォーマンスでKeysight品質の計測ソリューションを導入できる、きわめて賢明な選択肢です。
BERTで使われるPRBS(擬似ランダムパターン)とは何ですか? なぜ単純な「1010…」ではダメなのですか?
PRBS(Pseudo-Random Binary Sequence)は、一見ランダムに見えながら、実際には数学的な規則に基づいて生成されるビット列です。実際のデータ通信は、同じパターンの繰り返し(例:「1010…」)ではなく、より複雑でランダムに近い特性を持っています。PRBSを用いることで、現実のデータ伝送に非常に近い状況を再現し、特定のビットパターンでのみ発生するような隠れた問題(パターン依存性ジッタなど)を効果的に検出することができます。
BERテストで高いエラーレートが検出されました。最初に何を疑うべきですか?
トラブルシューティングの基本は、最も単純で物理的な箇所から確認することです。まずは、①ケーブルの接続不良や損傷、②コネクタの汚れや破損、③電源の品質(ノイズなど)、④リファレンスクロックの品質(ジッタなど)を確認してください。多くの場合、問題はこれらの物理層(レイヤー1)に潜んでいます。これらに問題がないことを確認した上で、初めてソフトウェアやICの設定を疑うのが効率的なアプローチです。
自分のアプリケーション(PCI Express, 400G Ethernetなど)に、どのBERTを選べばよいか分かりません。
最適な製品選定は、ラボの成功への第一歩です。Keysightでは、エントリーレベルから最先端の研究開発向けまで、業界で最も幅広いBERTの製品ポートフォリオをご用意しています。お客様の具体的なアプリケーション、要求されるデータレート、規格コンプライアンスの要件などをお聞かせいただければ、専門の技術担当者が最適なソリューションをご提案します。ぜひ、お気軽にキーサイト・テクノロジーまでご相談ください。