무엇을 찾고 있습니까?
IxNetwork –
네트워크 테스트 자동화
네트워크 인프라 지속적 테스트 자동화
L2-3 네트워크 인프라 성능 테스트 자동화
IxNetwork는 포괄적인 네트워크 인프라 성능 테스트 솔루션입니다. 라우팅 및 스위칭에서 데이터 센터 이더넷과 소프트웨어 정의 네트워킹에 이르기까지 가장 강력한 디바이스와 가장 큰 규모의 네트워크를 처리할 수 있도록 확장됩니다.
네트워크 장비 제조업체, 서비스 제공자, 엔터프라이즈 IT 팀은 모두 매우 까다로운 조건에서 성능 테스트를 수행해야 합니다. IxNetwork는 멀티 테라바이트의 데이터를 생성하고, 최대 4백만 개의 트래픽 흐름을 동시에 분석할 수 있으며, IxNetwork는 가장 강력한 디바이스와 가장 큰 규모의 네트워크를 처리할 수 있도록 확장됩니다.

모든 테스트 자동화 지원이 같은 것은 아닙니다

자동화 지원이 다양한 요구 사항 중 하나에 불과합니까?
검증 네트워크 테스트 도구의 자동화가 필요한 것은 당연한 일이지만, 여러 도구의 테스트 자동화 기능이 모두 같은 것이 아닙니다. 자동화에 대한 기대치를 명확히 하면 선택 과정에서 도움이 되며 올바른 도구를 통해 자동화 네트워크 테스트를 더 쉽고 빠르게 진행할 수 있습니다.
모든 자동화 프레임워크는 각기 다르지만, 대다수가 필요로 하는 몇 가지 공통적인 특성이 있습니다. 올바른 테스트 도구 자동화 지원을 통해 거의 모든 프레임워크에 보다 쉽게 통합될 수 있습니다. 키사이트의 IxNetwork는 이러한 고유한 기능을 제공합니다.
- 정보 전달에 구조적 JSON을 사용하는 우수한 설계의 데이터 모델 기반 REST API
- TCL 같은 레거시 언어와 Python 같은 최신 언어 지원
- 테스트를 더 빠르게 디버깅할 수 있는 내장형 인터랙티브 REST API 브라우저
- 허가된 목적으로만 테스트 도구를 사용할 수 있는 API 보안 액세스
- 탐색과 검색이 쉬운 관련 샘플이 포함된 포괄적인 문서
IxNetwork는 테스트를 더 빠르게 개발할 수 있도록 지원하는 최신 REST API를 보유하고 있습니다.
REST API를 통해 IxNetwork의 고유한 기능에 직접 액세스하거나 Python 래핑 라이브러리, ROBOT 라이브러리, 또는 TCL 라이브러리를 활용할 수도 있습니다. 이러한 API는 DevOps 개발 및 제공이 표준이 되어 가는 상황에서 사용자들이 필요로 하는 유연성을 제공합니다.
IxNetwork 테스트 자동화 기능을 사용하면 지속적인 테스트가 가능합니다. IxNetwork 테스트 자동화는 설계, 배포, 최적화, 교육을 포함하여 제품 개발 수명 주기의 모든 단계에서 테스트를 간소화하고, 고유한 혜택을 제공합니다.
산업 표준 및 입증된 테스트 방법론
RFC 2544와 같은 테스트에 관한 산업 표준은 네트워크 디바이스와 시스템을 검증하고, 벤치마킹하기 위한 효과적인 방법입니다. 이러한 표준화된 테스트 방법론은 다양한 이용 사례의 테스트와 관련한 모범 사례를 정의하며, 자동화된 테스트 환경에 그러한 모범 사례를 통합하기를 원할 것입니다. 키사이트의 QuickTests는 물리 또는 가상 테스트 포트를 사용하여 복잡한 구성과 네트워크 토폴로지를 빠르고 유연하게 테스트할 수 있도록 사용하기 쉽고 반복 가능한 패키지로 이러한 표준화된 테스트를 제공합니다.
차세대 네트워크에는 차세대 테스트 도구가 필요합니다
클라우드 내 개방 네트워킹을 위한 소프트웨어
SONiC은 여러 벤더와 ASIC 공급 스위치에서 실행되는 Linux 기반의 오픈 소스 네트워크 운영 체제입니다. SONiC은 몇몇 최대 클라우드 서비스 제공업체의 데이터 센터에서 적용하는 사례가 증가하고 있는 BGP, RDMA와 같은 완벽한 네트워크 기능을 제공합니다. 따라서 팀은 필요한 네트워크 솔루션을 유연하게 구축하는 동시에 대규모 생태계와 지역 사회가 주는 이점을 활용할 수 있습니다.
키사이트는 오픈 소스 자동화 프레임워크와 어플리케이션 테스트 방법론을 정의하고 그에 기여하는 데 앞장서고 있습니다. IxNetwork SONiC 테스트를 위한 선도적인 테스트 도구입니다. IxNetwork의 네트워크 테스트 기능에 대한 포괄적인 제품군은 이러한 차세대 오픈 소스 네트워크 운영 체제를 테스트하기 위한 완벽한 도구입니다.

다른 도움이 필요하십니까?