Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
최신 기술
미래 혁신의 가속화
양자 및 6세대(6G) 이동 통신과 같은 기술 개발 연구가 계속되면서 신기술 지원을 위한 인프라 및 개발 문제 해결이라는 엔지니어의 역할도 강조되고 있습니다. 차세대 이동 통신 기술인 6G는 사람들 사이 또한 사람과 환경 간의 연결성을 향상시킵니다. 양자 기술은 트랜지스터를 큐비트로 대체함으로써 가장 뛰어난 수퍼컴퓨터의 성능까지 뛰어넘는 혁신적인 컴퓨팅 성능을 뒷받침합니다. 이러한 용도에는 고주파 RF, 디지털 신호 생성 및 처리, 고정밀 전원 제어를 위한 뛰어난 제어 성능과 정밀도가 필요합니다. 키사이트는 초기 연구에서 설계, 제조까지 세상을 바꾸는 엔지니어의 노력을 지원합니다.

6G 연구
차세대 이동 통신 기술은 즉시 통신, 커넥티드 로봇 및 자율 시스템, 무선 인공 지능 상호 작용 등 사람과 주변 환경을 연결하는 특별한 상호 작용 방식을 지원합니다. 그러나 6G 기술 구현을 위해서는 컴퓨팅 아키텍처, 칩셋 설계, 재료에 있어 큰 발전이 요구됩니다.
테라헤르츠(THz) 이하 및 THz 스펙트럼의 넓은 대역폭과 더 짧은 파장은 빔 폭은 줄여주고 안테나와 디바이스 통합은 강화합니다. 키사이트 솔루션은 5G 이상의 통신 성능까지 테스트할 수 있는 고급 기능을 제공하므로 오늘날 6G와 관련된 새로운 설계 과제를 처리할 수 있습니다.
자세히 보기
양자 기술
우주를 구성하는 소립자는 양자 역학 운동 형태를 나타냅니다. 양자 역학적 접근 방식의 효율적인 연구는 양자 컴퓨팅으로 이어졌으며 중첩과 얽힘으로 컴퓨팅 성능이 크게 향상되었습니다. 설계에 있어 양자 속성을 활용함으로써 통신 링크의 보안과 센서의 성능도 큰 폭으로 강화되었습니다.
물리학자들은 몇몇 퀀텀 비트(큐비트)로 양자 시스템의 우수한 성능을 입증했습니다. 이제 과제는 이러한 시스템을 유용한 계산이 가능하도록 확장시키는 것입니다. 키사이트는 고정밀 동기화 성능과 FPGA 기반의 유연한 신호 생성 및 디코딩 기능을 갖춘 우수한 품질의 확장형 전자 제어 시스템으로 이러한 양자 혁신을 지원합니다.
자세히 보기


800G
5G와 사물 인터넷(IoT)은 네트워크에서 계속 폭발적인 데이터 증가를 야기하고 있으며 데이터 센터에서는 새로운 컴퓨팅 및 성능 요구가 생겨나고 있습니다. 데이터 센터에서 400G 트랜스시버가 활용되면서 증가하는 대역폭 수요에 대처하기 위한 800G 연구가 진행되고 있습니다. 800G 기술을 사용하면 설계 여유가 최소 수준으로 감소하며 표준 테스트 요구 사항도 매우 복잡해집니다. 따라서 모든 개발 주기와 제조 단계까지, 테스트 시간을 줄이고 많은 비용이 소요되는 재설계 작업을 방지하는 솔루션을 활용해야 합니다.
자세히 보기
다른 도움이 필요하십니까?