Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
5G가 약속하는 성능을 구현하기 위해서는 모바일 네트워크 운영자와 네트워크 장비 제조업체가 네트워크 적용 범위와 성능을 개선할 수 있는 포괄적이고 선제적인 테스트 전략을 갖추고 있어야 합니다. 네트워크 품질을 유지하고 고객 이탈을 줄이며 5G 서비스를 배포하기 위해서는 네트워크 검증 및 최적화, 네트워크 벤치마킹, 사이트 허용 및 모니터링이 필수적입니다.

네트워크 검증 및 최적화
운영자는 무선 네트워크 최적화를 통해 5G 네트워크의 용량과 품질을 측정 및 테스트할 수 있습니다. 키사이트의 Nemo 최적화 도구는 동적 스펙트럼 공유(DSS), O-RAN, 빔 포밍, 매시브 MIMO와 같은 고급 5G NR 기술의 현장 테스트와 검증을 지원합니다.
또한 Nemo 도구에는 다음과 같은 고급 최적화 기능이 포함됩니다.
- 빔 적용 범위 시각화
- 5G-LTE 적용 범위 비교
- 저수신률 감지
- 고간섭 감지
- 파일럿 오염 분석
- 셀 우위 분석
- 모바일 에지 컴퓨팅 분석
- Qualcomm 원시 로그 파일 분석
네트워크 벤치마킹
무선 네트워크 벤치마킹은 자체 네트워크 품질과 경쟁 네트워크 품질을 비교하는 방법에 대한 통찰력을 운영자에게 제공합니다. 키사이트의 Nemo 벤치마킹 제품은 보고서 템플릿을 기본적으로 제공하며 적용 범위 구축 위치와 개선이 필요한 주요 성능 지표(KPI)에 대한 정성적 정보를 함께 제공합니다. Nemo 솔루션으로 여러 무선 사업자 네트워크를 실내외에서 서로 빠르게 비교할 수 있습니다.
Nemo 벤치마킹 도구는 원격 클라우드 기반 모니터링 및 측정 제어 자동화에 대한 지원으로 수동 작업을 최소화하고 OpEx를 줄여주며 품질을 향상시킵니다.
Solutions

사이트 허용
자동 사이트 허용 작업은 하루에 테스트할 수 있는 사이트 수를 늘려 시기 적절한 배포를 가능하게 해줍니다. 5G 사이트 허용을 위한 키사이트의 Nemo 솔루션은 프로세스 자동화로 비용 효과적이고 시기 적절한 측정과 승인을 가능하게 해줍니다. 측정 및 원격 모니터링에서 자동 사후 처리 및 수락 보고에 이르는 통합 프로세스로 측정 결과를 실시간으로 확인할 수 있어 사용자 개입이 감소합니다.
시장 관련 KPI를 적용한 빠른 승인 보고서로 운영자가 네트워크를 신속하게 배포할 수 있습니다. 가이드 테스트 워크플로를 통해 각 사이트에 대한 통일된 검증이 가능하므로 품질과 효율성은 극대화되고 인적 오류는 최소화됩니다. 실시간 모니터링 및 즉각적인 통과/실패 피드백으로 사이트 문제를 즉시 식별, 수정할 수 있습니다.
원격 모니터링
네트워크 성능과 경험 품질을 실시간으로 모니터링할 수 있어 운영자가 비정상적인 상황에 선제적으로 대응하고 고객 이탈을 줄일 수 있습니다. 키사이트는 다양한 Nemo 제품을 산업을 주도하는 강력한 단일 원격 모니터링 솔루션으로 연결하는 전용 플랫폼을 제공합니다. 이 솔루션은 키사이트의 측정 및 분석 솔루션을 원격으로 액세스 및 제어할 수 있습니다. 또한 필요에 따라 또는 연중무휴로 사용자 간에 효율적으로 데이터를 공유할 수 있습니다.
Nemo Cloud는 원격 모니터링을 위한 기본 사용자 인터페이스 역할을 합니다. 연결된 측정 솔루션은 4G와 5G는 물론 최신 플래그십 디바이스와 테스트 프로토콜을 모두 지원합니다. 이 솔루션은 실시간 KPI를 제공하며 수백 가지 테스트 사례를 지원합니다.
Solutions

Technical Overview
성능 벤치마킹
이동통신 사업자는 라이브 5G NR 네트워크에서 새로운 모델, 기능, 버전 출시에 따른 5G 디바이스와 기지국의 성능을 평가해야 합니다.
이동통신 사업자는 키사이트의 실험실 네트워크용 성능 벤치마킹 솔루션을 활용하여 라이브 기지국을 사용하는 단일 테스트 캠페인 또는 레퍼런스 5G 디바이스를 사용하는 5G 기지국에서 여러 디바이스를 유연하고 정확하고 비용 효과적으로 평가할 수 있습니다. 고객은 여러 테스트 사례에서 KPI를 컴파일하여 단일 점수를 생성함으로써 테스트 중인 다른 모델 또는 버전을 객관적으로 비교할 수 있습니다. 이 솔루션에는 테스트 계획 실행, 분석, 보고서 생성 및 과거 기록에 대한 액세스가 가능한 단일 사용자 인터페이스가 제공됩니다.
관련 자료
다른 도움이 필요하십니까?