Choose a country or area to see content specific to your location
국가 또는 지역 확인
확인해 주십시오.
관련 가격, 특별 행사, 이벤트 및 연락처 정보에 액세스하려면 국가를 확인하십시오.
까다로운 RF 워크플로우를 위한 듀얼 채널 및 초광대역 신호 분석 기능을 살펴보세요.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
하드웨어가 제작되기 전에 낙하, 충격, 진동 및 진동 규격 준수 여부를 평가하기 위해 설계와 물리적 테스트를 연계합니다.
다음 대역폭 등급으로의 무료 업그레이드를 해금하세요.
트랜시버에서 인터커넥트에 이르는 AI 규모 워크로드에 대한 1.6T 네트워크 안정성을 강화합니다.
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
추가 메모리 및 스토리지를 갖춘 이 강화된 NPB는 키사이트의 AI 보안 및 성능 모니터링 소프트웨어와 AI 스택을 실행합니다.
IC 설계, 검증, 웨이퍼 테스트, 포토닉스에 이르는 종단간 워크플로를 살펴보세요.
신속한 혁신을 지속할 수 있도록 우선순위가 부여된 엄선된 지원 플랜을 살펴보십시오.
키사이트 장비를 위해 설계된 정밀 액세서리를 사용하여 정확도와 성능을 극대화하십시오.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
엔지니어가 즉시 적용할 수 있는 시스템 설계, 테스트 방법 및 생산 워크플로를 가르치는 실습 부트캠프.
학습 허브
AI 시스템 및 네트워크 설계, 검증, 확장을 위한 방법론, 테스트 전략, 기술 리소스를 살펴보십시오.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
혁신의 모든 단계를 가속화할 수 있는 서비스를 살펴보세요.
학습 리소스
우주 토크: RF 테스트 프로세스 간소화
이 30분 비디오에서 Joel Dunsmore 박사와 Jan Verspecht 박사가 RF 테스트 프로세스를 간소화할 최신 네트워크 분석기 기술에 대해 논의하는 것을 시청하십시오.
NX5402A 실리콘 포토닉스 웨이퍼 테스트 시스템 솔루션 세트
이 전단지는 NX5402A 실리콘 포토닉스 웨이퍼 테스트 솔루션 및 시스템 개요에 대한 정보를 제공합니다.
통신의 중요성: 진화를 주도하는 3가지 주요 트렌드
긴급 구조대원과 군인을 위한 통신 기술의 기능 향상과 보안 강화를 이끄는 세 가지 주요 트렌드를 확인해 보세요.
군대 및 응급 구조대 네트워크 강화: LTE 및 WLAN
응급 구조대와 MilCom 네트워크는 LTE와 WLAN을 기존 네트워크 기술과 결합하여 안정적인 커버리지와 더 높은 데이터 속도를 구현할 수 있습니다.
군용 5G: 사용 사례와 과제
5G 기술은 군 통신뿐만 아니라 자율 주행 차량과 로봇 수술과 같은 다양한 분야에서 혁신적인 기능 향상을 제공합니다.
Test utilization, optimization, and health management through real-time data
이 백서는 실시간 데이터와 테스트와의 관련성을 탐구합니다. 이 백서는 이점, 필요한 문화적 및 전략적 변화, 테스트 전략에 대한 직접적인 이점, 전체 제품 수명 주기 전반에 걸친 영향, 그리고 비용, 시간 및 범위에 미치는 영향을 설명합니다.
중요한 커뮤니케이션 성과 향상 방법
이 eBook은 우수한 디지털 중요 통신 기능을 성공적으로 제공하는 데 필요한 주요 표준을 안내합니다.
전기 구조 시험기
키사이트 s8050 전기 구조 테스터(EST)는 후성형 반도체 테스트에서 중요한 역할을 하며, 와이어 본드 결함을 조기에 감지하고 기능 및 최종 테스트 전에 신뢰할 수 있는 IC를 보장합니다.
키사이트 전기 구조 테스터는 정전 용량 기술을 사용하여 집적 회로(IC) 와이어 본드의 결함 감지를 향상시키도록 설계된 최첨단 솔루션입니다. 이 테스터는 근접 단락, 이탈 와이어, 와이어 스윕 및 와이어 새그를 포함한 다양한 와이어 본드 결함을 식별하여 칩 무결성에 대한 전기적 과부하(EOS)로 인한 문제를 완화하는 데 도움을 줍니다. 생산 효율성을 위해 최적화된 이 테스터는 최대 20개의 병렬 테스트 사이트를 지원할 수 있으며, 시간당 72,000개의 IC를 처리하는 UPH(Units Per Hour) 속도를 달성하여 생산 수준 테스트 프로세스 및 현장 반품 평가에 이상적입니다. 이를 통해 제조업체는 고품질 부품을 생산하고, 제품 반품을 줄이며, 전자 제품의 신뢰성과 일관성을 유지할 수 있습니다.
키사이트 전기 구조 테스터는 정전 용량 기술을 사용하여 집적 회로(IC) 와이어 본드의 결함 감지를 향상시키도록 설계된 최첨단 솔루션입니다. 이 테스터는 근접 단락, 이탈 와이어, 와이어 스윕 및 와이어 새그를 포함한 다양한 와이어 본드 결함을 식별하여 칩 무결성에 대한 전기적 과부하(EOS)로 인한 문제를 완화하는 데 도움을 줍니다. 생산 효율성을 위해 최적화된 이 테스터는 최대 20개의 병렬 테스트 사이트를 지원할 수 있으며, 시간당 72,000개의 IC를 처리하는 UPH(Unit Per Hour) 속도를 달성하여 생산 수준 테스트 프로세스 및 현장 반품 평가에 이상적입니다. 이를 통해 제조업체는 고품질 부품을 생산하고, 제품 반품을 줄이며, 전자 제품의 신뢰성과 일관성을 유지할 수 있습니다.
정전 용량 기반 테스트가 와이어 본드 감지를 향상시키는 방법
키사이트 s8050 전기 구조 테스터는 nVTEP 정전 용량 테스트 기술을 사용하여 와이어 본드 결함 감지를 혁신합니다. 이 테스터는 IC의 고속, 정확한 스크리닝을 제공하며, 기존 테스트 방법으로는 감지하기 어려운 니어 쇼트, 스위핑, 리프트 와이어와 같은 결함을 감지합니다. s8050은 제조업체가 샘플링 검사에 대한 의존도를 줄이면서 더 높은 처리량을 달성하고 전반적인 제품 품질을 향상시킬 수 있도록 합니다.
키사이트 전기 구조 테스터
이 스포트라이트 비디오는 키사이트 전기 구조 테스터(EST)를 소개합니다. 이 테스터는 최첨단 나노 무접점 테스트 성능 향상(nVTEP) 기술을 활용하여 탁월한 결함 감지 기능을 제공합니다. 와이어 본드와 센서 플레이트 사이에 정전 용량 구조를 생성함으로써 키사이트 EST는 와이어 처짐, 근접 단락, 이탈 와이어와 같은 미세한 결함을 식별하여 와이어 본드 무결성에 대한 포괄적인 평가를 보장합니다.
대량 반도체 조립의 후성형 검사용 와이어 본드 무결성 테스터
키사이트 s8050 전기 구조 테스터(EST)는 대량 와이어 본딩 패키지 테스트에 특별히 최적화된 고처리량 스크리닝 스테이션으로 기능합니다. 이 테스터는 나노 벡터리스 테스트 향상된 성능(nVTEP) 기술을 활용하여 와이어 본딩 패키지의 결함을 효율적으로 감지합니다. 이 고급 테스트 방법을 활용함으로써 s8050은 DUT(테스트 대상 장치) 내에서 상당한 와이어 본딩 변형을 보이는 영역을 신속하게 식별할 수 있도록 하여 조기 결함 감지 및 제조 품질 향상을 보장합니다.
IC 설계 및 테스트 솔루션
설계부터 기능 테스트에 이르기까지 키사이트의 소프트웨어, 하드웨어 및 맞춤형 전문 서비스를 통해 IC 설계 프로세스를 가속화하십시오. IC 설계 및 테스트 수명 주기의 다양한 단계를 목표로 하는 IC 관련 도구 및 솔루션을 확보하십시오.
와이어 본드 전기 구조 테스트 방법론
마이크로일렉트로닉스에서 기초적인 공정인 와이어 본딩은 반도체 칩과 해당 패키지 사이 또는 멀티칩 모듈의 경우 서로 다른 칩 사이에 견고하고 낮은 저항의 전기적 연결을 확립하는 데 필수적입니다. 칩의 본드 패드에서 패키지 기판 또는 다른 칩의 해당 패드로 미세한 와이어(일반적으로 금, 알루미늄 또는 구리와 같은 재료로 구성됨)를 정교하게 본딩하여 연결이 이루어집니다. 이 복잡한 공정은 디바이스의 기능성, 신뢰성 및 전반적인 성능을 보장합니다. 마이크로일렉트로닉스에서 몰딩된 집적 회로(IC)의 결함을 포착하기 위해 여러 와이어 본딩 테스트 방법이 개발되고 채택되었습니다. 그러나 현재 시장에 나와 있는 테스트 방법은 각각의 장단점이 있으며, 포괄적이지 않고 서로 보완하는 관계입니다. 기존 테스트 방법으로는 보이지 않는 와이어 본딩 결함을 감지하여 보다 포괄적인 와이어 본딩 테스트를 제공하기 위해 정전 용량 테스트라는 혁신적인 방법이 개발되었습니다. 이러한 결함에는 근접 단락, 와이어 스윕, 와이어 새깅 등이 포함됩니다.
새로운 와이어 본드 테스트 솔루션으로 자동차 IC 신뢰성 향상
이 성공 사례는 키사이트의 정전 용량 기반 전기 구조 테스터(EST)가 최고의 OSAT 공급업체가 자동차 IC의 와이어 본드 결함을 제거할 수 있도록 지원한 방법을 강조합니다. 이 솔루션은 대량으로 숨겨진 결함을 감지하여 비용이 많이 드는 RMA를 줄이고, 신뢰성을 향상시키며, 자동차 등급 IC의 안전성을 보장했습니다.
XE8 클래스 M8050A 120 GBd 고성능 비트 오류율 테스터(BERT)
키사이트 M8050A 고성능 비트 오류율 테스터(BERT)는 차세대 데이터센터 네트워크 및 서버 인터페이스에 사용되는 수신기의 특성화를 정확하게 수행할 수 있습니다. 타협 없는 신호 무결성, NRZ, PAM4, PAM3, PAM6 및 PAM8 신호 지원, 최대 120 Gbaud의 데이터 속도를 갖춘 M8050A의 유연한 아키텍처는 1.6T 경로 탐색 및 기타 최첨단 기술을 지원합니다.
인서킷 테스트를 위한 전자 부품 허용 오차 및 테스트 한계
모든 조립된 부품이 정상적으로 작동하도록, 부품은 인서킷 테스터를 사용하여 전기적으로 측정 및 분석되어 그 가치와 성능이 최적인지 확인합니다.
모듈형 상호 연결 솔루션으로 자동차 전자 장치 테스트 간소화
이 솔루션 브리프는 시스템 다운타임을 획기적으로 줄이고, 처리량을 늘리며, 시장 출시 시간을 단축하는 방법을 보여줄 것입니다.
Frost & Sullivan – 첨단 전자 제품 시대를 위한 엄격하고 신뢰할 수 있는 테스트 전략
이 백서에서 Frost & Sullivan은 강력한 테스트 전략의 필요성을 촉진하는 산업 전반에 걸친 전자 제품의 변화에 대한 연구 결과를 공유합니다.
무엇을 찾고 있습니까?