Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
네트워크 패킷 브로커가 부담을 감당할 수 있나요?

Frost & Sullivan 2017 글로벌 네트워크 패킷 브로커 시장 리더십 어워드 수상
네트워크 패킷 브로커 리더로 인정
NPB(Network Packet Broker) 솔루션은 탁월한 보안, 네트워크 모니터링 및 성능에 대한 지속적인 집중을 통해 Frost와 Sullivan으로부터 2017년 글로벌 시장 리더십 어워드를 수상했습니다.
Frost & Sullivan 어워드의 수상은 강력한 브랜드를 구축하기 위해 차별화된 경쟁 포지셔닝을 구축함과 동시에 고객에게 탁월한 가치를 제시하고 제공하는 데 있어 당사의 리더십을 인정받은 성과입니다.
당사의 NPB는 데이터 캡처 손실 없이 네트워크에 대한 고성능 및 우수한 가시성을 제공함으로써 종단 간 모니터링 시장에서 서비스 제공업체 및 기업을 위한 원스톱 솔루션으로 간주되는 브랜드 인지도를 달성했습니다.


성능을 위한 설계
NPB(Network Packet Broker)는 패킷을 집계, 필터링 및 처리하도록 특별히 설계되었을 가능성이 높지만 수십 년 전에는 기성 하드웨어 및 CPU를 기반으로 설계되었습니다. 데이터의 기하급수적인 증가를 처리하고 집중적인 데이터 처리를 수행하는 경우 NPB가 이러한 압박을 처리할 수 있을지 여부에 대한 답은 아마도 그렇지 않다는 것일 것입니다.
오래된 아키텍처는 이 점을 염두에 두고 명시적으로 설계되지 않은 한 따라갈 수 없으며, 단 한 곳의 NPB 제공업체만이 가능했는데 그 업체가 바로 키사이트입니다.
하드웨어 가속기의 차이점
키사이트의 NPB 제품군도 마찬가지로 출시된 지 10년이 넘었지만 패킷 처리를 위해 특별히 제작된 고성능 하드웨어를 기반으로 설계되었습니다.
FPGA(Field Programmable Gate Array)를 사용하면 오늘날의 규모에서도 패킷 손실이 전혀 없이 라인 속도로 패킷을 처리할 수 있는 전용 하드웨어 가속기 칩을 얻을 수 있습니다.

키사이트 NPB가 압박을 얼마나 잘 해결하는지 알아보십시오