Die IoT-Sicherheitstestlösungen von Keysight kombinieren intelligente Automatisierung, Echtzeitanalyse und eine sich stetig weiterentwickelnde Bedrohungsabdeckung, um die Sicherheit vernetzter Geräte in jeder Entwicklungsphase zu validieren. Sie wurden entwickelt, um reale Cyberangriffe zu simulieren und ermöglichen so zuverlässige Tests von eingebetteten Systemen, Kommunikationsprotokollen und Firmware-Sicherheit für IoT-Anwendungen im Konsum- und Industriebereich. Die Plattform automatisiert die Validierung über eine intuitive Benutzeroberfläche oder eine Automatisierungs-API. Sie ist ein sofort einsatzbereites Tool, mit dem Sie Sicherheitslücken im IoT-Bereich identifizieren können, die mit Compliance- und Kennzeichnungsanforderungen zusammenhängen. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Testet die Implementierung von Verschlüsselungsprotokollen, Zertifikatsverwaltung und Authentifizierungsmechanismen. Die Überprüfung sicherer Kommunikation gewährleistet die Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität der Daten.
Die Simulation realer Angriffe ermöglicht es Entwicklern, zu beurteilen, wie IoT-Geräte auf Bedrohungsvektoren reagieren, einschließlich Denial-of-Service (DoS), Spoofing und Replay-Angriffen, und stärkt so die Widerstandsfähigkeit der Geräte.
Die automatisierten Testfälle entsprechen wichtigen Sicherheitsstandards, darunter ETSI EN 303 645, ANSI / CTA 2088-A und OWASP, und gewährleisten so die behördliche Zulassung und das Vertrauen der Kunden.
Überwacht Gerätereaktionen, Leistung und Stabilität unter Stress- und Angriffsbedingungen und hilft Ingenieuren so, abnormale Muster zu erkennen und die Systemrobustheit zu erhöhen.
Bundles
Base Controller Software Subscription, IPv4 Attack, WLAN Attack, Bluetooth Attack, IPv6 Attack, Base Controller Software SubscriptionIPv6 AttackIPv4 AttackBluetooth AttackWLAN Attack
Type
Software
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Eine IoT-Sicherheitsbewertung ist eine mehrstufige Analyse des Sicherheitsstatus eines vernetzten Geräts, die Hardware, Software, Firmware und Kommunikationsprotokolle umfasst. Sie beginnt typischerweise mit der Bedrohungsmodellierung, um zu ermitteln, welche Ressourcen geschützt werden müssen und welche potenziellen Angreifer ins Visier nehmen könnten. Anschließend folgen praktische Tests, beginnend mit den physischen Schnittstellen des Geräts wie UART, JTAG oder USB-Anschlüssen. Diese werden auf Debug-Zugriff, Datenlecks oder unberechtigte Steuerung geprüft. Die Firmware-Analyse ist ein wesentlicher Bestandteil. Sie beinhaltet das Extrahieren und Reverse Engineering des Binärabbilds, um eingebettete Geheimnisse, unsichere Konfigurationen oder anfällige Komponenten zu identifizieren.
Die Netzwerkkommunikation wird eingehend untersucht, um festzustellen, ob die Verschlüsselung korrekt implementiert ist und ob Protokolle anfällig für Replay-, Spoofing- oder Injection-Angriffe sind. Kommuniziert das Gerät über Cloud-APIs oder mobile Apps, werden auch diese Komponenten auf Probleme wie mangelhafte Authentifizierung, unsichere Token-Verarbeitung oder ungeschützte Endpunkte analysiert. Die Bewertung umfasst häufig Protokoll-Fuzzing, um die Robustheit der Kommunikationsstacks durch das Senden fehlerhafter oder unerwarteter Pakete zu testen. Abschließend wird das Gerät mit bekannten Sicherheitsframeworks wie ETSI EN 303 645 oder NIST 8259 verglichen, um Compliance-Lücken zu identifizieren. Zu den in diesem Prozess verwendeten Werkzeugen gehören statische Code-Analysatoren, Debugger, Intercept-Proxys, RF-Sniffer und Hardware-Exploit-Kits.
Protokolltests sind für IoT-Geräte unerlässlich, da diese häufig einfache oder proprietäre Kommunikationsprotokolle verwenden, die anfälliger für Sicherheitslücken sind als etablierte Standards wie HTTPS. Im Gegensatz zur allgemeinen IT-Infrastruktur, deren Protokolle über Jahrzehnte hinweg abgesichert wurden, basieren IoT-Ökosysteme auf Protokollstapeln wie CoAP, MQTT, ZigBee, BLE oder benutzerdefinierten seriellen Protokollen, die oft schlecht dokumentiert oder inkonsistent implementiert sind. Daher verarbeiten viele Geräte fehlerhafte oder unerwartete Daten auf unsichere Weise, was zu Abstürzen, Pufferüberläufen oder unbeabsichtigtem Verhalten führen kann. Protokolltests umfassen sowohl passives Monitoring als auch das aktive Einspeisen fehlerhafter, nicht in der richtigen Reihenfolge befindlicher oder schädlicher Pakete, um die Reaktion des Geräts zu beobachten.
Dies ist besonders wichtig in Umgebungen, in denen Geräte autonome Entscheidungen auf Basis von Netzwerkbefehlen treffen – beispielsweise intelligente Türschlösser, Sensoren oder medizinische Geräte. Ohne angemessene Überprüfung der Zugriffsgrenzen oder Authentifizierung können solche Geräte gefälschte Befehle akzeptieren oder instabil werden. Darüber hinaus setzen viele IoT-Technologien vertrauenswürdige Umgebungen voraus und erzwingen keine strengen kryptografischen Standards, wodurch sie anfällig für Session-Hijacking oder Replay-Angriffe sind. Durch protokollbewusstes Fuzzing und Interaktionstests können Entwickler diese subtilen, aber kritischen Schwachstellen aufdecken, die bei statischen Code-Reviews oder allgemeinen Penetrationstests oft übersehen werden.
IoT-Sicherheitstests sollten ein kontinuierlicher Prozess sein, der in jede Phase des Gerätelebenszyklus integriert ist und nicht nur eine einmalige Validierung vor der Produkteinführung darstellt. In der Designphase ist es entscheidend, frühzeitig Bedrohungsmodelle zu erstellen und Sicherheitsanforderungen festzulegen, da Architekturentscheidungen in dieser Phase den größten Einfluss auf die langfristige Sicherheit haben. Während der Entwicklung sollten sich die Tests auf die Identifizierung von Schwachstellen im Code, die Überprüfung der Sicherheit von Drittanbieterbibliotheken und die Durchführung frühzeitiger statischer und dynamischer Analysen konzentrieren. Vor der Veröffentlichung ist eine umfassende Bewertung – einschließlich Firmware-Validierung, Analyse der Kommunikationsprotokolle, Tests der Hardware-Schnittstellen und Bewertung der Backend-Sicherheit – unerlässlich, um sicherzustellen, dass das Gerät gegen bekannte Bedrohungen geschützt ist.
Sicherheitstests müssen jedoch auch nach der Markteinführung des Geräts fortgesetzt werden. Bewertungen nach der Bereitstellung sind unerlässlich, insbesondere bei Firmware-Updates, der Integration neuer Funktionen oder der Entdeckung neuer Schwachstellen in der Software oder externen Diensten. Aufgrund ihrer langen Betriebsdauer und der oft unbeaufsichtigten Einsatzumgebungen sind IoT-Geräte permanent sich entwickelnden Cyberbedrohungen ausgesetzt. Regelmäßige Neubewertungen – idealerweise jährlich oder nach jeder wesentlichen Änderung – tragen zur Einhaltung der Branchenstandards für Sicherheit bei und schützen das Gerät vor neuen Risiken. Die Stärkung der Sicherheit durch kontinuierliche Überwachung, automatisierte Ferntests und sichere Over-the-Air-Updates (OTA) gewährleistet langfristige Ausfallsicherheit über den gesamten Lebenszyklus des Geräts.