Webinar
October 4, 2023
Datum
10:00 - 12:30 UHR PT
Zeit
2 Stunden
Dauer
Virtuell
Standort
In der dritten Ausgabe des RCR 6G Forums werden wir uns mit den drängendsten Fragen im Zusammenhang mit KI-nativen Netzwerkarchitekturen und der Bereitstellung von Diensten befassen, während sich die Branche auf das 6G-Zeitalter zubewegt.
Während Netzbetreiber ihre Erwartungen an 6G darlegen, darunter die Vision einer schlanken, softwarezentrierten Weiterentwicklung von 5G, deutet das Bestreben, 6G von Grund auf KI-nativ zu gestalten, darauf hin, dass tiefgreifende architektonische Änderungen unumgänglich sein könnten. Das diesjährige Forum wird die unterschiedlichen Auffassungen darüber, was 6G sein sollte, untersuchen und die Auswirkungen auf Netze, Dienste und das gesamte Ökosystem beleuchten.
Keysight wird an zwei der heutigen Sitzungen teilnehmen.
Ingenieure und Manager im Telekommunikationssektor, die an 6G arbeiten oder daran interessiert sind.
Leiter Strategische Vordenkerrolle
Keysight
Stephen leitet die strategische Vordenkerorganisation von Keysight und prägt sowohl die Unternehmensperspektive als auch die branchenweite Ausrichtung auf neue Technologien und Marktkräfte, die zukünftige Innovationen vorantreiben. Er ist Vordenker in wichtigen Technologie-Megatrends und Wachstumsbereichen wie 6G, KI, Quantentechnologie und Verteidigungstechnologien. Als Chief Evangelist ist Stephen ein gefragter Hauptredner auf führenden globalen Branchenveranstaltungen, regelmäßiger Autor in Technologie- und Wirtschaftsmedien und ein prominenter Verfechter von Innovationen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Darüber hinaus berät er verschiedene Branchen- und Regierungsstellen als unabhängiger Berater.
Können wir Ihnen behilflich sein?