Ermöglichung einer neuen Klasse von 5G-Geräten

Das Third Generation Partnership Project (3GPP), Release 17, führt Verbesserungen ein, die es einer neuen Klasse von Geräten ermöglichen, in 5G-Netzen zu arbeiten. Diese Geräte mit reduzierter Kapazität (RedCap) (z. B. Wearables, drahtlose Sensoren und Überwachungsgeräte) profitieren vom Umfang der 5G-Bereitstellung, nutzen aber weniger Funktionen, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Funktionen und Kosten sowie Stromverbrauch zu erreichen.

Entwickelt für RedCap und andere C-IoT-Technologien

Die Keysight E7515R UXM 5G Wireless Test Platform ist ein optimierter Netzwerkemulator, der speziell für Protokoll-, Funkfrequenz- (RF) und Funktionstests aller zellularen IoT-Technologien, einschließlich RedCap, entwickelt wurde.

Mit dem E7515R erweitert Keysight sein umfassendes Portfolio an 5G-Netzwerkemulationslösungen , das bei der Validierung mobiler Geräte im gesamten Workflow, vom frühen Entwurf bis zur Abnahme und Fertigung, eingesetzt wird.

Auf Basis derselben bewährten Architektur wie der Keysight E7515B UXM 5G bietet die Plattform Testunterstützung für RedCap-Funktionen über verschiedene Übertragungsmodi hinweg. Darüber hinaus unterstützt sie zusätzliche Release-17-Funktionen wie die Übertragung kleiner Datenmengen, Energiesparoptimierungen und Verbesserungen der Uplink-Abdeckung.

Häufig gestellte Fragen

Was ist 5G RedCap?

RedCap ist eine Variante der 5G-Technologie, die durch Erweiterungen im 3GPP Release 17 entstanden ist. RedCap ermöglicht es IoT-Geräten mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit, sich über 5G-Netze mit dem Internet zu verbinden. Diese RedCap-Geräte sind weniger komplex, kostengünstiger und energieeffizienter als herkömmliche 5G-Geräte wie Smartphones. Sie benötigen jedoch nicht die volle Leistungsfähigkeit des 5G New Radio (NR)-Standards.

Welche Arten von Geräten verwenden 5G RedCap?

5G RedCap adressiert Anwendungen für einfachere und kostengünstigere IoT-Geräte wie Sensoren und Aktoren, die kontinuierlich kleine Datenpakete senden und eine lange Akkulaufzeit benötigen. Solche Anwendungen lassen sich nicht eindeutig den im 5G-NR-Standard definierten Anwendungsfällen zuordnen. Release 17 spezifiziert drei RedCap-Anwendungsfälle: industrielle drahtlose Sensoren, Wearables für den Gesundheitsbereich und Überwachungsgeräte.

Jeder Anwendungsfall von RedCap hat seine eigenen Anforderungen an maximale Datenrate, End-to-End-Latenz und Dienstverfügbarkeit. Zu den ersten Anwendern von RedCap gehören Chiphersteller und Hersteller von IoT-Produkten, die in die Anwendungsbereiche Wearables, Sensoren und Überwachungssysteme passen.

Was sind die wichtigsten Vorteile von 5G RedCap?

5G RedCap-Geräte verwenden weniger Antennen und unterstützen geringere Bandbreiten als herkömmliche 5G-Benutzergeräte wie Smartphones. Weniger Antennen und Multiple-Input-/Multiple-Output (MIMO)-Schichten reduzieren die Gerätekosten. Geringere Bandbreiten reduzieren die Kosten für Leistungsverstärker.

RedCap bietet weitere Verbesserungen, die die Kosten von RedCap-Geräten weiter senken. Beispielsweise unterstützt RedCap Half-Duplex Frequency Division Duplex (FDD), einen Übertragungsmodus, der sich erheblich auf die Gerätewosten auswirken kann. Half-Duplex FDD verhindert, dass das Gerät gleichzeitig auf unterschiedlichen Frequenzen Daten sendet und empfängt. Infolgedessen können RedCap-Geräte anstelle teurer Duplexer einfache Schalter verwenden.

Weniger Antennen, geringere Bandbreiten und verschiedene Betriebsmodi tragen ebenfalls zur Senkung des Stromverbrauchs bei. RedCap-Geräte können Daten übertragen, ohne sich mit dem Netz zu verbinden, und haben weniger strenge Anforderungen an die Verwaltung der Funkressourcen als andere 5G-Geräte, wodurch das Gerät Energie sparen kann.

Wo liegen die Grenzen der 5G-RedCap-Geräte?

Da RedCap-Geräte weniger Antennen haben und geringere Bandbreiten unterstützen, verfügen sie nicht über den vollen Durchsatz, die Latenzzeit und den Frequenzbereich herkömmlicher 5G-Geräte. 5G-RedCap-Geräte unterstützen nur 2x2 MIMO für den Downlink und Single-Input/Single-Output für den Uplink sowie Bandbreiten von 20 MHz für Frequenzen unter 7,125 GHz und 100 MHz für Millimeterwellenfrequenzen.

Die geringeren Bandbreiten des RedCap-Betriebs erfordern Änderungen der Bandbreiten-Teilkonfigurationen sowohl für den Downlink als auch für den Uplink. Neue Informationselemente ermöglichen es, die Bandbreite dynamisch an die Aktionen des Geräts anzupassen.

5G-RedCap-Geräte erfordern spezielle Signalisierungsparameter und -verfahren. RedCap-Geräte verwenden für den Zugriff auf das Netz ein anderes Kanalverfahren mit wahlfreiem Zugriff, was die Gerätekompatibilität beeinträchtigt.

5G-RedCap-Geräte erkennen auch keine Zeitplanungsinformationen für den Downlink und den Uplink im selben Satz von Symbolen. Folglich können sie im Uplink-Modus keine Nachrichten im Downlink überprüfen oder Informationen im Uplink senden, während sie den Downlink überwachen.

Wann werden 5G RedCap-Geräte verfügbar sein?

Die ersten 5G-RedCap-Chipsätze werden in den Jahren 2023 und 2024 verfügbar sein, kommerzielle RedCap-Geräte kommen in den Jahren 2025 und 2026 auf den Markt. Nach 2026 dürfte das Wachstum der kommerziellen RedCap-Geräte steil ansteigen. Industrie und Verbraucher werden 5G-verbundene Wearables für die Gesundheitsüberwachung und andere Anwendungen, kostengünstige drahtlose Sensoren für die industrielle Datenerfassung und Anlagenverfolgung sowie Überwachungsgeräte für den Einsatz in intelligenten Städten, Fabriken und anderen Anwendungen übernehmen.

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?