キーサイトオシロスコープ用語集
デジタル・ストレージ・オシロスコープ(DSO)技術解説
はじめに
見る・残す・解き明かす
デジタル・ストレージ・オシロスコープ(DSO)は、目に見えない信号のふるまいを捉え、その物語を解き明かすためのタイムマシンです。この記事では、DSOがどのようにして過去の波形を記録し、未来の技術を形づくるのか、その核心に迫ります。
デジタル・ストレージ・オシロスコープ(DSO)とは何か?
デジタル・ストレージ・オシロスコープ(DSO)とは、電気信号を測定し、その波形を記録・分析するための電子計測器です。
DSOとは、電気信号のための『高解像度な記憶』。一瞬で消え去る現象をデジタルデータとして保存し、何度でも再生、分析することを可能にする、現代エレクトロニクスの根幹技術である。
その最大の特徴は、入力されたアナログ信号をデジタル形式に変換し、内蔵されたデジタルメモリに保存(ストレージ)する点にあります。これにより、一度捉えた信号を後からいつでも呼び出し、詳細な分析を行うことが可能になります。
DSOは、現代の科学技術に欠かせないツールとして、きわめて広範な分野で活用されています。
- 生体工学: 技術者はDSOを用いて、心拍(ECG)や脳波(EEG)といった人体から発せられる微弱な電気信号を測定します。
- 電気通信: 携帯電話や各種通信デバイスの信号品質をテストし、安定した通信を保証するために使用されます。
- 航空宇宙: 航空機の精密な電子部品が正しく動作するかをテストし、最高の安全性を確保します。
- 自動車: エンジン制御ユニット(ECU)やセンサーなど、複雑化する車両の電子システムをテストし、不具合を診断します。
- 製品設計: 設計技術者は、自らが設計した電子回路の性能がシミュレーション通りであるかを確認するためにDSOを使用します。
Keysightオシロスコープに関する基本をさらに深く知りたい方は、こちらのページをご覧ください:オシロスコープの基礎

電気系エンジニアのための再生品オシロスコープ購入ガイド
Keysight公式再生品ストアのアカウントで無料ダウンロードいただけます
デジタル・ストレージ・オシロスコープの主要な構成要素
デジタル・ストレージ・オシロスコープは、通常、以下の5つの主要なコンポーネントで構成されています。
- ディスプレイ: 測定された電気信号の波形を視覚的に表示する画面。
- 垂直入力チャネル: 信号の振幅(電圧)を測定する部分。波形の「高さ」を司る。
- 水平入力チャネル: 信号の時間変化(周波数や周期)を測定する部分。波形の「幅」を司る。
- トリガー: 信号の捕捉を開始・停止するための条件を設定する機能。これにより、不安定な信号や特定のイベントを安定して表示させる。
- アナログ-デジタルコンバーター (ADC): 入力されたアナログ信号を、メモリに保存可能なデジタルデータに変換する、DSOの心臓部。
まとめ:これら5つの要素が密に連携することで、DSOは初めてその真価を発揮します。どれか一つでも性能が劣っていれば、全体の測定品質が損なわれるのです。Keysightのオシロスコープは、統合設計思想に基づき、最高のパフォーマンスを提供します。
DSOの動作モード
DSOには、主に2つの基本的な動作モードがあります。
- シングルショットモード:トリガー条件が満たされた一度きりのイベントを捉え、その波形をメモリに保存します。再現性のない単発現象の観測に不可欠です。
- 繰り返しモード:トリガー条件が満たされるたびに、信号を継続的に取得し、表示を更新し続けます。周期的な信号の観測に用いられます。
Keysight InfiniiVision 4000 X-Series DSOの主な特徴
KeysightのInfiniiVision 4000 Xシリーズは、クラス最高レベルの性能を提供するデジタル・ストレージ・オシロスコープです。
- 垂直分解能:16ビット
- 最大サンプルレート:5 GSa/s
- 最大レコード長:20 Mポイント
- 波形更新レート:1,000,000 wfms/s
- チャネル数:2または4つのアナログチャネル、および16のデジタルチャネル(MSOモデル)
- 操作性:コンテキストに応じたヘルプ機能を備えた、直感的なユーザーインタフェース
- 拡張性:WaveGen任意波形発生器(オプション)
- ディスプレイ:12.1インチの大型キャパシティブタッチディスプレイ(一部モデルでオプション)
- 接続性:USBポートおよびLAN接続
- サポート:Keysightアプリケーションソフトウェアの無料アップデート
InfiniiVision 4000 Xシリーズは、最大1.5 GHzの広帯域、5 GSa/sの高速サンプルレート、MSOモデルでは16のデジタルチャネルを提供します。さらに、21種類以上のトリガータイプを備えた最先端のトリガー機能に加え、オプションで内蔵任意波形発生器、デジタル電圧計、周波数カウンターの機能も統合可能な、7-in-1のインスツルメントです。
最新のKeysightプレミアム再生品オシロスコープの完全なリストについては、製品リストページをご覧ください。
すぐれたスペックは、それ自体が「目的」ではありません。エンジニアがより迅速に問題を解決し、より深く洞察を得るための「手段」です。InfiniiVision 4000 Xシリーズは、単なる測定器ではなく、あなたの生産性を加速させるソリューションなのです。
DSO Trigger Modes
トリガーを制する者は、オシロスコープを制す!
ノイズの海から、真実の信号を釣り上げます。
トリガーとは、オシロスコープが信号の取得および保存を開始するための「きっかけ」となる条件です。トリガーを適切に設定することで、観測したい信号の特定の部分を確実に捉え、不要なノイズや無関係な信号を無視することができます。
一部のデジタルオシロスコープでは、以下のさらに高度なトリガーモードが利用可能です。これらのモードは、特定の条件を持つ信号や、捉えにくい一過性の現象を測定する際に非常に役立ちます。
| トリガーモード | 説明 |
|---|---|
| ディレイトリガーモード | 初期のトリガーイベント発生後、指定された時間内に次のトリガーイベントが発生した場合にのみ信号を捕捉します。まれなイベントのキャプチャや、特定の時間差を持つイベントの分離に有効です。 |
| ピークトリガーモード | ピーク間の振幅が変動する繰り返し波形を安定して捉えます。トリガーレベルがピーク振幅の一定の割合に自動設定され、常に波形の特定の部分でトリガーをかけます。 |
| ウィンドウトリガー | トリガーイベントが、設定された特定の時間枠(ウィンドウ)内に発生した場合にのみ信号を捕捉します。特定のタイミングで発生するイベントの分離に役立ちます。 |
これらに加え、他にも以下のような「基本的なトリガーモード」が存在します。
- エッジトリガー
- パルス幅トリガー
- ビデオトリガー
- スロープトリガー
- オルタネートトリガー
これらの多様なトリガーモードを使いこなすことが、問題の特定や効率的なデバッグへの近道です。
各トリガーモードの機能に関する詳細は、オシロスコープの使い方ガイドをご覧ください。
DSOと他のオシロスコープタイプの比較
デジタル・ストレージ vs. アナログ・ストレージ
DSOは、旧来のアナログオシロスコープと比較して、明らかな利点を持ちます。
- 精度と確度:デジタル処理により、より正確で精密な測定が可能。
- ダイナミックレンジ:より広いダイナミックレンジを持ち、微小な信号から大きな信号まで同時に観測が可能。
- データ活用:PCへの接続が容易で、測定データの保存、共有、および詳細な分析が簡単に実行可能。
- 高速信号測定:アナログオシロスコープでは測定が困難、あるいは不可能な非常に高速な信号も捉えることが可能。
- 自動化:取得したデータに対する電圧、周波数、立ち上がり時間などのパラメータ測定を自動的に実行・分析可能。
DSO vs. その他のデジタルオシロスコープ
DSOはデジタルオシロスコープの代表的なタイプですが、他にもいくつかの種類が存在します。
- DSO (デジタル・ストレージ・オシロスコープ):本記事で解説している通り、アナログ信号をデジタル形式に変換してメモリに保存し、分析するタイプです。
- リードアウトオシロスコープ:電気信号をメモリに保存せず、リアルタイムで画面に表示することに特化しています。継続的なモニタリング用途に適しています。
- DPO (デジタル・フォスファ・オシロスコープ):DSOと同様に信号をデジタルで処理しますが、信号の出現頻度に応じて輝度を変えて表示する機能を持ちます。これにより、アナログオシロスコープに近い感覚で、まれにしか発生しないグリッチなども視覚的に捉えやすくなります。
- シングルショットオシロスコープ:一度きりの単発イベントを測定・記録することに特化したオシロスコープです。DSOもこの機能を内包しています。
- ランダムサンプリングオシロスコープ:非常に高速な繰り返し信号に対して、少しずつタイミングをずらしながらサンプリングを繰り返し、等価的に波形を再構築します。超広帯域の信号測定に用いられます。
まとめ:DSOは、その汎用性と高い分析能力から、現代のオシロスコープの主流となっています。ただし、目的によってはDPOなどが有効な場合もあります。Keysightはあらゆるニーズに応える製品ラインナップで、お客様の最適な一台選びをサポートします。
Select up to 3 instruments to compare
ご相談をご希望の方へ — お問い合わせ方法のご案内
当社のプレミアム再生品オシロスコープをご覧ください。
キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:
0120-421-345
自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。
受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祝日を除く)
または、お客様窓口までお問い合わせください。
価格アラートや限定ウェイトリストを利用するには、アカウントを作成してください
ご要件は担当アカウントマネージャーまでお気軽にご相談ください
DSO関連の重要用語集
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| デジタル波形メモリ | デジタル化された波形データを保存するメモリ領域。DSOが測定した電気信号の情報を保持。 |
| クロック駆動回路 | DSOの動作タイミングを制御するクロック信号を生成する回路。信号の取得(サンプリング)や保存のタイミングを正確に記録。 |
| デジタルフィルタリング | デジタル信号処理技術の一種で、信号から不要な周波数成分(ノイズなど)を取り除きます。これにより、測定精度を向上。 |
| 繰り返し可能な測定 | 同じ結果を何度でも再現できる測定。DSOが波形をメモリに記憶し、後から呼び出せるため、このような測定が可能に。 |
| メモリ深度 | オシロスコープが一度に取得できるサンプルポイントの数。メモリ深度が深いほど、高速なサンプルレートを維持したまま、より長い時間の波形を捉えることが可能 |
| シンクロバータ | DSO内部の特定回路で、安定したクロック信号や電力供給に関わる同期用の電子デバイスのこと。 |
オシロスコープの機能に関する包括的な用語集は、こちらでご確認いただけます:オシロスコープ用語集
* 一部の旧式オシロスコープやDPOでは、測定された電気信号を表示するために陰極線管(CRT)が使用されます。電子ビームを用いて画面上の蛍光体を光らせ、波形を描画します。
よくあるご質問
オシロスコープの「帯域幅」と「サンプルレート」、どちらがより重要ですか?
どちらも極めて重要であり、車の両輪のような関係です。「帯域幅」は、オシロスコープがどれだけ速い信号(周波数)まで正確に捉えられるかを決める、いわば“動体視力”です。一方、「サンプルレート」は、その信号をどれだけ細かくデジタルデータに変換するかという“解像度”です。観測したい信号の最高周波数の5倍以上の帯域幅と、帯域幅の2.5倍~5倍程度のサンプルレートを持つオシロスコープを選ぶのが一般的な目安です。
Keysightの再生品オシロスコープは、新品と比べて性能や保証で見劣りしませんか?
ご安心ください。Keysightの公式再生品は、単なる中古品とは一線を画します。新品と同じ厳格な基準でテストと校正が行われ、最新のファームウェアにアップデートされます。さらに、新品同様の標準保証が付与されるため、安心してご使用いただけます。性能に妥協することなく、すぐれたコストパフォーマンスでKeysight品質の計測器を手に入れることができる、きわめて賢明な選択肢です。
「メモリ深度」が深いと、具体的に何が良いのですか?
メモリ深度は、測定の質を左右する重要なスペックです。メモリ深度が深いほど、高速なサンプルレートを維持したまま、より長い時間の波形を一度に捉えることができます。たとえば、非常に長いデータパケット全体を高解像度で観測し、その中にある一瞬の異常現象をズームして詳細に分析する、といったことが可能になります。これは、浅いメモリでは決して実現できない、深いインサイトへの扉を開きます。
信号がうまく表示されません。オシロスコープの故障でしょうか?
故障を疑う前に、いくつか基本的な点を確認してみてください。多くのオシロスコープには、信号を自動的に最適な表示に調整する「Auto Scale」ボタンがあります。まずはこれを押してみてください。それでも表示されない場合は、①プローブがしっかりと接続されているか、②GND(グランド)が正しく接続されているか、③オシロスコープとプローブの減衰比(1x, 10x)の設定が一致しているか、を確認することをお勧めします。これらの単純な見落としが原因であるケースは非常に多いです。
初めてオシロスコープを購入します。多くのモデルからどれを選べばよいですか?
最適な一台を選ぶことは、お客様の成功に直結します。まずは、①主な用途(ホビー、教育、デバッグ、研究開発など)、②観測したい信号の最大周波数(→必要な帯域幅が決まります)、③同時に見たい信号の数(→チャネル数が決まります)を明確にすることから始めましょう。Keysightのウェブサイトでは、これらの要件から製品を絞り込むツールをご用意しています。また、専門の技術担当者へのご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にキーサイト・テクノロジーまでお問い合わせください。