與新時代齊頭並進

隨著網路逐漸以軟體為中心,技術創新的速度不斷加快,已經到了 5 年前無法想像的地步。 網路設備製造商因而面臨重大的挑戰,如果想在市場競爭中保持領先地位,就必須加速完成開發。 不僅如此,他們的客戶、服務供應商和企業 IT 經理,也面臨了產品版本不斷更新迭代的挑戰。

在最近的 Gartner 報告中,分析師預測:「到 2025 年,70% 的 I&O 企業將採用多樣化的組織架構,以支援其數位業務計畫。然而在 2020 年,這個比例只有 10%。」*

這種多樣化的架構必須包含持續測試自動化,以驗證數位轉型和採用情形。

敏捷開發可促進企業加快實現變革,進而加快完成驗證和部署。

* Gartner,《採用新的 I&O 組織架構來推動數位轉型》,Mark Margevicius,Duncan Prosser,2020 年 8 月 14 日

測試自動化的挑戰

持續測試自動化是 DevOps 成功的關鍵

測試自動化軟體

DevOps 和敏捷原則有助於改善自動化和資料管理實作。 而這些方法需要全面的持續測試(CT),以支援 DevOps 實現持續整合(CI)和持續交付(CD)的整體目標。

CT 功能可將實驗室最佳化與測試自動化整合在一起,以支援整個開發與品質保證(QA)運作,進而實現最佳的測試流程。

此外,它還可藉由分享可複製的環境,來輕鬆建立分散式制度並傳播知識。 如此便可透過整合式開發/品質保證(dev-QA)工作流程,大幅提升運作效率, 最終將整個測試實驗室環境和測試流程最佳化。

DevOps 環境中的持續測試

根據 Gartner 的觀察,2020 年對基礎設施和運作影響最大的一個趨勢是,自動化架構變得越來越重要。

「為支援數位業務,I&O 領導者必須提早規劃,以便因應不可預測的需求、提供可預測的品質,並以更少的資源完成更多的任務。在此情況下,自動化迅速成為支援其團隊實現目標的驅動力。」*

這意味著專門負責測試代管網路、數位業務的測試實驗室,也必須能夠順應潮流。 測試團隊必須在 CD/CI/CT/CD 流程的各個階段部署測試自動化,充分發揮他們的腳本編寫能力,以便更智慧地進行測試。

* Gartner,《2020 年影響基礎設施和營運的 10 大趨勢》,Ross Winser,David Cappuccio,2020 年 4 月 14 日

DevOps 的發展與實驗室運作息息相關

測試自動化的挑戰

隨著變革的腳步越來越快,測試團隊必須不斷進化,藉由編寫腳本來實現自動化,以便達成企業的營運和業務目標。 然而,如果您仍需手動配置和拆卸測試台,那麼您的自動化程度明顯不足。

有些測試台僅限用於特定測試情境,不能改變用途,使得實驗室設備的使用率大幅下降。 如果您需針對其他情境進行測試,這類靜態測試台幾乎派不上用場。 為此,您必須針對不同的測試情境,個別配置不同的測試台。

另一方面,動態測試台則需在每次進行測試時,額外花時間進行手動配置,而且設定過程中很容易出現人為錯誤。 在設定測試台的這段時間,測試設備只能閒置一旁。

解決這個問題的方法是,讓實驗室運作和測試案例實現自動化。 藉由採用實驗室運作與管理解決方案,測試團隊可大幅提高測試設備的利用率、縮短整體測試週期,並且避免因人為錯誤和拆卸設備所造成的延遲。

在專家協助下進行連續測試

立即加快測試速度並提高運作效率。 測試即服務(TaaS)提供自動化、快速、可重複且準確的產品測試方法。 為您的網路投資最佳化,同時大幅減少測試設備投資。

TaaS 的優點和特點:

  • 使用領先全球的測試設備
  • 您可根據需求,輕鬆支付專業評估費用(CapEx vs. OpEx)
  • 經實證且可重複的測試計畫和方法
  • 經驗豐富的測試專家可補充您的技術人力
測試自動化的挑戰

是德科技客服中心提供您需要的協助