레이더 및 국방 시스템을 위한 국부 발진기 순도 개선 방법

Pro XG7 아날로그 신호 발생기
+ Pro XG7 아날로그 신호 발생기

로컬 발진기 기여도 제어

레이더 및 전자기 스펙트럼 작전(EMSO) 수신기 특성화는 시스템의 국부 발진기(LO) 대신 외부 신호 생성기를 사용하여 제어된 RF 기준을 제공할 수 있습니다. 대체된 LO를 필요한 주파수 및 레벨로 구성하고, 믹서 또는 주파수 변환 스테이지로 라우팅한 후, 결과로 나오는 수신기 또는 중간 주파수 응답을 측정합니다. 소스는 평가 중인 오프셋, 대역폭 및 신호 레벨에 필요한 스펙트럼 특성을 제공해야 합니다.

대체된 소스의 위상 잡음, 광대역 잡음, 스퍼리어스 신호 및 고조파는 변환 체인을 통해 전파되어 결과 측정에 나타날 수 있습니다. 레이더 또는 EMSO 응답과 관련된 주파수 오프셋에서 소스 성능을 비교하고, LO 레벨을 설정할 때 RF 경로 손실을 고려하며, 결과로 발생하는 잡음 및 스퍼리어스 성분에 상대적인 저레벨 응답을 모니터링합니다. 다중 경로 시스템의 경우 별도의 수신기, 변환기 또는 신호 경로에 독립적인 RF 소스가 필요할 수도 있습니다.

저잡음 국부 발진기 대체 솔루션

레이더 및 EMSO에서 LO 순도를 개선하려면 추가적인 잡음과 왜곡을 최소화하는 교체 소스가 필요합니다. 깨끗한 RF 소스가 시스템 LO를 대체할 수 있으며, 동시에 평가 중인 수신기, 변환기 또는 신호 경로에 대한 가시성을 유지합니다. 낮은 잔류 잡음과 스퍼리어스 성분은 엔지니어가 테스트 소스로 인해 발생하는 아티팩트와 시스템 동작을 구분하는 데 도움을 주며, 민감한 레이더 및 EMSO 신호 체인의 보다 정확한 특성화를 지원합니다. 다중 경로 아키텍처의 경우, 독립적으로 제어되는 RF 출력을 통해 여러 신호 경로에 걸친 조정된 LO 대체도 지원할 수 있습니다.

저노이즈 로컬 발진기 대체 솔루션 블록 다이어그램 보기

레이더 및 전자전용 국부 발진기 순도 향상 방법

저노이즈 로컬 발진기 대체 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?