Che cosa sta cercando?
Il chipset del modem radio è un componente chiave dei dispositivi 5G e dei punti di accesso che collegano la rete di prossima generazione. Le nostre soluzioni per chip 5G coprono tutto lo stack di rete, compresi gli strumenti di progettazione e simulazione, la misurazione del livello fisico, il test degli standard digitali ad alta velocità, l'emulazione del canale, l'emulazione della rete, l'emulazione dell'apparecchiatura utente (UE) e il test over-the-air (OTA).
Software di progettazione e automazione
I nostri prodotti software per l'automazione della progettazione elettronica (EDA) coprono un'ampia gamma di applicazioni, tra cui la progettazione digitale ad alta velocità, a segnale misto, RF, a microonde e analogica a onde millimetriche. Eseguite simulazioni elettriche, elettromagnetiche e termiche dei vostri circuiti più complessi in un ecosistema software che consente di semplificare la progettazione di test e misure e la verifica delle prestazioni. Riducete il rischio di rotazioni dei chip 5G e di giri della scheda.
Test di progettazione 5G con emulazione
La progettazione di ASIC o SoC (System-on-a-Chip) di unità radio 5G per sostenere funzioni O-RAN come beamforming, precodifica, decompressione IQ o IFFT per distribuzioni massive MIMO richiede un'enorme quantità di lavoro per l'implementazione e il test. Individuare i problemi fin dalle prime fasi del test di progettazione è essenziale per evitare costose riletture del chip e per fornire rapidamente chipset robusti.
IxVerify 5G O-RAN è allineato alle più recenti specifiche O-RAN e consente di testare i progetti ASIC/SoC 5G O-RU in conformità agli standard del settore in un ambiente completamente virtuale. La collaborazione di Keysight con i suoi partner EDA garantisce un'interazione fluida con gli emulatori, un'elevata usabilità e cicli di test centinaia di volte più veloci rispetto a qualsiasi altra soluzione sul mercato.
Soluzioni radio 5G New
Gli standard iniziali della New Radio (NR) 5G sono stati approvati e i primi chipset sono stati rilasciati, ponendo le basi per prove su larga scala e distribuzioni commerciali. Le nuove bande operative millimetriche, le larghezze di banda di trasmissione più ampie e le nuove tecnologie metteranno a dura prova il modo di progettare, testare e ottimizzare i prodotti 5G.
Keysight ha collaborato fin dall'inizio con i leader del settore per comprendere le complessità della tecnologia 5G e sviluppare soluzioni che coprono l'intero flusso di lavoro, dalla simulazione, allo sviluppo e alla verifica dei progetti, ai test di conformità e di accettazione, fino alla produzione.
Il fornitore globale di chipset accelera la commercializzazione del 5G
Un produttore leader di chipset aveva bisogno di una soluzione di test over-the-air (OTA), che spaziasse dalle frequenze sub-6 GHz a quelle a onde millimetriche, per convalidare il proprio dispositivo 5G NR prima che fossero completati gli standard o i metodi di test. Avevano bisogno di una soluzione in grado di emulare i protocolli di rete e di fornire un ambiente di test reale, misurando la risposta del chipset in diverse condizioni. Utilizzando le soluzioni di emulazione di rete 5G di Keysight, il cliente è stato in grado di generare protocolli di stazione base per testare e ottimizzare la segnalazione 5G e la RF nel pre-silicio e nel chipset finale.
Interfacce digitali di precisione ad alta velocità
L'integrazione di chipset e componenti per dispositivi mobili si basa su un insieme di specifiche digitali ad alta velocità. Antenne, chipset, periferiche e processori si basano su diversi standard digitali per garantire una trasmissione di dati ad alta larghezza di banda senza eccessivo consumo di energia o interferenze elettromagnetiche (EMI).
Ogni cambiamento generazionale degli standard digitali utilizzati nei dispositivi mobili rappresenta un rischio potenziale per le prestazioni del dispositivo e per le tempistiche di introduzione del prodotto. Keysight fa parte dei comitati direttivi e dei consigli di amministrazione di molti organismi di standardizzazione e la nostra esperienza nel testare gli standard di interconnessione riduce questo rischio e vi aiuta ad accelerare l'introduzione dei vostri prodotti.
Assicuratevi di testare il vostro progetto in base ai più recenti standard di interconnessione digitale per ridurre al minimo i rischi di progettazione e massimizzare le prestazioni del chipset. Consultate le soluzioni di Keysight per i seguenti standard:
Test di gestione delle risorse radio e RF
I dispositivi mobili 5G combineranno le note bande sub-6GHz con nuovi sistemi di antenne MIMO, nonché bande ad alta frequenza a onde millimetriche (mmWave) con beam-steering altamente focalizzato. Con le diverse assegnazioni globali dello spettro e la necessità che i dispositivi funzionino sia in casi d'uso non standalone che standalone, la matrice di test dei chipset è enorme. I test RF dei dispositivi sono molto più rapidi se il progettista del dispositivo utilizza la stessa emulazione di canali e traffico del carrier architect e dei progettisti di chipset.
L'esecuzione di test di verifica della progettazione del dispositivo, di gestione delle risorse radio (RRM) e di preconformance RF è più rapida se si utilizzano scenari di test precostituiti conformi ai carrier. Testate a fondo le prestazioni parametriche, il livello fisico e la funzionalità del protocollo del chipset del vostro dispositivo utilizzando la stessa rete e lo stesso canale emulati utilizzati dai carrier.
La magnitudine del vettore di errore (EVM) è una delle tante figure chiave di merito che misurano il rumore, i segnali di interferenza e la distorsione non lineare. Per qualsiasi cifra di merito di questo tipo, il vostro banco di prova per la R&S 5G deve essere significativamente migliore del dispositivo che state misurando. Per qualsiasi cifra chiave di merito del vostro progetto, assicuratevi di misurare con la stessa profondità del produttore di apparecchiature di rete del vostro operatore mobile.
Test del protocollo 5G
Ogni nuovo dispositivo dotato di un nuovo chipset 5G dovrà essere sottoposto a un elenco di test: introduzione delle funzionalità, test funzionali, test negativi, test di regressione, test KPI, test del throughput dei dati e test delle prestazioni complessive del dispositivo.
Assicuratevi che la vostra soluzione di test di protocollo abbia lo stack di protocollo più completo disponibile su una piattaforma software con casi di test completamente sviluppati e basati su carrier. Avete bisogno di un unico sistema che gestisca le frequenze RF, IF (intermediate frequency) e mmWave nella replica più realistica di un ambiente reale.
I produttori di chip 5G innovano in anticipo
Qualcomm Technologies ha scelto il 5G Protocol R&D Toolset di Keysight per realizzare la prima connessione dati 5G del settore con il suo chipset modem Snapdragon™ X50 5G. L'utilizzo di una potente piattaforma di emulazione 5G consente agli sviluppatori di analizzare in modo più completo le condizioni di canale complesse e di eseguire più rapidamente il debug di comportamenti imprevisti.
"Il raggiungimento di questo importante traguardo combina le competenze di entrambe le aziende nel percorso verso il lancio commerciale del 5G nel 2019", ha aggiunto Serge Willenegger, senior vice president, product management, Qualcomm Technologies, Inc. "Siamo lieti di collaborare con Keysight per contribuire ad accelerare la nostra offerta di esperienze a banda larga mobile migliorate ai consumatori".
Emulazione delle condizioni del canale radio reale
Una volta dimostrata la stabilità e l'elevata velocità di trasmissione dei dati in condizioni di canale pulite e ideali, la sfida successiva consiste nel convalidare le prestazioni del dispositivo mobile o della stazione base in condizioni reali in cui il canale non è ideale, complesso, sbiadito e pieno di interferenze.
Assicuratevi di avere accesso agli strumenti più affidabili per caratterizzare le prestazioni del sistema end-to-end delle stazioni base e dei dispositivi mobili in tutte le larghezze di banda del segnale 5G NR e gli schemi CA, emulando le complesse condizioni di fading 3D e di interferenza del mondo reale nel vostro laboratorio.
-
"La nostra stretta collaborazione con Keysight sul 5G, iniziata più di due anni fa, ha portato a un altro grande risultato. Tali collaborazioni hanno accelerato la nostra capacità di alimentare i prossimi lanci del 5G nel 2019 e di arricchire la vita dei consumatori."
-
"Lo sviluppo attivo della tecnologia 5G da parte di MediaTek sta portando la banda larga affidabile e veloce ai consumatori di tutto il mondo. La dimostrazione congiunta con Keysight evidenzia un altro passo avanti fondamentale per l'introduzione del 5G. I produttori di dispositivi che collaborano con noi possono integrare i modem multimodali nei loro progetti e accelerare la consegna dei dispositivi mobili 5G NR al mercato."
Volete aiuto o avete domande?