¿Qué busca?
¿Su Brocker de paquetes de red puede soportar la presión?
Ganador del Premio a la Innovación en Nuevos Productos de Frost & Sullivan 2024
Los Network Packet Brokers de la serie Vision 400 han recibido el prestigioso premio 2024 Global New Product Innovation Award de Frost & Sullivan. Esta innovadora línea de productos ofrece un rendimiento inigualable, modularidad, escalabilidad, diseño preparado para el futuro, automatización, inteligencia y una experiencia excepcional para el usuario final.
Diseñado para el rendimiento
Aunque es probable que su Network Packet Broker (NPB) se diseñara específicamente para agregar, filtrar y procesar paquetes, su arquitectura se basó hace décadas en hardware y CPU estándar. Cuando se trata de gestionar el crecimiento exponencial de los datos y realizar un procesamiento intensivo de los mismos, la respuesta a la pregunta de si su NPB puede soportar la presión es probablemente no.
Las arquitecturas antiguas no pueden seguir el ritmo a menos que se hayan diseñado explícitamente teniendo esto en cuenta. Sólo un proveedor de NPB lo ha hecho. Keysight.
La diferencia de los aceleradores de hardware
La familia de NPB de Keysight también existe desde hace más de una década, pero su arquitectura se basaba en hardware de alto rendimiento diseñado específicamente para procesar paquetes.
El uso de un Field Programmable Gate Array, o FPGA, proporciona un chip acelerador de hardware dedicado para procesar paquetes a una velocidad de línea sin absolutamente NINGUNA pérdida de paquetes, incluso a la escala actual.
Obtenga el rendimiento que se merece
Estamos preparados para demostrarle por qué es importante el rendimiento. Llámenos para investigar si tiene sentido una comparación lado a lado.
Descubra lo bien que manejan la presión los NPB de Keysight