Cómo diseñar un amplificador de potencia de RF
  • Curso
  • 7 elementos

Este curso proporciona una base para comprender el funcionamiento de los circuitos amplificadores de potencia. 

Aprende:

  • Por qué los amplificadores de potencia se clasifican en clases y en qué se diferencian
  • Cómo desarrollar su enfoque de diseño y ejecutar una simulación para la clase de amplificador que está diseñando.
  • Sistema Advanced de Keysight con el paquete W3606B para diseños no lineales en el dominio de la frecuencia y del tiempo con señales moduladas digitalmente y simulación RFPro EM
Lecciones