Was ist Fahrzeuginnenbeleuchtung?

Definition der Fahrzeuginnenbeleuchtung

Die Fahrzeuginnenbeleuchtung dient dem Komfort und der Sicherheit von Fahrer und Passagieren. Sie umfasst:

  • Instrumententafeln
  • Infotainment-Display
  • Satellitennavigation
  • Multimedia-Displays
  • Handschuhfachleuchte
  • Spiegelbeleuchtung
  • Deckenbeleuchtung auf der Beifahrerseite
  • Türbeleuchtung/Einstiegsbeleuchtung
  • Deckenbeleuchtung
  • Aufbewahrungsleuchten
  • Leselampen, Rücksitzbeleuchtung
  • Kofferraumbeleuchtung
  • Kennzeichenbeleuchtung
Beispiele für die Innenbeleuchtung in einem Auto

Welchen Nutzen hat die Innenraumbeleuchtung im Auto?

Im Allgemeinen lassen sich Fahrzeuginnenbeleuchtungen in drei Kategorien einteilen:

  • Anzeigen und Indikatoren
  • Beleuchtung
  • Akzentbeleuchtung
Instrumententafel des Autos.
Innenraumleuchte eines Autos.

Der Fahrer nutzt Anzeigen und Kontrollleuchten, um Informationen zu erhalten – von Standardanzeigen im Armaturenbrett bis hin zu komplexeren Navigationssysteminformationen, menügesteuerten Displays oder Multimediageräten. Bei der Beleuchtung von Anzeigen und Kontrollleuchten sind Farbe, Leuchtdichte und Leuchtdichtegleichmäßigkeit die wichtigsten Kriterien.

Innenraumbeleuchtungssysteme sorgen für die optimale Ausleuchtung von Bedienelementen, Displays und anderen Ausstattungsmerkmalen im Fahrzeuginnenraum. Dazu gehören unter anderem Deckenleuchten, Spiegelleuchten zur Gesichtsbeleuchtung, Leselampen und Ablagefachleuchten. Die wichtigsten Merkmale von Beleuchtungssystemen sind die Geometrie des beleuchteten Bereichs, die Beleuchtungsstärke und die Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung. Auch die Farbe kann Einfluss auf die Sichtbarkeit und die Gestaltung der individuellen Stimmungsbeleuchtung haben.

Die Hauptzwecke der Akzentbeleuchtung bestehen darin, Styling zu bieten, eine gewünschte Atmosphäre zu schaffen und verschiedene Bedienelemente in einem abgedunkelten Innenraum sichtbar zu machen – von Fensterheberschaltern und Radio-Knöpfen bis hin zu anderen Ausstattungsmerkmalen wie Becherhaltern und Ladeanschlüssen. Die Akzentbeleuchtung weist im Allgemeinen eine wesentlich geringere Intensität als die Innenraumbeleuchtung auf, da ihr Zweck eher darin besteht, die Sichtbarkeit zu verbessern, als Gegenstände im Innenraum auszuleuchten. Die Hauptaspekte beim Design dieser Beleuchtungsart sind Farbe, visuelle Gleichmäßigkeit und geeignete Lichtstärken.

Fahrzeuginnenraum Angezeigt verschiedene Ausstellungs- und Akzentbeleuchtungen.

Wie entwirft man eine Kuppelleuchte?

Anders als die Spezifikationen für die Außenbeleuchtung von Fahrzeugen, die von einer Regierungsbehörde vorgegeben werden, stammen die Spezifikationen für die Innenbeleuchtung oft direkt vom Hersteller – beispielsweise von General Motors, Toyota, Volkswagen oder Hyundai. Bei einer Innenraumleuchte können die Spezifikationen die Lichtfarbe und eine Reihe von Beleuchtungsstärke-Testpunkten in Lumen pro Quadratmeter (Lux) umfassen, die mit einem Luxmeter gemessen werden.

Abbildung 1 zeigt einen kreisförmigen Lichtleiter, der mithilfe des Lichtleiter-Designers in LightTools für eine Innenraumleuchte in einem Fahrzeug entworfen wurde. Das LightTools-Optimierungsmodul wurde verwendet, um Größe, Form und Position der Prismenstrukturen im Lichtleiter so anzupassen, dass das Licht von der Lichtquelle optimal zum Zielbereich gelenkt wird.

Kreisförmige Lichtleiterkuppellampe, entworfen mit der Beleuchtungsdesign-Software LightTools.

Abbildung 1. Runde Lichtleiterkuppellampe, entworfen mit dem LightTools Light Guide Designer-Tool.

Wie entwirft man die Beleuchtung für einen Tachometer?

Die Gestaltung eines Bauteils wie einer beleuchteten Nadel für einen Tachometer mag einfach erscheinen, aber um sie gut zu gestalten, muss der Designer die benötigten Elemente sorgfältig ausarbeiten, was mit dem richtigen Designwerkzeug wesentlich einfacher ist.

Typischerweise verfügen Elemente eines Instrumentenclusters wie der Tachometer, die Schalttafel (PRNDL), die Temperaturregler und die Radiobedienelemente über herstellerspezifische Testpunktvorgaben für die Luminanz (die Beleuchtungsmetrik, die am engsten mit der Helligkeit verbunden ist) sowie für die Farbe (u',v'- oder x,y-Farbkoordinaten).

Oftmals weisen die Zahlen oder Zeiger mehrere weit auseinanderliegende Testpunkte auf, die ein Qualitätsingenieur in einem abgedunkelten Raum mit einem Spektralphotometer (oder Radiometer), auch Spotmeter genannt, misst.

Tachometer und Armaturenbrett wurden in LightTools modelliert.

Üblicherweise ist die Nadel unten breiter als oben. Eine gut konstruierte Nadel weist entlang ihrer gesamten Länge eine gleichmäßige räumliche Erscheinung (Leuchtdichte) auf. Dies kann besonders anspruchsvoll in der Konstruktion sein, da eine nichtlineare Lichtauskopplung entlang der Nadel erforderlich ist, um eine gleichmäßige Lichtverteilung zu erzielen.

Glücklicherweise unterstützt LightTools Sie bei jeder Designherausforderung, die bei einem solchen System auftreten kann. Der Designprozess könnte etwa so ablaufen:

  • Ermitteln Sie die Spezifikationen – dies kann eine Reihe von Testpunkten, das Zifferblatt des Tachometers als Applikation und die Geometrie der Zeiger (teilweise oder vollständig) umfassen. In diesem Beispiel soll die Helligkeit der weißen Buchstaben etwa 10 Nits (Lumen pro Steradiant pro Quadratmeter) betragen.

  • Hintergrundbeleuchtung gestalten – In diesem Beispiel (siehe Abbildung 2) verfügt die Hintergrundbeleuchtung über eine LED an ihrer Oberkante. Tools wie der Backlight Pattern Optimizer (BPO) in LightTools helfen Ihnen, das optimale Muster zu finden oder die 3D-Texturen so zu optimieren, dass das Licht gleichmäßig von der Hintergrundbeleuchtung zum Treiber abstrahlt. Die vor der Hintergrundbeleuchtung platzierte Applikation erzeugt das gewünschte Muster.
Modell mit vollständiger Hintergrundbeleuchtung in LightTools.

Abbildung 2. Modell mit vollständiger Hintergrundbeleuchtung.

Entwerfen Sie die Lichtquellen, den Sockel und den Klappspiegel für die Nadel.

  • Stellen Sie zunächst sicher, dass Licht von der Lichtquelle (oft eine auf einer flachen Platine montierte LED) auf den Zeiger gelangt. Dies erreichen Sie, indem Sie den Schaft des Tachometerknopfes als Lichtleiter nutzen, sodass das Licht die Oberseite der Struktur erreicht.
  • Am oberen Ende des kreisförmigen Abschnitts kann man eine sorgfältig konstruierte Aussparung – einen Totalreflexions-Faltspiegel (TIR-Faltspiegel) – verwenden, um das Licht um 90 Grad umzulenken, wie links im Bild unten dargestellt.
  • Um den optimalen Winkel für den Klappspiegel zu finden, können Sie die Funktion „LightTools Parameter Analyzer“ verwenden.
  • Sie können den Parameteranalysator auch verwenden, um zu untersuchen, wie sich die Lichtmenge, die auf die Nadel trifft, verändert, wenn sich die Nadel dreht. Im folgenden Beispiel zeigte sich, dass die Konstruktion mit zwei LED-Lichtquellen deutlich besser funktionierte.
Konstruktion mit einer oder zwei LED-Lichtquellen.

Abbildung 3. Auslegung mit einer oder zwei LED-Lichtquellen.

Entwerfen Sie leichte Extraktoren für die Nadel.

  • Sie müssen das in die Nadel eingeleitete Licht extrahieren und es auf das Auge des Fahrers richten.
  • Dies lässt sich auf verschiedene Weise erreichen – beispielsweise durch ein Muster aus Texturen oder Farbpunkten. LightTools bietet mehrere Werkzeuge zum Entwerfen und Optimieren des Musters, wie den Hintergrundbeleuchtungsmuster-Optimierer und den Lichtleiter-Designer. Alternativ können Sie das Muster manuell oder mit dem Parameteranalysator anpassen.
  • Dieses Beispiel zeigt ein weißes Farbstreifenmuster, das auf die Unterseite der Nadel aufgebracht und so optimiert wurde, dass das Licht, das der Fahrer sieht, räumlich gleichmäßig ist.
Entwerfen Sie Lichtauslässe für die Tachometernadel.

Abbildung 4. Lichtauslöser für die Nadel entwerfen.

Die untenstehende finale Darstellung ist eine farbgetreue Abbildung, die annähernd dem entspricht, was der Fahrer sehen wird.

Finales Tachometerdesign in LightTools.

Welche Lösung bietet Keysight an?

Für die Gestaltung der Fahrzeuginnenbeleuchtung bietet die Beleuchtungsdesign-Software LightTools von Keysight ein komplettes Set an Design-, Simulations- und Analysewerkzeugen zur Entwicklung überlegener optischer Designs für die Automobilindustrie.

Innenraumbeleuchtung im gesamten Fahrzeug und auf dem Armaturenbrett.

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?