무엇을 찾고 있습니까?
전자 설계 자동화(EDA) 소프트웨어
차세대 전자 설계 자동화(EDA) 소프트웨어를 통해 회로 설계, 물리적 설계, PCB 설계, 반도체 설계 등 다양한 설계에 활용해 보세요.
전자 설계 자동화(EDA)란?
전자설계자동화(Electronic Design Automation)란 전자설계 작업 중 반도체 제조나 회로 설계, 그리고 오류 검증을 컴퓨터 프로그램을 통해 처리하고 분석하는 것을 의미합니다. 이를 통해 설계 시간을 감소시키고 오류 범위를 제한할 수 있습니다.
전자 설계 자동화(EDA) 소프트웨어를 통한 모델링, 시뮬레이션 및 최적화
EDA 소프트웨어를 사용해 설계 주기를 단축하고 한 번에 테스트를 통과하십시오. 키사이트의 차세대 통합형 전자 설계 자동화(EDA) 소프트웨어는 엔지니어들에게 인쇄 회로 보드(PCB), RF 및 마이크로파, 5G/6G, 고속 디지털 설계 흐름의 효율성을 높일 수 있는 새로운 도구와 개선 사항을 제공합니다.
키사이트 전자 설계 자동화(EDA) 소프트웨어 제품군
키사이트 전자 설계 자동화(EDA) 도구 설계 활용
키사이트의 전자 설계 자동화(EDA) 소프트웨어 제품군은 디바이스 모델링, 회로 설계, EM 시뮬레이션, 레이아웃 기능, 시스템 레벨 모델링을 매끄럽게 통합시켜 줍니다. 워크플로 인에블먼트를 위한 키사이트의 개방형 솔루션 접근법은 키사이트의 전자 설계 자동화(EDA) 소프트웨어가 키사이트 에코시스템 파트너의 다른 전자 설계 자동화(EDA) 소프트웨어와 상호운용될 수 있도록 지원합니다. 프로세스 설계 키트(PDK)를 키사이트의 회로 시뮬레이터와 결합하면 보다 자신 있게 설계에 성공할 수 있습니다.
설계 워크플로의 전자 설계 자동화(EDA) 소프트웨어
회로 설계 및 시뮬레이션
회로 설계 및 시뮬레이션을 위한 전자 설계 자동화(EDA) 소프트웨어는 엔지니어들의 설계 및 시뮬레이션 작업 시간을 줄여 제품 개발을 가속화합니다. 소프트웨어의 라이브러리와 맞춤형 시뮬레이터가 설정 시간을 줄여 줍니다. 이 소프트웨어는 회로 설계, EM 시뮬레이션, 레이아웃 기능 및 시스템 레벨 모델링을 매끄럽게 통합하여 설계를 가져오고 내보내거나 도구 변경으로 인한 오류를 수정하는 데 소요되는 시간을 줄여줍니다. 또한 데이터 분석 기능이 개선되어 더 빠른 분석과 설계 의사결정이 가능합니다.
물리적 설계 및 시뮬레이션
EM 시뮬레이션을 위한 전자 설계 자동화(EDA) 도구를 활용하면 설계자가 시스템의 상당 부분과 전체 시스템을 정확하게 모델링할 수 있습니다. 또한 3D EM 모델링을 전통적인 회로 시뮬레이션과 통합하면 회로 설계 흐름을 대폭 간소화할 수 있습니다. 키사이트의 ADS는 파라미터화된 3D 콤포넌트 설계 키트를 제공하며, 이 키트를 통해 설계자들은 다른 스케매틱 콤포넌트를 활용해 3D 콤포넌트를 신속하게 구축, 공동설계, 최적화할 수 있습니다.
시스템 설계 및 시뮬레이션
RF 시스템 설계를 위한 전자 설계 자동화(EDA) 소프트웨어는 하나의 협업 설계 환경에서 복잡한 RF 시스템에 대한 시뮬레이션과 다중 도메인 모델링을 결합합니다. 키사이트의 시스템 설계는 RF에 최적화된 완전한 설계 워크플로로, 수학 기반 모델링을 넘어 RF 측정 과학 분야에서 수십 년 동안 쌓아 온 업계 리더십을 모델링 환경에 적용합니다.
디바이스 모델링 및 특성화
전자 설계 자동화(EDA) 도구를 사용하면 첨단 CMOS 및 화합물 반도체 디바이스의 특성화 및 모델링이 가능합니다. 자동 측정, 디바이스 모델 추출, 자격 확인부터 최종 PDK 검증에 이르는 종합적인 모델링 솔루션을 제공하는 벤더는 키사이트가 유일합니다. 키사이트 전문가 및 첨단 실험실의 지원을 통해 포괄적인 모델링 서비스를 이용할 수 있습니다.
IP 관리
로컬 또는 멀티사이트 설계 팀이 아날로그, 디지털, RF 및 혼합 신호와 같은 복잡한 하드웨어 설계의 유형과 관계없이 효율적으로 협력할 수 있도록 지원합니다. 여러 레벨의 내장형 보안 및 맞춤형 워크플로를 통해 설계 재사용률을 높이고 내부 및 제3자 IP에 대한 IP 생성 및 게시 프로세스를 관리합니다. 시뮬레이션 또는 테스트 프로세스를 정의, 관리, 실행하고 이러한 프로세스를 통해 생성된 빅 데이터를 관리합니다.
키사이트 전자 설계 자동화(EDA) 리뷰
“설계 도구를 선택하는 데 있어 구조도부터 3D 시뮬레이션까지 전체 작업 흐름을 고려해야 했습니다. 우리 엔지니어들에게 익숙하게 잘 다룰 수 있는 도구가 필요한데, 그점이 바로 키사이트의 PathWave ADS를 핵심 도구로 선택한 이유 중 하나였습니다.”
Xu Xhu 박사
Menlo Micro
기술 디렉터
키사이트 전자 설계 자동화(EDA) 리뷰
“저희는 특정한 방식으로 방대한 양의 S-파라미터 데이터를 수집하며, 이러한 데이터는 AC 성능과 관련해 우수한 다이를 선택하는 데 도움이 됩니다. 고속 회로 설계를 위한 아주 정확한 SPICE 모델은 저희에게 아주 유용합니다.”
Sadayuki yoshitomi 박사
Kioxia Corporation
키사이트 전자 설계 자동화(EDA) 리뷰
“저는 모든 W-대역 mmWave 회로 및 시스템 레벨 시뮬레이션과 관련해 GoldenGate를 계속해서 사용하여 주파수 범위 전반에서 시스템 레벨 선형성, 노이즈 지수, 그 외 특성화를 진행했습니다.”
Amit Singh
Nokia Bell Labs
기술 담당자
키사이트 전자 설계 자동화(EDA) 리뷰
“데이터 포인트는 완벽한 열 시뮬레이션에 해당하며 신뢰성도 우수하고 시간 경과에 따른 PA 전력 저하도 준수한 수준이었습니다. 가상 열 분석을 시작하기 전에는 이러한 값을 확인할 수 없었습니다.”
Alan Wong EnSilica
엔지니어링 부서
선임 부사장
키사이트 전자 설계 자동화(EDA) 리뷰
“PathWave System Design의 작업 공간에서 Sys-Parameter 모델을 활용하여 모든 작업을 가속화할 수 있었습니다. RF 시스템 레퍼런스 설계와 관련해 저희가 보아 왔던 그 어떤 것들보다 수준이 뛰어납니다.”
David Brown
Analog Devices
시스템 통합 엔지니어
키사이트 전자 설계 자동화(EDA) 리뷰
“아주 신중하게 설계를 진행하고 PathWave ADS에서 앰프에 대한 전체 모델링 작업을 수행하고 여러 트랜지스터 모델에 더 많은 시간을 할애할 때 하나의 버전으로 목표를 달성할 수 있습니다.”
Doug Jorgesen
Marki Microwave
시스템 및 어플리케이션 부문 부사장
키사이트 전자 설계 자동화(EDA) 리뷰
“PathWave ADS에 대한 키사이트 직원들의 지식과 역량을 통해 조기에 더 많은 문제를 발견하고 mmWave RF 콤포넌트 설계 측면에서 큰 중요성을 가지는 스크립팅, 통합 등의 작업을 수월하게 처리할 수 있었습니다.”
Sayed Tabatabaei 박사
mmTron
창립자 및 CEO
반도체 설계 키트
집적 회로(IC) 파운드리는 IC 설계용 활성 및 수동 디바이스 시뮬레이션 모델이 포함된 PDK를 사용하는 반도체 설계 프로세스를 제공합니다. 키사이트의 전자 설계 자동화(EDA) 도구는 파운드리와 긴밀하게 협업하여 Si, SiGe, GaAs, InP, GaN 프로세스에서 고주파수 PDK를 제공합니다.
파운드리 PDK를 선택할 때에는 해당 모델이 반도체 설계와 파운드리 제조 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다. 파운드리가 키사이트 시뮬레이터에 제공된 모든 PDK를 검증 및 배포하므로 한 번에 설계가 통과할 수 있도록 해당 모델이 최적화됩니다.
키사이트 전자 설계 자동화(EDA) 소프트웨어: 40년 간의 설계 성공 이력
전자 설계 자동화(EDA) 소프트웨어와 관련해 키사이트가 지원하는 시장에서 기술 혁신, 고객 지원, 교육 및 업계 리더십에 대한 키사이트의 역사를 살펴보십시오.
혁신적인 전자 설계 자동화(EDA) 소프트웨어 데이터 및 테스트 자산 보호
EDA 소프트웨어에 대해 자세히 알아보기
다른 도움이 필요하십니까?