Channel Studio

Channel Studio 是一款最先進的電波傳播建模軟體,專用於裝置、無線電系統及收發器的數位孿生模擬與即時性能測試

產品影像
  • Technology

    All wireless

  • Workflow stage

    Development, Acceptance, Interoperability, Deployment

  • Test types

    RF, Channel modeling

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

是德科技領先業界的 Channel Studio,可協助您建立客戶指定的通道模型。 動態建模功能包括:動態移動速度、多路徑分佈、距離延遲,以及基地台天線關聯性,後者包括基地台訊號造成的雜訊和符際干擾,以及對裝置的遠端傳播路徑反射。

Channel Studio 提供先進的射頻通道建模功能,讓您能夠:

  • 使用通道模擬器平台,對裝置、射頻系統和收發器進行即時測試和效能評估
  • 無線鏈路和系統級模擬軟體

相容的硬體平台:

  • PROPSIM F64
  • PROPSIM FS16

應用:

  • 從 2G 到 5G 的行動通訊技術
  • 支援 802.11 ax/be 的無線 LAN
  • V2V(Vehicle-to-Vehicle)、裝置對裝置
  • 機載和衛星通訊
  • 5G 非地面網路
  • MANET 和網狀網路
  • 射頻現場轉實驗室