Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Smart City
IoT 디바이스, 무선 통신, 그리고 네트워크의 최적화 및 연결 상태, 적절한 관리 및 보안 상태 유지를 보장해 드립니다.
Gartner는 2050년까지 전 세계 인구 중 약 70%가 도시에서 생활하게 될 것으로 예측했습니다. 스마트 시티는 이러한 성장에 대처할 수 있는 유일한 방법입니다.
스마트 시티를 통해 삶의 질을 개선하고 경제 성장을 촉진할 뿐만 아니라, 지속 가능한 방식으로 자원을 관리하고 공해를 줄여주며, 매끄러운 연결 구조를 통해 사물인터넷(IoT)을 실현할 수 있습니다. 이제 스마트 시티는 단순한 비전 그 이상의 것을 제시합니다. 한국을 비롯한 세계 각지에서 일고 있는 스마트 시티 조성 사업은 빠르게 현실에서 확인되고 있습니다. 스마트 시티 비전을 현실로 바꿀 계획이시라면 키사이트와 함께 하십시오.

스마트 시티용 IOT 디바이스 최적화
스마트 시티를 비롯한 기타 IoT 부문 등 다양한 상황에서 물리 디바이스가 중추적인 역할을 하고 있습니다. 점점 더 많은 IoT 디바이스가 필요할 것입니다. IoT 디바이스는 소비 전력이 적어야 하며 성능이 뛰어날 뿐만 아니라 간섭 대상에 대한 저항성이 있고 안정적이어야 합니다.
키사이트의 테스트 솔루션은 IoT 디바이스 개발 라이프사이클 전체에 활용됩니다. 소비 전력, RF 성능 및 상호운영성을 고려해 IoT 설계를 완벽하게 최적화함과 동시에 더 빠르게 제품을 출시하십시오.
무선 연결성 보장
스마트 시티에서는 모든 IoT 디바이스와 인프라들 간에 언제, 어디서든 지원되는 무선 연결이 필수입니다. 이러한 연결은 매끄럽고 신뢰할 수 있어야 하며 고품질 음성 및 데이터 서비스를 제공해야 합니다. 스마트 시티에서는 IoT 디바이스가 독점 및 개방형 표준 옵션을 모두 채택하고 있는 저전력 광역 네트워크(LPWAN)에서 작동할 가능성이 높습니다. 무선 연결 기술 사용이 증가하여 스마트 시티에서 작동하는 IoT 디바이스의 설계와 테스트가 어려워지고 있습니다.
키사이트의 스마트 시티 IoT 테스트 솔루션을 사용하면 실제 조건에서 LPWAN 무선 통신을 테스트하여 고객이 요구하는 뛰어난 성능을 제공할 수 있습니다.

네트워크 테스트 및 보안 유지
네트워크는 스마트 시티의 백본 역할을 합니다. 네트워크 성능과 용량 제한이 굉장히 중요합니다. 키사이트의 테스트 솔루션을 사용하면 실험실에서 현실적인 트래픽을 가지고 테스트할 수 있어 이러한 한계를 뛰어넘을 수 있습니다. 네트워크 보안 역시 매우 중요합니다.
스마트 시티를 조성하기 위해서는 허브에서 중심 스마트 그리드 역할을 하는 수많은 IoT 디바이스와 하이브리드 네트워크 간 복잡한 상호 작용이 요구됩니다. 이렇게 상호 연결된 요소가 하나의 네트워크에서 작동하면 해커의 표적이 되기 쉽습니다. 키사이트의 네트워크 가시성 솔루션을 사용하면 인프라와 디바이스의 보안을 보장할 수 있으며 집부터 전화기까지 스마트 시티의 모든 것을 보호할 수 있습니다.
KEYSIGHT LEADS THE WAY
Smart Cities는 스마트 시티 기술 개발과 관련된 중요한 문제에 대한 깊이 있는 분석을 제공합니다. 이 도서는 비전과 현실, 기술과 표준, 교통 고려 사항, 인프라와 환경 등 4개의 주요 섹션으로 구성되어 있으며 스마트 시티와 관련된 어플리케이션, 기술 및 표준과 같은 문제에 대해 살펴봅니다.
키사이트가 '사물인터넷: 스마트 시티의 신경계' 장을 저술하는 데 상당 부분 기여하였습니다.

참고 자료
인포그래픽
IoT 디바이스, 무선 통신 또는 네트워크의 테스트와 관련 된도움이 필요하십니까?