이 페이지의 일부 솔루션은 키사이트 계열사인 PRISMA Telecom Testing이 개발했습니다. PRISMA 웹 사이트에서 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

모바일 사업자들은 가입자들이 굉장히 빠르고 안정적인 5G 모바일을 경험할 수 있기를 바랍니다.

새로운 5G 네트워크 액세스 장비는 더 넓은 대역폭, 더 큰 주파수를 제공하고 지연 시간이 더 적어야 하며 대규모로 연결된 사물인터넷(IoT)에 필요한 기계 간 통신을 지원해야 합니다. 새로운 5G 네트워크 장비를 시장에 출시할 때는 가장 현실적인 5G 조건을 고려한 테스트가 필요합니다.

5G NR(New Radio) 파형 생성 및 분석

5G 무선 시스템은 향상된 모바일 광대역, 대량 기계 통신, 적은 지연, 높은 신뢰도의 어플리케이션 등 다양한 트래픽 유형을 처리해야 합니다. 새로운 유형의 다중 액세스 기술, 파형, Numerologies 및 슬롯 구조가 표준에 포함되고 있습니다. 표준이 진화함에 따라 테스트 및 측정 솔루션 요건 역시 진화합니다.

최신 5G NR 규격 파형을 생성하고 분석하여 연구를 가속화하십시오. sub-6 GHz부터 밀리미터파(mmWave)와 변조 대역폭까지 많은 주파수 대역을 지원하기 때문에 5G의 진화에 맞춰 테스트 솔루션을 조정할 수 있습니다.

또한 5G는 간섭을 일으키지 않고 4G 및 기타 무선 통신 시스템과 공존해야 합니다. 5G 설계가 신호를 분리해 간섭을 일으키지 않는지 확인하는 평가 작업이 필요합니다.

5G New Radio (NR) Waveforms Analysis graphic
5G NR Conformance Test graphic

5G NR 적합성 테스트 가속화

5G가 표준 개발에서 구현 단계로 전환됨에 따라 3GPP 적합성 테스트 요건을 충족하도록 기지국 성능을 검증하고 최적화하는 작업이 필요합니다. MIMO와 빔포밍 구현을 위한 능동 안테나 배열 사용, 밀리미터파 작동 대역, 더 넓은 채널 대역폭이 테스트 환경에 대대적인 변화를 가져오고 있습니다. 또한 이제는 OTA(Over-The-Air) 테스트까지 필요합니다.

테스트 솔루션은 5G 기지국 적합성 테스트에 대한 까다로운 요건을 충족해야 합니다. 주파수, 채널 대역폭 및 출력 파워를 확장할 수 있는 솔루션으로, 설계 유효성 검사에서 사전 적합성 단계로 빠르게 전환하여 OTA를 정확하게 측정할 수 있습니다.

5G NR 인프라 장비의 대량 테스트

5G NR(New Radio) 네트워크 장비 제조업체들은 대량 제조 테스트를 위한 통합과 검증 과정에서 여러 가지 새로운 과제에 직면하고 있습니다. 제조 부문에서 밀리미터파 스펙트럼 대역, 더 넓은 채널 대역폭, 공간/빔포밍 OTA(Over-The-Air) 성능 테스트에 대한 새로운 요건이 추가되면서 테스트 접근 방식이 완전히 변하고 있습니다.

5G 제조 솔루션은 여러 주파수 대역과 대역폭의 네트워크 장비를 검증해야 하며, 빠른 속도와 우수한 비용 효율성 또한 갖춰야 합니다. 추가로 3GPP 표준이 지속적으로 진화함에 따라 다양한 차세대 요건을 충족할 수 있도록 테스트 셋업의 유연성을 충분히 유지해야 합니다.

5G New Radio (NR) Network Equipment Test Solution

멀티채널 gNB 성능 검증

5G 차세대 기지국 또는 gNodeB(gNB)는 가입자 사용자 장비(UE) 디바이스를 모바일 네트워크에 연결합니다. MIMO(다중 입력, 다중 출력) 안테나 시스템으로 인해 gNB 스루풋의 상당 부분이 개선되며, 이는 셀룰러 연결에 대한 신뢰성과 품질 개선으로 이어집니다. MIMO는 도시 환경의 다중 경로 전송과 함께, 특정 사용자를 최적으로 표적화하는 에너지 전송에 초점을 맞춘 빔포밍 시스템을 활용합니다. 이로 인해 기지국 소비 전력이 감소하며, mmWave 채널 손실을 극복하는 데 필요한 이득이 매우 높은 링크가 가능해집니다. 이러한 첨단 기술은 무선 액세스 네트워크(RAN)의 복잡성을 크게 증가시킵니다.

사용 중인 4G eNodeB(eNB)와 5G gNodeB(gNB) 기지국 테스트 솔루션이 많은 수의 고도로 교정된 위상 코히어런트 RF 스트림을 쉽게 생성하고 분석할 수 있는지 확인하십시오. 능동 안테나 시스템(AAS)과 원격 라디오 헤드(RRH)를 포함하여 MIMO와 빔포밍 시스템에 대한 철저한 테스트가 필요합니다. 또한 진폭, 위상 및 타이밍 옵션, 레이어별 변조 품질을 포함한 3D 빔 시각화 등 미래의 테스트 요건을 충족하도록 솔루션의 확장 여부도 확인해야 합니다.

실제 무선 채널 조건 에뮬레이션

깨끗하고 이상적인 채널 조건에서 안정성과 우수한 데이터율을 입증했다면, 다음 과제는 채널이 이상적이지 않고 복잡하며 명확하지 않고 간섭으로 가득 찬 실제 조건에서 기지국의 성능을 검증하는 것입니다.

복잡한 실제 3D 페이딩 및 간섭 채널 조건을 실험실에서 에뮬레이션함으로써, 모든 5G NR 신호 대역폭과 반송파 집계 체계에서 기지국의 종합적인 성능을 특성화하기 위해 가장 신뢰할 수 있는 도구에 액세스할 수 있는지 확인해야 합니다.

Radio channel emulator solutions PROPSIM F64

현장 5G 커버리지 검증

실험실에서 gNB 장비와 네트워크 테스트를 완료하고 나면, 모바일 디바이스를 사용하여 다양한 조건에서 현장 테스트를 수행해야 합니다.

키사이트의 Nemo Outdoor 드라이브 테스트 솔루션을 사용하여 sub-6 GHz 또는 mmWave gNB에서 방출하는 각 빔의 신호 전력 레벨을 측정, 분석, 시각화할 수 있는지 확인하십시오. 신호 전파와 감쇠 검증, 밴드 클리어링 측정, 간섭 테스트 등을 모두 실제 현장 조건에서 수행할 수 있습니다.

대규모 5G 트래픽 생성

5G 네트워크는 초대량 연결(mMTC, massive Machine-Type Communications)을 처리하는 동시에 초광대역무선 통신(eMBB, enhanced Mobile Broadband) 사용자 경험을 대폭 개선해야 합니다. 이러한 요건은 상호 간에 조화를 이루지 못하는 경우가 종종 발생하는데, 더 큰 사용자 대역폭은 간헐적으로 폭증하는 수천 개의 기계 중심 IoT 연결을 방해할 수 없습니다. 새로운 장비와 네트워크 아키텍처를 올바르게 평가하기 위해서는 다양한 어플리케이션에 액세스하는 대량 UE 디바이스에 대한 에뮬레이션이 필요합니다.

셀룰러 네트워크 장비를 평가하고 네트워크 성능을 검증하려면 웹, 비디오, 음성, 스토리지, 보안 및 기타 프로토콜 등 최신 4G 및 5G 네트워크 트래픽을 정확히 시뮬레이션해야 합니다. 최신 어플리케이션 프로토콜, SSL 보안 기능, 다양한 사용자 동작을 포함한 현실적인 트래픽 흐름을 만들어 사용자 체감 품질(QoE)과 서비스 품질(QoS)을 올바르게 평가하십시오. 네트워크에 대한 스트레스 테스트를 수행하고, 여러 수준과 유형의 부하와 스트레스를 갖는 까다로운 5G 시나리오에서 발생하는 현상을 판별하여 네트워크 검증을 최적화할 수 있습니다.

5G Network Equipment Test Solution

다중 안테나 무선 제품 제조업체,  속도 20배 개선

다중 안테나 고주파수 제품을 제조하는 주요 제조업체 중 한 곳에서 하드웨어와 소프트웨어, 서비스를 포함한 종합적인 테스트 플랫폼을 제공할 수 있는 기술 파트너를 찾고 있었습니다. 키사이트와의 협력으로 이 제조업체는 속도를 20배 개선하고 자산 활용률을 10배 향상시켰으며 테스트 스테이션을 다른 용도에 맞게 수정할 수 있었습니다.

5G 후보 파형, 기지국 또는 네트워크 커버리지의 테스트와 관련한 도움이 필요하십니까?