무엇을 찾고 있습니까?
새로운 5G 디바이스에는 모두 고성능 5G 칩셋이 장착되어 있으며 5G 서비스 사업자 네트워크에 연결해야 합니다. 가입자의 체감 품질(QoE)을 향상시키기 위해서는 배터리 관리, OTA(Over-The-Air) 무선 및 안테나 성능, 주변기기에 대한 원할한 연결 성능 등 디바이스의 기능을 최대한 활용해야 합니다. 어떤 부분이라도 결점이 있으면 서비스 제공자와 소비자의 저조한 이용률과 낮은 채택률로 이어집니다.
5G NR(New Radio) 솔루션
5G NR의 최초 표준 승인과 최초 칩셋의 출시로, 대규모 시험과 상업적 전개를 위한 토대가 마련되었습니다. 새로운 밀리미터 작동 대역, 더 넓은 전송 대역폭, 새로운 기술이 5G 제품 설계, 테스트, 최적화 방법에 대한 도전을 요구하고 있습니다.
키사이트는 5G의 복잡성을 이해하고 시뮬레이션, 개발, 설계 검증에서 적합성 및 승인 테스트, 제조에 이르는 전체 워크플로에 대한 솔루션을 개발하기 위해 오래 전부터 업계 리더들과 협력해왔습니다.


배터리 관리 향상
모바일 디바이스의 전원 요구 사항은 전송 시 수천 밀리암페어에서 절전 모드에서의 나노암페어까지 그 폭이 넓습니다. 디바이스의 전원 관리를 최적화하기 위해서는 정확한 저전력 측정, 고전력 이벤트를 캡처할 수 있는 백만분의 일(million-to-one) 수준의 동적 범위, 빠른 전력 드로우 순간 분석이 필요합니다.
키사이트의 전원 측정 솔루션은 전원 설정 최적화를 위한 가장 높은 수준의 정밀도를 제공합니다. 또한 4G 및 5G 무선 접속망(RAN)과 채널을 에뮬레이션하므로 실제와 같은 조건에서 소비 전력을 시뮬레이션할 수 있습니다.
고속 정밀 디지털 인터페이스
모바일 디바이스 칩셋과 콤포넌트의 통합을 위해서는 일련의 고속 디지털 사양을 준수해야 합니다. 안테나, 칩셋, 주변기기, 프로세서의 경우 과도한 전력 소비 또는 전자기 간섭(EMI) 없이 고대역폭 데이터를 전송하기 위해 다양한 디지털 표준을 준수해야 합니다.
모바일 디바이스에서 사용되는 디지털 표준의 모든 세대간 변화는 디바이스 성능과 제품 출시 일정에 잠재적인 위험 요소가 됩니다. 키사이트는 많은 표준 기구의 운영 위원회와 이사회에서 활동하고 있으며, 상호연결 표준 테스트에 대한 경험을 바탕으로 위험을 줄이고 제품 출시를 가속화하는 데 도움을 주고 있습니다.
최신 디지털 상호연결 표준에 대한 설계 테스트를 통해 설계 위험을 최소화하고 칩셋 성능을 극대화할 수 있습니다. 다음 표준에 대한 키사이트 솔루션을 참조하십시오.

RF 및 무선 리소스 관리 테스트
5G 모바일 디바이스는 친숙한 6GHz 미만 대역과 새로운 MIMO 안테나 시스템을, 고주파 밀리미터파(mmWave) 대역과 고집중 빔 조향을 결합합니다. 칩셋 테스트는 나라마다 전파 할당이 다르고 디바이스가 비독립형 이용 사례와 독립형 이용 사례에서 모두 작동해야 하는 만큼 그 조합이 방대합니다. 디바이스 설계자가 반송파 설계자, 칩셋 설계자와 같은 채널과 트래픽 에뮬레이션을 사용하면 디바이스 RF 테스트가 속도가 훨씬 더 빨라집니다.
사전 설계된 반송파 준수 테스트 시나리오를 사용하면 디바이스 설계-검증 테스트, 무선 리소스 관리(RRM), RF 사전 준수를 더 빠르게 수행할 수 있습니다. 반송파와 같은 에뮬레이션된 네트워크와 채널을 사용하여 디바이스 칩셋의 파라메트릭 성능, 물리 계층, 프로토콜 기능을 완벽하게 테스트하십시오.
EVM(Error Vector Magnitude)은 노이즈, 간섭 신호, 비선형 왜곡을 측정하는 여러 주요 성능 지표 중 하나입니다. 이러한 유형의 모든 주요 성능 지표의 경우 5G R&D 테스트베드의 성능이 측정 대상 디바이스보다 훨씬 우수해야 합니다. 주요 설계 성능 지표의 경우에는 모바일 운영자의 네트워크 장비 제조업체와 같은 깊이를 사용하여 측정해야 합니다.
빔 포밍 테스트
빔 포밍은 5G mmWave 통신 시스템의 핵심 기술입니다. 안정적이고 효율적인 통신을 위해서는 빔 포머 IC를 구성하는 중요 요소의 성능을 설계, 검증에서 제조까지 전체 워크플로에서 선형 및 선형 조건으로 엄격하게 테스트해야 합니다.
5G 프로토콜 테스트
새로운 5G 칩셋이 장착된 모든 신형 디바이스는 기능 호출, 기능 테스트, 네거티브 테스트, 회귀 테스트, KPI 테스트, 데이터 스루풋 테스트, 전반적인 디바이스 성능 테스트 등 일련의 테스트를 수행해야 합니다.
프로토콜 테스트 솔루션의 프로토콜 스택이 완벽하게 개발되고 반송파를 기반으로 하는 테스트 사례와 함께 소프트웨어 플랫폼에서 사용할 수 있는 가장 완벽한 상태인지 확인하십시오. 실제 환경을 가장 사실적으로 복제하여 RF, 중간 주파수(IF), mmWave 주파수를 처리하는 단일 시스템이 필요합니다.

5G NR 사양을 대량 생산되는 상용 제품으로 전환
전세계적으로 운영자와 디바이스 벤더가 현장 테스트를 시작하면서 5G 상용화를 위한 경쟁도 시작되었습니다. 최초로 출시된 5G 제품 중 하나는 고정 무선 접속 서비스를 위한 CPE (Customer Premises Equipment)로 미국 내 특정 도시에서 멀티 기가비트급 스루풋을 제공합니다. 세계 여러 곳의 모바일 핫스팟과 모바일 스마트폰도 곧 그 뒤를 따를 예정입니다.
모바일 디바이스 제조업체, 확장형 솔루션으로 5G 개발 간소화
모바일 디바이스 분야를 선도하는 한 제조업체는 5G 디바이스를 빠르게 시장에 출시하기 위한 기능과 성능을 갖춘 밀리미터파 및 OTA(Over-The-Air) 솔루션을 제공할 수 있는 기술 파트너가 필요했습니다. 해당 업체는 조기 프로토타입 지정에서 승인 및 제조까지 디바이스 개발 워크플로를 간소화할 수 있는 네트워크 에뮬레이션 솔루션을 찾고 있었습니다.

실제 무선 채널 조건 에뮬레이션
깨끗하고 이상적인 채널 조건에서 안정성과 우수한 데이터율을 입증했다면 그 다음 과제는 채널이 이상적이지 않고 복잡하며 명확하지 않고 간섭으로 가득 찬 실제 조건에서 모바일 디바이스 또는 기지국의 성능을 검증하는 것입니다.
복잡한 실제 3D 페이딩 및 간섭 채널 조건을 실험실에서 에뮬레이션함으로써 모든 5G NR 신호 대역폭과 CA 체계에서 기지국과 모바일 디바이스의 종합적인 성능을 특성화하기 위해 가장 신뢰할 수 있는 도구에 액세스할 수 있는지 확인해야 합니다.
-
"Keysight's end-to-end 5G test solutions have accelerated the development and validation of our new 5G designs across the workflow, from early prototyping to design validation and manufacturing,
-
"We are proud of our 5G R&D progress, as well as the recent 5G public demonstrations, and are delighted to be working with Keysight as the leading 5G test solutions to help fast-track the release our first commercial 5G phone. Keysight's close relationships with our 5G chipset and operator partners affords the company valuable 5G insights and expertise, which makes them the ideal partner for OPPO."
-
"Xiaomi is committed to delivering cutting-edge R&D innovation and technology. Leveraging Keysight's 5G network emulation solutions will enable us to greatly accelerate development of our 5G mobile devices and establish a leadership position in the industry."
다른 도움이 필요십니까?