何をお探しですか?
エッジコンピューティング
動的ネットワークインテリジェンスで攻撃から保護し、性能の問題を予防
エッジで盲点にならないように
ネットワークにとって実に素晴らしい新世界です。 SD-WAN、5G、そしてモノのインターネットは、ネットワークの外観、動き、そして反応の速さを変えつつあります。 スマートデバイスはよりスマートになり、エッジコンピューティングにより遅延は低減し、性能は向上しています。
しかし、性能の問題を予防し、拡大する攻撃対象を保護するには、どうすればよいでしょうか。
お使いのネットワークを将来仕様にする必要があります。つまりネットワークエッジ全体の動的ネットワークインテリジェンスを理解することです。 セキュリティとパフォーマンスの監視ツールに実用的な洞察力を持たせることで、資産、アプリケーション、信頼性、そして利益を同時に守ることができます。
キ―サイトのエッジ最適化アーキテクチャー

お使いのツールを動的ネットワークインテリジェンスでコアからエッジまで強化
エッジコンピューティングの場合、コスト削減、セキュリティ強化、そして性能の維持はすべてネットワークの隅々にある作動可能なインテリジェンスに依存しています。 そのためキーサイトは、お使いのツールがどんな小さなことも決して見逃さないためパケットレベルの可視化、アクティブ監視、およびアプリケーションインテリジェンスエッジ最適化ネットワークアーキテクチャーを構築しました。これらすべては労力をかけずに円滑な動作を維持する直感的な単一画面によって管理されています。
エッジアーキテクチャーの柱

最高のパフォーマンスを維持し厳しいSLAを満たす
エッジコンピューティングは遅延の低減やユーザー体感の向上を可能にする一方で、もし問題が起こった場合どうなるのでしょうか? ライブトラフィックに依存すると、ユーザーが現在直面している問題のアラートを受け取ることになるだけです。 問題を先回りし、エッジでのユーザー体感を守りたいなら、先手先手のアプローチを取るべきです。そこでアクティブ監視の出番です。 ユーザートラフィックをエミュレートし、ネットワーク全体に転送することで根源が検証され、それによって短時間でのトラブルシューティング、最高のパフォーマンスの維持が可能になります。
詳細は、キ―サイトのアクティブ/シンセティック・モニタリング・プラットフォーム、 Hawkeyeをご覧ください。

小型フットプリントで最大のカバレージを実現
アクティブ・モニタリング・ソリューションはカバレージ次第で力を発揮します。 そして、データ処理がエッジに移行すればするほど、支店やリモートロケーションでのクオリティ・オブ・サービス(QoS)の監視能力が重要になってくるということです。 このような理由で、ハードウェアとソフトウェアベースのエンドポイントを組み合わせたものを、ネットワークエッジ全体に展開することをお勧めします。 完全なカバレージにより、ネットワークダウンおよびダウンタイムなどの費用のかかるアクシデントを未然に防ぐことができます。
Vision Edge 1S NPBおよびラストマイルのSLAモニタリングソリューション、IxProbeを含むキ―サイトのアクティブ・モニタリング・エンドポイントのフルラインナップをご確認ください。

お使いのツールに必要なパケットデータを捕捉
データの処理が一元管理のデータセンターであれエッジであれ、モニタリングツールはパケットデータに依存して、侵害や性能の問題を同様に特定します。 しかしエッジコンピューティングやSD-WANにより高額なMPLSサーキットから安価なIPベースのリンクへと移行が進み、パケット可視化は一層重要になっています。 このため、ネットワークタップの導入は必要不可欠なのです。イーサネットベースのリンクからデータを捕捉し、その一方でセキュリティの脆弱性やSPANポート固有の制限を回避してくれます。
詳細は、キ―サイトのTapおよび仮想環境でのパケット捕捉が可能なクラウドベースソリューションCloudLensのフルラインナップをご確認ください。

データ集約でツールの負担を軽減
一度大量のタップを導入しパケットデータのホストをキャプチャすれば、それを直接監視ツールに送りたくなるものです。 しかしデータの流入は瞬く間に監視ツールを圧迫し、その結果遅延、誤検知などが発生します。 このため、ネットワーク・パケット・ブローカー (NPB)を使って、タップから来る生情報からメタデータをフィルタリング、集約、重複排除、および作成する必要があります。 使いやすいGUIおよびリモート管理機能で、適切なデータを適切ツールに送ることが、大規模であっても、これまでにないほど簡単になりました。
キ―サイトのエッジ最適化NPBをご確認ください。Vision E1S、Vision E10S、Vision E40、およびVision E100

セキュリティを強化

死角を低減

ユーザー体感品質を管理
ネットワークエッジをアクティブに監視
お使いのツールを動的ネットワークインテリジェンスでコアからエッジまで強化
エッジコンピューティングの場合、コスト削減、セキュリティ強化、そして性能の維持はすべてネットワークの隅々にある作動可能なインテリジェンスに依存しています。 そのためキーサイトは、お使いのツールがどんな小さなことも決して見逃さないためパケットレベルの可視化、アクティブ監視、およびアプリケーションインテリジェンスエッジ最適化ネットワークアーキテクチャーを構築しました。これらすべては労力をかけずに円滑な動作を維持する直感的な単一画面によって管理されています。
IxProbeのご紹介

厳しいSLAS(サービスレベル契約)を満たし、インライン/アクティブモニタリングによるサービス保証を確保
ネットワークサービスプロバイダー、その活用をベースとするクライアント、プライベートまたはSD-WANを運用する企業の場合、SLAはビジネスの根幹をなすものです。 しかし、サービス品質(QoS)の期待が高まり続ける中、ラスト・マイル・コネクティビティの監視をせずにそれに応えるのは困難な場合があります。収益性の高いサービス保証、顧客満足、顧客拠点のネットワーク維持などの競争力を損なう恐れがあります。
インライン・モニタリング・プローブであるIxProbeはHawkeyeを介したリアルタイムモニタリング、SLA検証、合成QoSテストを組み合わせたものです。少ないトラックロール、迅速なトラブルシューティング、簡単な大規模展開でネットワークのエッジを制御できます。
注目のリソース
関連製品
カタログ - 今日からプランニングを開始
ネットワーク可視化
可視性ファブリックを構築 - ネットワークパケットブローカー、タップ、バイパススイッチなど

ネットワークパフォーマンスとセキュリティ
ネットワークがどのように実行されているかを把握して、厳しいSLAを実現できるようにし、それを保護します。

エッジコンピューティングを自信を持って採用
今すぐ使え、将来にも対応可能な動的ネットワークインテリジェンスでネットワークを未来仕様に