Come misurare la resistenza equivalente in serie e le perdite di un condensatore

Misuratori LCR da banco
+ Misuratori LCR da banco

Comprendere il comportamento delle perdite nei condensatori

La resistenza in serie equivalente (ESR) e il fattore di dissipazione sono parametri chiave che definiscono le perdite effettive dei condensatori al di là della capacità ideale. Essi tengono conto delle perdite resistive dovute alla resistenza degli elettrodi, delle perdite dielettriche e degli effetti parassiti che aumentano con la frequenza. Un ESR elevato può causare dissipazione di potenza, riduzione dell’efficienza, accumulo di calore e un peggioramento del filtraggio nelle reti di distribuzione dell’alimentazione, nel condizionamento del segnale e nei circuiti ad alta frequenza. Una caratterizzazione accurata delle perdite garantisce un funzionamento affidabile, una scelta oculata dei componenti e una validazione in condizioni reali.

Gli ingegneri valutano il comportamento delle perdite dei condensatori misurando la resistenza equivalente in serie e il fattore di dissipazione in funzione della frequenza, avvalendosi di tecniche di misurazione dell'impedenza di precisione. Analizzando l'impedenza in funzione della frequenza, sono in grado di identificare i fattori che contribuiscono maggiormente alle perdite, confrontare le diverse tecnologie dei condensatori e valutarne l'idoneità a specifiche condizioni operative. Queste misurazioni forniscono informazioni fondamentali sulla qualità dei componenti, consentendo la verifica rispetto alle specifiche di progettazione e favorendo una migliore modellizzazione del comportamento dei circuiti.

Soluzione per la misurazione della resistenza equivalente in serie dei condensatori

Questa soluzione consente di misurare con elevata precisione la resistenza equivalente in serie (ESR) dei condensatori e il fattore di dissipazione, utilizzando un misuratore LCR di precisione con un’ampia copertura di frequenza e una generazione stabile del segnale di prova. Il misuratore LCR fornisce un’eccitazione in corrente alternata controllata con livelli di frequenza e tensione configurabili, consentendo misurazioni precise dell’impedenza con elevata risoluzione e basso rumore. La sua architettura di misurazione stabile permette agli ingegneri di quantificare con precisione le perdite resistive e dielettriche su tutta la gamma di frequenze, anche per componenti a bassa perdita, mantenendo al contempo un’eccellente ripetibilità. La misurazione simultanea di capacità, resistenza e fattore di dissipazione fornisce una caratterizzazione completa del comportamento del condensatore in condizioni operative realistiche. Advanced quali le misurazioni con scansione di frequenza, i livelli selezionabili del segnale di prova e la modellazione del circuito equivalente supportano un’analisi dettagliata dei meccanismi di perdita e delle caratteristiche di impedenza. Gli ingegneri possono generare curve della resistenza in serie equivalente in funzione della frequenza e del fattore di dissipazione per valutare l’andamento delle prestazioni, identificare i componenti ad alta perdita e valutare il comportamento in funzione della frequenza. Condizioni di misura coerenti e tecniche di compensazione garantiscono un confronto affidabile tra dispositivi e configurazioni di prova. Consentendo un’analisi dell’impedenza accurata e ripetibile, questa soluzione migliora l’efficienza dei circuiti, ottimizza le prestazioni termiche e garantisce l’affidabilità a lungo termine nelle applicazioni dei semiconduttori, delle radiofrequenze e dell’elettronica di potenza.

Vedi lo schema a blocchi della soluzione per la misurazione della resistenza equivalente in serie dei condensatori

Schema a blocchi della soluzione per la misurazione della resistenza equivalente in serie di un condensatore

Scopri i prodotti della nostra soluzione per la misurazione della resistenza equivalente in serie dei condensatori

Casi d'uso correlati

contattaci logo

Mettetevi in contatto con uno dei nostri esperti

Avete bisogno di aiuto per trovare la soluzione giusta per voi?