BESONDERHEIT 

Keysight hilft dabei, einen Durchsatz von 1 Tbit/s mithilfe von Terahertz-Frequenzen zu erreichen

Paper presented at Asia-Pacific Microwave Conference with CNRS, Lille University, and Osaka University details accomplishment.  

Der Bedarf an mehr mobilen Daten und höheren Datenübertragungsraten ist unstillbar. Ziel von 6G ist es, Datenübertragungsraten zu erreichen, die zehnmal schneller sind als bei 5G, und letztendlich bis zu 1 Terabit pro Sekunde (Tbps) zu erzielen. Diese Geschwindigkeit ermöglicht Anwendungsfälle wie holografische Kommunikation und erweiterte Realitätserlebnisse, die mit den heutigen Datenübertragungsraten nicht realisierbar sind. 

Um Geschwindigkeiten von 1 Tbit/s zu erreichen, werden mehrere zehn oder hundert Gigahertz Bandbreite benötigt, wodurch höhere Frequenzen wie der Sub-Terahertz-Bereich (Sub-THz) attraktiv werden. Derzeit wird intensiv an der Entwicklung erster Sub-THz-Kommunikationssysteme geforscht, jedoch befinden sich die Komponenten für diese Frequenzen noch in der Entwicklung und sind sehr selten.

Im Dezember gaben Keysight und Forscher des französischen Centre national de la recherche scientifique (CNRS), der Universität Lille und der Universität Osaka bekannt, die 1-Tbit/s-Grenze durchbrochen zu haben. In einem auf der Asia-Pacific Microwave Conference vorgestellten Beitrag erläuterten die Professoren Guillaume Ducournau und Tadao Nagatsuma diesen Erfolg. Sie nutzten dafür ein System, das aus einer Kombination von Terahertz-Photodioden und einem elektronischen Empfänger besteht und den Frequenzbereich von 500 bis 724 GHz abdeckt. In diesem Frequenzband erzielten sie durch Kanalaggregation mit 14 Trägern und Quadraturamplitudenmodulation (QAM) von 16 bis 64 einen Datendurchsatz von 1,04 Tbit/s.  

„Die Terahertz-Kommunikation hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht, und mithilfe von Photonik und Elektronik wurden interessante Meilensteine ​​erreicht“, sagte Prof. Ducournau, der sich auf die Entwicklung von Terahertz-Quellen und -Empfängern sowie deren Anwendung in der Kommunikationstechnik mittels Photonik und Photomischung spezialisiert hat. „Ich freue mich sehr, dass die Photonik das erste aggregierte Sub-THz-System mit einer Datenrate von über 1 Tbit/s ermöglicht hat, da die photonischen Technologien die Terahertz-Kommunikationsforschung maßgeblich vorangetrieben haben.“ 

„Ich bin auch sehr glücklich darüber, eine Datenrate von 1 Tbps auf einer einzigen Datenspur erreicht zu haben. Das ist ein lang gehegter Traum der Terahertz-Kommunikationsforscher“, fügt Prof. Nagatsuma hinzu.

Abbildung 1: Erreichte Datenraten über Terahertz-Frequenzen 

Zur Messung der Leistungsfähigkeit ihres hochmodernen Systems verwendeten sie ein Vierkanal -Oszilloskop der Keysight Infiniium UXR-Serie in Verbindung mit einer Vektorsignalanalyse-Software (VSA). Abbildung 1 zeigt die gemessene Leistung des trägeraggregierten Systems (gelb) im Frequenzbereich von 500 bis 724 GHz mit insgesamt 14 Trägern. Die gemessene Leistung eines einzelnen Trägers bei 632 GHz ist in Abbildung 2 dargestellt. Die hohe Leistungsfähigkeit des UXR ermöglichte diese Messungen. Die vier 70-GHz-Kanäle und der große unterstützte Spannungsbereich erlaubten den Empfang der vollen Bandbreite der Signale. Darüber hinaus ermöglichte die umfangreiche Bibliothek unterstützter Signalformen in der VSA den Forschern die einfache Demodulation ihrer Signale und somit die erfolgreiche Messung des Systemdurchsatzes.

„Die Kombination aus Breitband-Terahertz-Photodiode, Empfänger und der einzigartigen Leistungsfähigkeit des UXR von Keysight hat den Erfolg dieser Experimente erst ermöglicht“, sagte Prof. Ducournau. „Ihre fortschrittlichen Instrumente treiben unsere Terahertz-Forschung maßgeblich voran.“ 

Abbildung 2: Gemessener Durchsatz des Trägersignals bei 632 GHz mit verschiedenen Modulationsverfahren. 32-QAM / 40 GBaud (0,2 Tbps, links) und 16-QAM / 40 GBaud (160 Gbps, rechts). 

Photonik ist eine neue Technologie, die erforscht wird, um die Kommunikation im Sub-THz-Bereich zu ermöglichen. Ob sich Photonik in Zukunft weit verbreiten wird, bleibt abzuwarten. Keysight engagiert sich jedoch weiterhin dafür, Forschern die Werkzeuge bereitzustellen, die sie für die Entwicklung der nächsten Generation drahtloser Kommunikationsgeräte benötigen. 

Die 6G-Forschung wird durch die Programme von France 2030, PEPR (Programmes et Equipements Prioritaires pour la Recherche), CPER Wavetech, EU TERAOPTICS und das Beyond 5G R&D Japan Promotion Program (00901) des National Institute of Information and Communications Technology (NICT) gefördert. PEPR wird von der Agence Nationale de la Recherche (ANR) im Rahmen der Förderprogramme ANR-22-PEEL-0006 (FUNTERA, PEPR „Elektronik“) und ANR-22-PEFT-0006 (NF-SYSTERA, PEPR 5G und darüber hinaus – Zukunftsnetze) betrieben. Der Contrat de Plan Etat-Region (CPER) WaveTech wird vom Ministerium für Hochschulbildung und Forschung, dem Regionalrat Hauts-de-France, der Europäischen Metropole Lille (MEL), dem Institut für Physik des französischen Nationalen Zentrums für wissenschaftliche Forschung (CNRS) und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt. Das Projekt TERAOPTICS wurde im Rahmen des Marie-Skłodowska-Curie-Förderabkommens Nr. 956857 aus dem Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der Europäischen Union finanziert.  

Keysight hilft dabei, einen Durchsatz von 1 Tbit/s mithilfe von Terahertz-Frequenzen zu erreichen

Abbildung 3: Forscher im Terahertz-Kommunikationslabor während der Experimente am IEMN, Frankreich. Von links nach rechts: Yuma Kawamoto, Prof. Tadao Nagatsuma und Prof. Guillaume Ducournau.