Fabricantes de dispositivos 5G
Construa o equipamento de usuário de maior desempenho (UE)
Cada novo dispositivo 5G conterá um chipset 5G de alto desempenho e precisará se conectar a uma rede de provedor de serviços 5G. A Qualidade da Experiência do Assinante (QoE) dependerá de aproveitar ao máximo os recursos de um dispositivo, incluindo o gerenciamento da bateria, o rádio OTA (over-the-air) e o desempenho da antena, além da capacidade de se conectar facilmente a dispositivos periféricos. As deficiências em qualquer parte levarão a classificações insuficientes de usabilidade e baixa adoção por provedores de serviços e consumidores.
Soluções de 5G New Radio
Os padrões iniciais do 5G New Radio estão aprovados e os primeiros chipsets estão lançados, preparando o terreno para testes de grande escala e implementações comerciais. A maneira como você projeta, testa e otimiza produtos 5G será desafiada pelas novas bandas de operação milimétrica, pelas larguras de banda de transmissão maiores e pelas novas tecnologias.
Logo no início, a Keysight fez parcerias com líderes da indústria para entender as complexidades do 5G e desenvolver soluções que cubram todo o fluxo de trabalho, desde a simulação, o desempenho e a verificação do design a testes de conformidade e aceitação até a fabricação.


Melhor gestão de bateria
Os requisitos de energia de dispositivos móveis variam de dezenas de miliamperes ao transmitir para nanoamperes no modo de suspensão. A otimização do gerenciamento de energia do seu dispositivo requer medições precisas de baixa potência, um intervalo dinâmico de um milhão para um para capturar eventos de alta potência e análise rápida de transientes de tração de potência.
Nossas soluções patenteadas de medição de energia oferecem a mais alta precisão para otimizar as configurações de energia. Também emulamos a rede de acesso por rádio 4G e 5G (RAN) e o canal, para que você possa simular seu consumo de energia em condições reais.
Interfaces digitais de alta velocidade de precisão
A integração de chipsets e componentes de dispositivos móveis depende de uma coleção de especificações digitais de alta velocidade. Antenas, chipsets, periféricos e processadores confiam em diferentes padrões digitais para garantir a transmissão de dados de alta largura de banda sem excesso de consumo de energia ou interferência eletromagnética (EMI).
Toda mudança geracional dos padrões digitais usados em dispositivos móveis é um risco em potencial para o desempenho do seu dispositivo e do prazo de lançamento no mercado. A Keysight participa de comitês de coordenação e conselhos de muitos órgãos de padronização, e nossa experiência em testar padrões de interconexão reduz esse risco e ajuda você a acelerar o lançamento de seus produtos.
Certifique-se de que esteja testando seu projeto em relação aos mais recentes padrões de interconexão digital para minimizar o risco de projeto e maximizar o desempenho do chipset. Veja as soluções da Keysight para os seguintes padrões:

Teste de gerenciamento de recursos de rádio e RF
Os dispositivos móveis 5G combinam bandas familiares de sub-6GHz com novos sistemas de antena MIMO, bem como bandas milimétricas de alta frequência (mmWave) com direção de feixe altamente focada. Com diferentes atribuições de espectro global e a necessidade de dispositivos que operem em casos de uso não autônomos e independentes, a matriz de teste de chipset é enorme. O teste de RF do dispositivo é muito mais rápido se o designer do dispositivo estiver usando o mesmo canal e emulação de tráfego que os projetistas de chipset e arquitetos de portadora.
Realizar testes de verificação de projeto de dispositivos, gerenciamento de recursos de rádio (RRM) e pré-conformidade de RF é mais rápido quando você usa cenários de teste pré-construídos em conformidade com portadoras. Teste detalhadamente o desempenho paramétrico, a camada física e a funcionalidade de protocolo do chipset do seu dispositivo usando a mesma rede emulada e o canal usado pelas portadoras.
A magnitude de vetor de erro (EVM) é um dos diversos índices de méritos fundamentais de medição de ruído, sinais interferentes e distorção não linear. Para qualquer índice de mérito deste tipo, seu banco de teste de P&D em 5G precisa ser muito melhor que o dispositivo que você está medindo. Para qualquer um dos principais índices de mérito do seu projeto, verifique se você está medindo com a mesma profundidade que o fabricante do equipamento de rede da sua operadora de celular.
Teste de beamforming
Beamforming é uma tecnologia importante nos sistemas de comunicação mmWave 5G. Para garantir comunicações confiáveis e eficientes, o desempenho de elementos críticos que fazem parte do CI do beamformer precisam ser rigorosamente testados sob condições lineares e não lineares em todo o fluxo de trabalho, do design e validação até a fabricação.
Teste de protocolo 5G
Cada novo dispositivo que carrega um novo chipset 5G terá uma lista de testes a realizar: criação de recursos, testes funcionais, testes negativos, testes de regressão, testes de KPI, teste de taxa de transferência de dados e teste de desempenho geral do dispositivo.
Certifique-se de que sua solução de teste de protocolo tenha a pilha de protocolos mais completa disponível em uma plataforma de software com casos de teste totalmente desenvolvidos e baseados em portadora. Você precisa de um único sistema que manipule frequências de RF, frequência intermediária (IF) e mmWave na replicação mais realista de um ambiente real.

tradução das especificações de 5G NR em produtos comerciais produzidos em volume
Operadores e fornecedores de dispositivos começaram a realizar testes de campo ao redor do mundo e foi dada a largada para comercializar o 5G. Um dos primeiros produtos introduzidos de 5G foi a unidade de equipamento nas dependências do cliente (CPE, na sigla em inglês) para um serviço de acesso fixo sem fio, oferecendo taxa de transferência de dados multigigabit em determinadas cidades dos EUA. Os pontos de acesso móvel e smartphones em várias localizações ao redor mundo serão atendidos logo depois.
FABRICANTES DE DISPOSITIVOS MÓVEIS SIMPLIFICAM O DESENVOLVIMENTO 5G COM SOLUÇÕES ALCANÇÁVEIS
Um líder em fabricação de dispositivos móveis precisava de um parceiro de tecnologia que pudesse fornecer soluções em ondas milimétricas (mmWave) e OTA (over-the-air) com capacidade e o desempenho para comercializar dispositivos 5G mais rapidamente. Eles buscavam soluções de emulação de rede que simplificassem os fluxos de trabalho de desenvolvimento de dispositivos, desde a prototipagem até a aprovação e a fabricação.

Emulando condições reais de canal de rádio
Assim que você demonstrar a estabilidade e as altas taxas de dados em condições de canal limpas e ideais, o próximo desafio incluirá a validação do desempenho do dispositivo móvel ou da estação base em condições reais nas quais o canal seja não ideal, complexo, com perdas e apresente interferências.
Garanta que você tenha acesso às ferramentas mais confiáveis para caracterizar o desempenho de ponta a ponta do sistema de estações base e dispositivos móveis em todas as larguras de banda do sinal 5G NR e dos esquemas de CA, emulando, em seu laboratório, condições reais e complexas, em três dimensões, do canal com perdas e interferência.
-
"As soluções de teste End to End de 5G da Keysight aceleraram o desenvolvimento e a validação dos nossos novos designs 5G em todo o fluxo de trabalho, desde o início da prototipagem até a validação do design e a fabricação.
-
"Temos orgulho do nosso progresso de P&D em 5G e das recentes demonstrações públicas do 5G. É um prazer trabalhar com a Keysight como líder de soluções de teste de 5G para ajudar a acelerar o lançamento de nosso primeiro celular 5G comercial. As relações estreitas da Keysight com nossos parceiros de chipset 5G e de operadoras oferecem à empresa insights e conhecimentos valiosos sobre o 5G, o que a torna o parceiro ideal para a OPPO."
-
"A Xiaomi tem o compromisso de fornecer inovação e tecnologia de P&D de ponta. Usar as soluções de emulação de rede 5G da Keysight nos permitirá acelerar consideravelmente o desenvolvimento de dispositivos móveis 5G e estabelecer uma posição de liderança na indústria."
Precisa de ajuda ou tem alguma dúvida?