Abrufbar unter
October 4, 2023
Datum
10:00 - 12:30 UHR PT
Zeit
2 Stunden
Dauer
Virtuell
Standort
6G wird nicht nur KI nutzen. KI könnte auch dazu beitragen, das Kernnetz selbst umzugestalten.
Während die 6G-Architektur Gestalt annimmt, ist es jetzt an der Zeit zu verstehen, wie KI-basierte Funktionen Netzwerkdesign, Automatisierung, Tests und Qualitätssicherung verändern können. Nehmen Sie an der Diskussion mit Keysight- und Omdia-Experte Gabriel Brown teil und entdecken Sie die neue 6G-Kernarchitektur, die Bedeutung frühzeitiger Tests und wie kontinuierliche Qualitätssicherung die KI-Governance und zunehmend autonome Netzwerke unterstützen kann.
Die Themen umfassen unter anderem:
Ingenieure und Manager im Telekommunikationssektor, die an 6G arbeiten oder daran interessiert sind.
Leiter Strategische Vordenkerrolle
Keysight
Stephen leitet die strategische Vordenkerorganisation von Keysight und prägt sowohl die Unternehmensperspektive als auch die branchenweite Ausrichtung auf neue Technologien und Marktkräfte, die zukünftige Innovationen vorantreiben. Er ist Vordenker in wichtigen Technologie-Megatrends und Wachstumsbereichen wie 6G, KI, Quantentechnologie und Verteidigungstechnologien. Als Chief Evangelist ist Stephen ein gefragter Hauptredner auf führenden globalen Branchenveranstaltungen, regelmäßiger Autor in Technologie- und Wirtschaftsmedien und ein prominenter Verfechter von Innovationen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Darüber hinaus berät er verschiedene Branchen- und Regierungsstellen als unabhängiger Berater.
Können wir Ihnen behilflich sein?