Python으로 장비를 제어 및 자동화하는 방법

2채널 파형 생성기
+ 2채널 파형 생성기

테스트 시퀀서를 통한 테스트 장비 원격 제어

테스트 자동화 소프트웨어를 개발하여 설계를 특성화, 확인 또는 검증하려면 엔지니어, 연구원, 교육자, 과학자가 Python과 같은 프로그래밍 도구를 사용해야 합니다. 이러한 테스트 자동화 소프트웨어를 처음부터 개발하는 작업은 굉장히 부담스러울 수 있는데, 특히 며칠, 몇 주 또는 몇 달에 이르는 오랜 기간에 걸쳐 수천 개의 테스트 지점을 측정하는 테스트의 경우 부담감이 더 큽니다. 엔지니어는 전류, 전압, 온도, 주파수와 같은 다차원적 데이터를 측정하며, 외부 표준에 대한 컴플라이언스를 보장하고 제품 사양을 준수하기 위해 광범위한 테스트를 수행합니다.

우리는 연구 실험실, 제조 테스트 프로세스, 심지어 대학 교육 연구소의 작업이 늦게까지 지속되는 경우를 많이 접하고 있습니다. 테스트 결과를 다양한 형식으로 시각화, 비교, 분석, 공유하기 위해 엔지니어, 연구원, 학생들에게는 다목적 도표 작성 도구와 연결된 산업용 테스트 시퀀서가 필요합니다. 실험실 사용자가 여러 명인 상황에서, 내장형 스케줄러는 하이브리드 협력 작업을 위해 사용을 최적화할 수 있도록 지원합니다. 따라서 Python 플러그인을 갖춘 그래픽 테스트 시퀀서는 작업을 간소화하고 실험실의 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다.

SR101EDUA

원격 장비 제어 및 테스트 자동화 솔루션

긴 기간에 걸쳐 많은 양의 테스트 데이터를 생성하는 테스트 측정 작업을 진행하려면 원격 장비 제어 및 테스트 자동화 솔루션이 필요합니다. 다수의 엔지니어, 연구원, 교육자들이 이미 디바이스 제어 및 데이터 분석을 위한 Python 프로그래밍에 대해 알고 있습니다. 키사이트의 디지털 학습 제품군을 연결하면 기존의 지식과 Python 코드를 계속해서 활용할 수 있습니다. 키사이트 OpenTap 엔진 기반의 디지털 학습 제품군은 프론트엔드 테스트 자동화를 완전하게 처리할 수 있습니다.

Python을 사용한 장비 제어 및 자동화 데모 보기

원격 장비 제어 및 테스트 자동화 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?