Cómo medir la capacitancia parásita en los dispositivos de prueba

Medidores LCR de sobremesa
+ Medidores LCR de sobremesa

Eliminar los errores en la configuración de las mediciones

La capacitancia parásita introducida por los dispositivos de prueba, los cables, los conectores y las interfaces de sonda puede afectar significativamente a la precisión de las mediciones de impedancia, especialmente al caracterizar dispositivos de baja capacitancia o componentes de alta frecuencia. Estas contribuciones de capacitancia no deseadas, a menudo denominadas «capacitancia parásita», pueden distorsionar los resultados de las mediciones, ocultar el comportamiento real del dispositivo sometido a prueba e introducir errores sistemáticos en los flujos de trabajo de validación de diseños y caracterización. A medida que se reducen las dimensiones geométricas de los dispositivos y aumentan las frecuencias de funcionamiento, la influencia de los efectos parásitos se hace más pronunciada, lo que dificulta cada vez más la obtención de mediciones precisas.

Los ingenieros deben cuantificar y compensar la capacitancia parásita para garantizar resultados precisos y repetibles. Esto implica aplicar técnicas de compensación de circuito abierto y cortocircuito, realizar mediciones de referencia y caracterizar los soportes de montaje para aislar la contribución del montaje de prueba. Mediante el análisis de los desvíos de capacitancia y los efectos parásitos dependientes de la frecuencia, los ingenieros pueden corregir los datos de medición y mejorar la correlación con los modelos de simulación. La medición precisa de la capacitancia parásita es esencial para aplicaciones de alta precisión, como la caracterización de dispositivos semiconductores, el análisis de materiales y la validación de componentes de RF.

Solución para la medición de la capacitancia parásita

Esta solución permite medir y compensar la capacitancia parásita con gran precisión mediante un medidor LCR de precisión dotado de funciones avanzadas de calibración y corrección. El medidor LCR proporciona señales de prueba de CA estables con niveles de frecuencia y tensión configurables, lo que permite medir con precisión valores de capacitancia muy pequeños en un amplio rango de frecuencias. Su alta resolución, bajo nivel de ruido de fondo y arquitectura de medición repetible permiten a los ingenieros detectar y cuantificar las contribuciones de la capacitancia parásita, al tiempo que se mantiene la integridad de la medición. El sistema admite técnicas de compensación de circuito abierto, cortocircuito y carga para eliminar los efectos de los elementos parásitos del soporte, el cableado y las interconexiones, lo que garantiza que los resultados medidos reflejen con precisión las características intrínsecas del dispositivo. Advanced como el análisis de barrido de frecuencia, los niveles de señal de prueba seleccionables y las funciones de compensación de los soportes permiten una caracterización detallada de los efectos parásitos y su impacto en la precisión de la medición. Los ingenieros pueden establecer mediciones de referencia, aplicar rutinas de compensación y evaluar el comportamiento parásito dependiente de la frecuencia con mayor confianza. Al minimizar el error de medición y aislar las características reales del dispositivo, esta solución mejora la precisión de las pruebas, aumenta la repetibilidad y permite una caracterización fiable en aplicaciones de semiconductores, radiofrecuencia y medición de precisión.

Véase el diagrama de bloques de la solución para la medición de la capacitancia parásita

Cómo medir la capacitancia parásita en los dispositivos de prueba: diagrama de bloques

Descubre los productos de nuestra solución para la medición de la capacitancia parásita

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?