A la carta
无线通信、人工智能的迅猛发展,推动着应用的频段向着毫米波乃至THz提升。早期 6G在sub-THz频段的研究主要集中在170/220GHz频段。而AI技术的发展,提供了1.6TB、3.2TB以及更高容量的传输。针对差分测量、光射频驱动器和跨阻放大器 (TIA)、无源器件、PCB、电缆和封装的信号完整性和建模,行业需要110GHz及更高频率的测量能力,用于研究和器件表征/建模。
是德科技全新推出了170GHz/250GHz连续扫描的NA530xA宽带网络分析仪解决方案,为业界验证新一代半导体和高速网络组件提供了可靠的保障。本次研讨会将详解NA530xA的创新架构及性能特点,并分享实测经验。
研发经理、研发工程师、测试经理、测试工程师、技术研发人员、人工智能架构师等
¿Qué busca?