A la carta
Serie de seminarios web «Ingeniería en la vanguardia» - Episodio 1
Las velocidades de transmisión de datos se han duplicado, pero los métodos de validación no han avanzado al mismo ritmo. A medida que evolucionan las interfaces PCIe, DDR y las interconexiones ópticas multiterabit, los ingenieros se enfrentan a retos relacionados con la integridad de la señal en fases mucho más tempranas del proceso de diseño.
Únase a Niels Fache, vicepresidente sénior y director general de Software de Ingeniería de Diseño de Keysight, para descubrir en qué aspectos la validación se vuelve más compleja a medida que aumentan las velocidades, y cómo se están adaptando los equipos de ingeniería. Descubrirá cómo la simulación, el modelado de arquitecturas y las mediciones de alta fidelidad ayudan a validar los diseños antes de que exista el silicio y a reducir los riesgos en las fases posteriores.
Esta sesión está dirigida a ingenieros que trabajen en diseños digitales de alta velocidad, como PCIe, DDR e interconexiones ópticas. Esta sesión es ideal para equipos de diseño y validación centrados en la integridad de la señal y la verificación previa a la fabricación.
¿Qué busca?