Soluciones de simulación de redes y energía

Impulsores de la tecnología de redes y energía de Keysight

Simular, validar y proteger las redes energéticas modernas

Acelera la modernización de la red eléctrica con las soluciones avanzadas de simulación y emulación de redes de Keysight. Simula, valida y supervisa las redes de las empresas de suministro eléctrico. Garantiza una validación conforme a las normas para la generación e integración de recursos energéticos distribuidos (DER) y recursos basados en inversores (IBR), incluidos los sistemas solares, de almacenamiento en baterías y de vehículos eléctricos. Mejora la ciberseguridad y la resiliencia de la red eléctrica con soluciones de visibilidad y seguridad de la red. 

Explorer casos de uso de la red y la energía

La modernización Advanced está conectando a las empresas de servicios públicos, los recursos energéticos distribuidos, las comunicaciones y las áreas operativas en un complejo ecosistema energético. El software Advanced simulación Advanced y los sistemas de emulación de redes pueden ayudar a los ingenieros a comprender el comportamiento de esta red interconectada y garantizar su fiabilidad. Aunque esta transformación plantea numerosos retos, es fundamental realizar pruebas rigurosas de conformidad de la red y contar con una ciberseguridad sólida para proteger las infraestructuras críticas y aprovechar las importantes ventajas que ofrece una red modernizada. Descubra casos de uso para la prueba de aplicaciones de red.

 

Descubre recursos sobre simulación de redes y emulación energética

La modernización de la red eléctrica es un cambio fundamental que incorpora tecnologías como las telecomunicaciones, los recursos energéticos distribuidos (DER), el almacenamiento en baterías, la energía solar y la ciberseguridad de la red, y que transformará la forma en que el mundo genera, distribuye y consume la electricidad. Esta transformación tiene como objetivo abordar las preocupaciones sobre el envejecimiento de las infraestructuras, el aumento de los apagones y el creciente impacto medioambiental, con el fin de garantizar un sistema energético más sostenible, fiable y seguro en el futuro. Explore soluciones para la simulación y emulación de redes eléctricas, tanto para pruebas de alta potencia como para escenarios complejos de redes de comunicaciones conectadas.

Preguntas frecuentes sobre soluciones de simulación y emulación de redes eléctricas

Un simulador de red eléctrica reproduce las condiciones reales de la red eléctrica en un entorno de laboratorio controlado, lo que permite a los ingenieros probar de forma segura los recursos energéticos distribuidos (RED) y los recursos basados en inversores (RBI) para la integración de energías renovables, así como validar los dispositivos de red inteligente antes de su implantación.

Un simulador de red eléctrica suele calcular cómo se comporta la red eléctrica; un emulador de red reproduce físicamente las condiciones de la red para que se puedan probar equipos reales interconectados con ella. Por ejemplo, en el caso de una prueba de «hardware-in-the-loop» (PHIL) de sistemas eléctricos, el software de simulación calcula la respuesta de la red en tiempo real, mientras que el emulador proporciona la interfaz eléctrica y/o de comunicaciones al dispositivo real. 

La simulación de redes eléctricas permite modelar de forma realista las fluctuaciones de tensión, los cambios de frecuencia y las respuestas de los inversores, lo que ayuda a los ingenieros a validar cómo interactúan los sistemas solares, eólicos, de almacenamiento de energía y otros sistemas de recursos energéticos distribuidos (DER) e infraestructura de equilibrio de red (IBR) con las redes eléctricas modernas en condiciones dinámicas.

La simulación de redes eléctricas permite a los ingenieros de las empresas eléctricas simular ciberataques, poner a prueba las defensas y entrenar los sistemas de seguridad sin poner en riesgo las operaciones en tiempo real. En combinación con un emulador de potencia, los equipos pueden validar relés, controladores y parches mediante escenarios de «hardware-in-the-loop», priorizar los activos de alto riesgo y reforzar la detección. Descubre cómo proteger la infraestructura energética moderna con los recursos de ciberseguridad para redes eléctricas.

Resolvamos lo que sigue.

Solicite una reunión o demostración con uno de nuestros expertos