Können wir Ihnen behilflich sein?
Lösungen für die Netzwerkvisibilität
Verbessern Sie Ihre Netzwerksicherheit und die Überwachungsergebnisse
Die Richtlinie für viele IT-Abteilungen lautet, Teil des geschäftlichen Innovationsprozesses zu sein. Wie kann man innovativ sein? Das durchschnittliche IT-Team verbringt mehr als die Hälfte seines Tages mit der Lösung von Problemen oder Fragen der Netzwerksicherheit.
Die Netzwerktransparenz beginnt an der Basis Ihres Netzes. Sie ermöglicht es Ihnen, versteckte Probleme (blinde Flecken) schneller aufzudecken und zu beheben. Schnellere Lösungszeiten bedeuten mehr Zeit für die Innovation des Netzwerkdesigns und der darauf laufenden Anwendungen.
Technologiepartner für Netzwerkvisibilität
Best-of-Breed-Lösungen für Sicherheit, Leistung und die Cloud.
Verbessern Sie die Sichtbarkeit des Netzwerks
Eine bessere Netzwerktransparenz ermöglicht den optimalen Datenzugriff und die beste Datenverteilung für Ihre Überwachungs- und Sicherheitsgeräte.
Erfahren Sie, wie einfach es ist, Ihre Inline-Sicherheit und Out-of-Band-Netzwerktransparenz zu verbessern.
Netzwerktransparenz für Unternehmen
Das neue Geschäftsumfeld erfordert IT-Unterstützung für eine breitere Palette von Überwachungs-, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen. Dies führt zu einer erheblichen Belastung der Netzwerkleistung und -sicherheit, da immer mehr Geräte auf die eingehenden Daten zugreifen müssen.
Sehen Sie selbst, wie Ihnen zu einer besseren Netzwerktransparenz verhelfen kann:
- Verbessern Sie die Sicherheit Ihres Netzwerks
- Senkung der Kosten und des Zeitaufwands für die Fehlerbehebung
- Erfüllung von Initiativen zur Einhaltung von Vorschriften
Netzwerktransparenz für Dienstanbieter
Dienstanbieter brauchen einen klaren Überblick über ihre Netze. Fragen wie diese stellen sich täglich:
- Wo gibt es Verkehrsengpässe?
- Warum laufen die Anwendungen langsam?
- Habe ich ein Sicherheitsproblem?
Dies sind ernste Fragen, die schnell und vollständig beantwortet werden müssen. Erfahren Sie, wie der Einsatz einer Visibility-Architektur blinde Flecken im Netzwerk beseitigen kann, um Ihnen die Antworten zu geben, die Sie brauchen.
Sind Sie ein Experte für die Terminologie der Netzwerküberwachung?
Wenn nicht, lernen Sie, was die Begriffe bedeuten. Ein Experte zu werden ist einfacher als Sie denken. Tatsächlich ist es so einfach wie das ABC der Netzsichtbarkeit.
Anwendungsfälle für Netzwerktransparenz
Sobald Sie die Möglichkeiten der Netzwerktransparenz erkannt haben, werden Sie zahlreiche Anwendungsfälle entdecken. Zwar eignen sich nicht alle Lösungen für jedes Netzwerk, doch jedes Unternehmen sollte mindestens eine passende finden können.
Anhand dieser allgemeinen Kategorien können Sie sehen, wo Visibility-Lösungen die Geschäftsergebnisse verändern können:
- Verbesserung der Netzsicherheit
- Möglichkeiten zur Kostensenkung bieten
- Beschleunigung der Fehlersuche
- Beseitigung blinder Flecken im Netzwerk
- Optimieren Sie die Netzwerkleistung
- Stärkung der Initiativen zur Einhaltung von Vorschriften
Architektur für Netzwerktransparenz
Bei der Auswahl einer Visibility-Architektur kommt es auf die Leistung an.
Überzeugen Sie sich selbst davon, warum wir der Branchenführer bei der Leistung von Network Packet Brokern sind.
4X bessere Leistung
Wenn Sie die Wahl zwischen einem und zwei Prozessoren hätten, welchen würden Sie wählen? Unsere Netzwerk-Paketvermittler haben eine viermal höhere Leistung, weil wir einen Hochleistungs-FPGA verwenden, um sicherzustellen, dass kein Paket verloren geht.
8x einfacher in der Anwendung
Möchten Sie lieber jede Verbindung einzeln programmieren oder sie per Drag & Drop einfügen? Was wäre, wenn ein Weg viel schneller und weniger fehleranfällig wäre? Finden Sie heraus, wie:
Kein Paketverlust
Würden Sie sich Sorgen machen, wenn Ihr Network Packet Broker Pakete fallen lässt? Sie sollten Ihre Lösung auf den Prüfstand stellen, denn viele Kunden stellen fest, dass ihre aktuelle Visibility-Lösung nicht mithalten kann.
Hohe Verfügbarkeit
Sind Sie noch geschützt, wenn Ihre Sicherheitsinfrastruktur vorübergehend ausfällt? Oder sind Sie in der Lage, ein Upgrade ohne Serviceunterbrechung durchzuführen? Stellen Sie sicher, dass Ihre Sicherheits- und Überwachungstools bei unerwarteten Unterbrechungen wiederhergestellt werden können - mit dem schnellsten Failover der Branche.
Gleichzeitige Funktionen
Sie kaufen einen Netzwerk-Paketvermittler mit vollem Funktionsumfang, weil er so viele Funktionen bietet. Sie sollten sich vergewissern, dass Sie die Funktionen gleichzeitig nutzen können, da einige Paketvermittler dies nicht zulassen. Die Netzwerk-Paketvermittler von Ixia bieten Ihnen die Flexibilität und die Möglichkeit, die von Ihnen gewünschten und benötigten Funktionen auszuwählen und einzusetzen.
Lösungen für die Netzwerkvisibilität
Inline-Sicherheit
Inline-Sicherheitsprodukte und -Lösungen können den Live-Datenverkehr ohne Verfügbarkeitsrisiko überprüfen, kontinuierliche Sicherheit mit schnellem Failover gewährleisten und Sicherheitsanwendungen ohne Ausfallzeiten aktualisieren.
Out-of-Band-Überwachung
Out-of-Band-Überwachungsprodukte und -Lösungen bieten Tools Zugriff auf den gesamten relevanten Netzwerkverkehr, liefern Daten mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit und ermöglichen es Ihnen, Änderungen einfach und so oft wie nötig vorzunehmen.
Sicherheit muss in der Struktur Ihres Netzwerks verankert sein
Die Ixia Security Fabric nutzt Kontextbewusstsein und Sicherheitsintelligenz, um Ihren Inline- und Out-of-Band-Sicherheits- und Überwachungs-Tools deduplizierten und äußerst relevanten Datenverkehr zu liefern. Mit zwei Datenverarbeitungs-Engines bildet die Security Fabric die Grundlage für robustere Inline-Sicherheit und schnellere Out-of-Band-Compliance und Überwachung.
Stellen Sie sicher, dass Sie über einen vollständigen Datenzugriff, Ausfallsicherheit, kontextbezogene Datenverarbeitung und Security Intelligence Processing verfügen, um sicherzustellen, dass die richtigen Daten an die richtigen Tools weitergeleitet werden, selbst bei hohen Geschwindigkeiten.
Weitere Lektüre
KATALOGE - beginnen Sie noch heute mit der Planung
Sichtbarkeit des Netzes
Aufbau einer Visibility Fabric - Netzwerk-Packet-Broker, Taps, Bypass-Switches und mehr.
Netzwerkleistung und -sicherheit
Sie müssen wissen, wie Ihr Netzwerk funktioniert, damit Sie strenge SLAs einhalten können - und es dann sichern.
Wir helfen Ihnen beim Aufbau einer hochgradig belastbaren Architektur mit vollständiger Transparenz, um Ihre Sicherheit zu maximieren und die Leistung zu optimieren.