Netzwerke sind ständig in Bewegung. Unternehmen fügen ihren Netzen häufig neue Geschäftsdienste hinzu, und die Netzausrüstung wird ständig aktualisiert und aufgerüstet. Ein bestehendes Netzwerk muss in der Lage sein, neue Dienste zu unterstützen. Unternehmen müssen das Netzwerk qualifizieren, die Leistung bewerten und die Qualität der Erfahrung (QoE) von neu bereitgestellten Diensten vorhersagen.

Qualitätssicherungsingenieure und IT-Teams müssen über schnelle und effiziente Methoden zur Überprüfung und Quantifizierung der Leistung verfügen, bevor sie Produkte ausliefern oder Dienste einführen. Die Überwachung der Netzwerkleistung und die Bereitstellung von Funktionen zur Fehlerbehebung sind der Schlüssel zum erfolgreichen Tagesgeschäft.

IoT-Netzwerk-Zuverlässigkeits- und Sicherheitstestlösungen von Keysight

Netzwerk-Bereitschaft

Eine gute Netzwerkkonnektivität ist stabil, hat eine hohe Kapazität und Leistung und übertrifft die Anforderungen der Nutzer an die Erlebnisqualität (QoE). Für das unternehmenskritische IoT müssen Netzwerke eine breite Palette von IoT-Geräten unterstützen, oft in dichten Bereitstellungen und zellulären/nicht zellulären Formaten, und gleichzeitig eine Abdeckung in einer Reihe von unterschiedlichen Umgebungen und Standorten bieten. 

Umfassende Netzwerktests sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass das Netz bereit und in der Lage ist, eine hohe Qualität und ein hervorragendes QoE zu erreichen.

Netzwerksicherheit und -zuverlässigkeit

Unternehmen verlassen sich auf eine Vielzahl von Sicherheitslösungen, um ihre Netzwerke vor Cyberangriffen und Verkehrsanomalien zu schützen. Allerdings wird die Sicherheitsinfrastruktur komplexer, wenn mehr Tools eingesetzt werden.

Das Ergebnis ist ein Mix aus Sicherheitslösungen, die schwer zu überprüfen und schwer zu skalieren sind. Schlimmer noch: Diese komplexen Systeminteraktionen stellen ein ernsthaftes Risiko für die Sicherheitsleistung und die Netzwerkstabilität dar. Das unternehmenskritische IoT kann solche Bedrohungen nicht tolerieren.

Um sicherzustellen, dass die Netzwerke robust und sicher sind - und um ihre Gewinne zu schützen -, müssen Unternehmen ein Testsystem verwenden, das leistungsfähig genug ist, um die Leistung von Netzwerken und Sicherheitsgeräten zu messen und zu härten, und gleichzeitig eine Benutzerfreundlichkeit bietet, die die Komplexität durchbricht.

Messung der Erlebnisqualität (QoE) für Ihr IoT-Netzwerk
Messung der Erlebnisqualität (QoE) für Ihr IoT-Netzwerk

QoE messen

In dem Maße, wie das IoT wächst, wird auch die Nachfrage nach dem Netz steigen. Die Art der Skalierung und die Nutzererfahrung während der Skalierung werden entscheidend für die weltweite Verbreitung und den Erfolg des IoT sein. Um ein optimales Nutzererlebnis zu gewährleisten, müssen Unternehmen strenge Anforderungen an die Netzwerkqualität erfüllen.

Die Herausforderung besteht darin, geschäftskritische Anwendungen richtig zu testen, so dass die Qualität der Kundenerfahrung (QoE) nicht gefährdet wird. Die Lösung von Keysight, die sich mit Ihrer Infrastruktur skalieren lässt, bietet umfassende Leistungstests zur Validierung der Benutzer-QoE. Sie ermöglicht realistische Anwendungstests und QoE-Modellierung. QoE-Metriken in Echtzeit ermöglichen es Ihnen, Netzwerkverschlechterungen schnell zu erkennen und Bruchstellen zu isolieren. Mit dieser skalierbaren und benutzerfreundlichen Lösung müssen Sie kein Protokollexperte sein, um eine vollständige End-to-End-Service-Validierung zu erreichen.

IoT Education Hub: Netzwerk- und Systemtest

Die Sicherstellung, dass ein Netzwerk den Anforderungen des IoT gewachsen ist, kann eine gewaltige Aufgabe sein. Sie erfordert mehr als nur ein genaues Verständnis der Herausforderungen, mit denen Sie konfrontiert werden, und die Auswahl der richtigen Lösungen. Sie müssen auch wissen, wie Sie diese Lösungen einsetzen können, um Ihre Herausforderungen zu bewältigen, und die besten Messtipps und -verfahren kennen.

Der IoT Education Hub bietet Ihnen Zugang zu den neuesten Bildungsressourcen zum Thema IoT-Netzwerk- und Systemtests. Laden Sie wertvolle "How-to"-Informationen herunter und erfahren Sie, wie Sie sicherstellen können, dass Ihre IoT-Netzwerke zuverlässig, sicher und skalierbar sind.

Der IoT Education Hub von Keysight hilft Ihnen dabei, das Versprechen des IoT schon heute zu verwirklichen.

IoT Education Hub: Netzwerk- und Systemtest

Sie benötigen Hilfe beim Testen Ihres IoT-Netzwerks oder -Systems?