Können wir Ihnen behilflich sein?
Keysight-Generator
Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der manuellen Testerstellung und beschleunigen Sie KI-gestützte Tests mit Keysight Generator
Warum Keysight Generator verwenden?
Keysight Generator hilft Ihnen, kostspielige Release-Verzögerungen zu vermeiden, indem es Test-Assets in Minutenschnelle automatisch erstellt. Es schützt sensible Daten mit synthetischen Assets, die Ihr geistiges Eigentum niemals preisgeben. Gleichzeitig steigert es die Produktivität Ihrer Entwickler, indem es Ihr Team von der repetitiven Testerstellung befreit und sich so auf Innovationen konzentrieren kann. Und durch die Möglichkeit, Tests branchenübergreifend zu skalieren – von der Luft- und Raumfahrt über die Verteidigung bis hin zum Einzelhandel – beschleunigt Keysight Generator die Compliance und gewährleistet Zuverlässigkeit, wo immer Sie sie benötigen.
Vertrauen von Teams, die intelligenter testen und schneller veröffentlichen
-
“Keysight Generator hat die Produktivität erheblich verbessert. Es dauerte nur 30 Minuten, um Testressourcen für 48 Anforderungen zu generieren; eine Arbeit, die zuvor etwa drei Wochen manuelles Scripting in Anspruch nahm”
QA-Manager, führendes Enterprise-IT-Unternehmen
-
“Eggplant ermöglichte dem Team, von einem 10-stündigen Testereignis alle drei Tage zu einem 24-stündigen Testereignis jeden Tag überzugehen.”
US-Armee
-
“...es gelang uns, die Arbeitsstunden um 92 % zu reduzieren im gesamten Testprozess, verglichen mit herkömmlichen manuellen Tests.”
Frau Mio Azuma, Forscherin, FUJIFILM Software Co.
-
“Die Ausführungszeit für die Flightkeys UI-Systeme wurde um 93 % reduziert, wodurch drei Wochen manueller Tests auf nur einen Tag verkürzt wurden.”
Jerry Park, Automatisierungsingenieur, Jet Blue
-
"Wir sind erstaunt über das Engagement und kein anderer Anbieter kommt an den Support heran, den Eggplant bietet.
Michelle Divecchis, Qualitätssicherungsmanagerin, Sheetz
Vorteile der Verwendung des Keysight Generators
Mithilfe der neuesten Gen AI- und LLM-Technologien beschleunigt Keysight Generator zuverlässige, konforme Releases, indem er in wenigen Minuten automatisch sichere synthetische Testressourcen generiert, Teams von sich wiederholenden Arbeiten befreit und Tests branchenübergreifend skaliert.
KI-generierte Testfälle, maßgeschneidert für Ihre Branche
Erstellt auf Grundlage Ihrer Anforderungen, Ihres Kontexts und Ihrer Domänensprache, sodass sie von Anfang an präzise sind.
Nahtlose Integration in Ihre DevOps-Pipelines
Exportieren und integrieren Sie es direkt in die Tools, die Ihr Team bereits verwendet.
Schnelleres Testdesign im großen Maßstab
Reduzieren Sie die Erstellungszeit um über 90 % und halten Sie mit dem ständigen Wandel Schritt.
Leistungsstarke Funktionen zur Generierung von KI-Testfällen mit Keysight Generator
Erstellen Sie präzise Tests in Minuten
Die KI-gesteuerte Generierung beschleunigt das Testdesign und erhöht die Genauigkeit.
Bleiben Sie überall konform
Domänenspezifische Abdeckung gewährleistet branchenübergreifende Zuverlässigkeit.
Erstellen Sie intelligentere Tests
Kontextbewusste Automatisierung passt Testfälle an Ihr Unternehmen an.
Ressourcen
Häufig gestellte Fragen zum Keysight Generator
Keysight Generator ist ein eigenständiges generatives KI-Tool, das die Erstellung von Test-Assets direkt aus Anforderungen in natürlicher Sprache automatisiert. Es optimiert die Testerstellung, indem es sowohl Gherkin-Szenarien als auch konventionelle Testfälle generiert und QA-Teams dabei hilft, schneller und mit weniger manuellem Aufwand zu arbeiten.
Obwohl Generator für sich genommen leistungsstark ist, wird er in Kombination mit Eggplant Test — noch effektiver – so können Sie Testfälle nicht nur sofort erstellen, sondern auch nahtlos ausführen, Feedbackschleifen schneller schließen und den gesamten Testlebenszyklus beschleunigen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Tools, die stark auf manuelle Skripterstellung angewiesen sind, nutzt Keysight Generator die eingebettete LLM- und RAG-Architektur zur Interpretation von Anforderungen und Erstellung strukturierter Testfälle. Es reduziert den manuellen Aufwand, verbessert die Konsistenz und beschleunigt Tests im Frühstadium, ohne dass Codegenerierung erforderlich ist.
Die Generierungszeit hängt von der Anzahl der Anforderungen und der verfügbaren Rechenleistung ab. Als Richtwert gilt, dass in einer Stunde etwa 100 Ausgaben generiert werden können. Dies ist deutlich schneller als die manuelle Erstellung, die bei gleichem Volumen bis zu 16 Stunden dauern kann.
Ja. Keysight Generator unterstützt sichere, lokale Bereitstellungsoptionen. Er kann vor Ort oder im Netzwerk eines Kunden installiert werden und benötigt keinen Internetzugang. Daher eignet er sich für Air-Gap-Umgebungen und Organisationen mit strengen Compliance-Anforderungen.
Der Generator akzeptiert mehrere Eingabeformate, darunter Excel, CSV und einfachen Text, und ist für strukturierte und halbstrukturierte Anforderungsdokumente optimiert.
Testen Sie Keysight Generator noch heute!
Kontaktieren Sie uns für eine Demo des Keysight Generators.
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?